Saltar al contenido principal

Descubre los costes de instalación y funcionamiento de los equipos de aerotermia frente a las calderas de gas, así como su eficiencia energética y su impacto en las emisiones de carbono.

Sí, cambiar a un equipo de aerotermia suele merecer la pena si se desea reducir los costes energéticos a largo plazo, aumentar la eficiencia y reducir la huella de carbono. Aunque los equipos de aerotermia suelen ser más caros de instalar que las calderas de gas, duran más, requieren menos mantenimiento y consumen mucha menos energía para proporcionar la misma cantidad de calor. La ganancia depende de los costes de instalación, los precios de la energía y los incentivos gubernamentales disponibles.
En este artículo comparamos los equipos de aerotermia y las calderas de gas en términos de costes de instalación, costes de funcionamiento, eficiencia energética e impacto medioambiental para ayudarte a decidir qué opción ofrece el mejor retorno de la inversión para tu hogar.

Tomemos como ejemplo a dos propietarios, Sophie y Marc, que reformaron sus casas en Lyon, Francia, en 2015.

Costes de instalación de un equipo de aerotermia y de una caldera

Sophie invirtió en un equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria, mientras que Marc optó por una moderna caldera de condensación a gas.

Hay muchos tipos diferentes de equipos de aerotermia, por lo que el coste de compra e instalación puede variar significativamente, desde unos 9.200 euros hasta unos 20.800 euros. Podría haber costes adicionales a tener en cuenta si decides realizar otras mejoras, como cambiar los emisores existentes o instalar aislamiento.

Las calderas de gas suelen ser más baratas de instalar, con un coste que oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros.

Sin embargo, dependiendo de dónde vivas, es posible que puedas obtener una subvención para sufragar el coste de un equipo de aerotermia. Puedes obtener más información sobre los programas de incentivos en tu zona aquí.

Lo mismo ocurría con Sophie. Aunque el coste de instalación fue elevado en comparación con la caldera de gas de Marc, pudo compensarlo gracias a una subvención del gobierno.

¿Cuáles son los costes de mantenimiento y la vida útil?

Otro factor que influye en la ecuación del retorno de la inversión es la vida útil de tu sistema de calefacción y cuánto cuesta mantenerlo y hacerlo funcionar durante ese tiempo.

Si se realiza un mantenimiento oportuno, tu equipo de aerotermia puede durar entre 15 y 20 años. El mantenimiento incluye revisiones y limpiezas rutinarias, y suele costar entre 115 y 230 euros al año.

Debido a sus procesos de combustión, las calderas de gas requieren un mantenimiento y un servicio técnico cuidadosos, que pueden costar entre 115 y 350 euros al año. Su vida útil media es de entre 10 y 15 años.

Diez años después de instalar sus nuevos sistemas de calefacción, la caldera de gas de Marc está llegando al final de su vida útil, mientras que Sophie puede esperar que su equipo de aerotermia dure entre 5 y 10 años más.

Los costes de mantenimiento de Sophie han sido bajos, mientras que Marc ha tenido que hacer frente a unos costes de mantenimiento más elevados por su caldera de gas.

Precios de la energía y costes de funcionamiento

Un equipo de aerotermia obtiene hasta el 75 % de su energía de forma gratuita de la naturaleza, y el resto se alimenta de electricidad, mientras que una caldera depende totalmente del gas. Por lo tanto, los costes de funcionamiento comparativos dependen del coste de la electricidad doméstica frente al del gas.

Especialmente en los últimos años, hemos observado importantes fluctuaciones en el precio del gas natural, debido a tensiones geopolíticas, la demanda del mercado y las interrupciones en la cadena de suministro. Los factores estacionales y geográficos también influyen, y los precios del gas pueden dispararse durante los inviernos rigurosos.

Aunque los equipos de aerotermia modernos pueden funcionar eficazmente incluso a temperaturas más bajas, los precios de la electricidad también pueden verse afectados por factores como los costes de generación y las políticas gubernamentales.

Por lo tanto, es difícil predecir con exactitud qué sucederá con los precios de la energía, pero en los últimos 10 años, Sophie también ha instalado paneles solares fotovoltaicos para reducir su dependencia de los precios de la electricidad. Como resultado, ha logrado un importante ahorro energético, mientras que los costes de funcionamiento de Marc han sido variables y sensibles a las fluctuaciones de los precios del gas.

Eficiencia energética de las calderas de gas y los equipos de aerotermia

No se trata solo del precio unitario del gas o la electricidad, la eficiencia energética de un sistema de calefacción también es un parámetro importante.

Un equipo de aerotermia es capaz de convertir el 300 % de la energía consumida en calor útil y, por lo general, produce 3 kWh de calor a partir de 1 kWh de electricidad.

Por ejemplo, 3 kWh son suficientes para:

  • Calentar una habitación pequeña durante tres o cuatro horas
  • Proporcionar dos duchas calientes de 10 minutos
  • Tostar 9.000 rebanadas de pan
  • Hacer funcionar dos ciclos del lavavajillas o de la lavadora

Las calderas modernas de condensación a gas suelen funcionar con eficiencias mucho más bajas, que oscilan entre el 99 % y el 109 %.

Para generar suficiente calor utilizable para dos duchas calientes de 10 minutos, etc., incluso con una eficiencia superior del 109 %, tu caldera consumiría 2,75 kWh de gas, en lugar del 1 kWh del equipo de aerotermia.

Hay ocasiones en las que una caldera de gas puede resultar más económica, como en climas especialmente fríos o durante los días más fríos del invierno, pero, en general, el rendimiento energético superior del equipo de aerotermia es una de sus principales ventajas.

Por lo tanto, los equipos de aerotermia suelen suponer un ahorro para los propietarios de viviendas de entre 1.000 y 3.000 euros en facturas de energía durante un periodo de 10 a 20 años, dependiendo de la configuración de la temperatura y las condiciones climáticas.

La comparación de la huella de carbono

Uno de los principales factores que impulsan el aumento del uso de equipos de aerotermia es, por supuesto, el impacto medioambiental.

Dado que obtienen la mayor parte de su energía de fuentes renovables, los equipos de aerotermia tienen un menor impacto de carbono, que puede reducirse aún más cuando se alimentan con energía solar o eólica.

Las calderas funcionan quemando gas, lo que libera emisiones de dióxido de carbono. Se estima que por cada metro cúbico de gas utilizado se liberan alrededor de 2,1 kg de CO₂, contribuyendo directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es la misma cantidad que produce una vaca en siete días, o el contenido de un extintor.

Conclusión: Evaluación del retorno de la inversión total

En general, un equipo de aerotermia puede ofrecer un gran retorno de la inversión debido a su mayor vida útil, menores costes de mantenimiento y una eficiencia energética mucho mayor. Dado que muchos países ofrecen ahora incentivos, un equipo de aerotermia puede ser una opción atractiva tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. Por lo tanto, si estás pensando en renovar tu sistema de calefacción, podría ser un buen momento para dar el paso.

Puntos clave

  • Los equipos de aerotermia pueden reducir los costes de funcionamiento entre 1.000 y 3.000 euros en un periodo de 10 a 20 años gracias a su mayor eficiencia en comparación con las calderas de gas.
  • El coste de instalación es más elevado, pero los equipos de aerotermia duran entre 5 y 10 años más y el coste de mantenimiento es menor.
  • Los precios del gas fluctúan significativamente, mientras que los costes de los equipos de aerotermia también pueden variar debido a los precios de la electricidad y las políticas gubernamentales.
  • Los equipos de aerotermia tienen un impacto de carbono mucho menor, especialmente cuando funcionan con electricidad renovable.
  • Las subvenciones gubernamentales pueden ayudar a reducir los costes de instalación y mejorar el retorno de la inversión total de los equipos de aerotermia.

¿Quieres descubrir qué equipo de aerotermia se adapta mejor a tu hogar?