Equipos de aerotermia y radiadores: ¿la combinación perfecta?
Cómo combinar radiadores y equipos de aerotermia para una calefacción doméstica eficiente
¿Quieres disfrutar de una calefacción doméstica eficiente y con bajas emisiones de carbono sin tener que sustituir todos tus radiadores? Los equipos de aerotermia modernos pueden funcionar con la mayoría de los radiadores existentes, lo que permite ahorrar costes y reducir las emisiones. El éxito depende del tipo de radiador, la temperatura de impulsión, el diseño del sistema y el dimensionamiento correcto. Cambiar a radiadores de baja temperatura o de aluminio aumenta la eficiencia y el confort. En esta guía, descubrirás cómo pueden funcionar conjuntamente los equipos de aerotermia y los radiadores, qué tipos de radiadores ofrecen un mejor rendimiento, qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de instalarlos y cómo planificar un sistema rentable y de alto rendimiento.
¿Pueden funcionar los equipos de aerotermia con radiadores?
Sí, los equipos de aerotermia pueden funcionar con radiadores. Es un error común pensar que los equipos de aerotermia requieren calefacción por suelo radiante y que simplemente no pueden funcionar con radiadores diseñados para calderas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de radiadores nuevas y existentes pueden funcionar de manera eficiente cuando se combinan con un equipo de aerotermia con fuente de aire. Muchos radiadores domésticos son compatibles con los equipos de aerotermia, por lo que no siempre es necesario instalar un sistema emisor completamente nuevo.
La creciente popularidad de los equipos de aerotermia para reformas de viviendas y nuevas construcciones se debe a los esfuerzos por descarbonizar la calefacción y reducir los costes de funcionamiento. Por ejemplo, algunos modelos de equipos de aerotermia pueden alcanzar temperaturas de impulsión de hasta 75 °C o más, lo que les permite funcionar con radiadores diseñados originalmente para calderas.
Aunque los equipos de aerotermia pueden funcionar con radiadores, hay que tener en cuenta factores clave como el tamaño del radiador, la temperatura de impulsión y el diseño del sistema para garantizar un rendimiento óptimo.
¿Cómo funcionan los equipos de aerotermia?
Un equipo de aerotermia extrae el calor del aire exterior y lo transfiere al circuito de calefacción de tu hogar. El proceso es similar al de un frigorífico, pero a la inversa: la unidad exterior aspira aire del exterior, el refrigerante se evapora, se comprime para elevar su temperatura y, a continuación, el calor se transfiere al agua que circula por el interior de la vivienda.
En comparación con los sistemas geotérmicos, que extraen calor del suelo o del agua subterránea, los sistemas aerotérmicos suelen ser más económicos de instalar y requieren menos obras en el terreno, pero pueden tener una eficiencia ligeramente inferior en condiciones de frío extremo.
En un ciclo típico de equipo de aerotermia: aire ambiente o suelo → serpentín refrigerante → compresor (aumenta la temperatura) → condensador → intercambiador de calor → agua caliente circula hacia los emisores.
A continuación, el agua caliente se bombea a través de radiadores u otros emisores de calor, liberando el calor en las estancias.
Comprensión de la temperatura del agua de salida en los equipos de aerotermia
El término "temperatura del agua de salida" (también denominada "temperatura de impulsión") se refiere a la temperatura del agua cuando sale del equipo de aerotermia y entra en el circuito de calefacción, ya sea en radiadores o en suelo radiante. Este parámetro es importante porque la potencia calorífica de los emisores depende directamente de la temperatura del agua. Por ejemplo, los radiadores tradicionales de alta temperatura están diseñados para temperaturas de impulsión de entre 70 y 75 °C.
Los equipos de aerotermia de alta temperatura pueden suministrar agua a una temperatura de hasta aproximadamente 75 °C, incluso con temperaturas exteriores de hasta –10 °C. Esta capacidad les permite funcionar con radiadores convencionales en muchos casos.
Esta capacidad de alcanzar hasta 75 °C hace que los modernos equipos de aerotermia de alta temperatura sean compatibles con la mayoría de los sistemas de radiadores, incluidos los más antiguos. Los radiadores más antiguos se diseñaron originalmente para temperaturas del agua más altas, por lo que poder suministrar niveles de calor similares garantiza que estos sistemas puedan seguir proporcionando una calefacción interior confortable sin necesidad de sustituir completamente los radiadores. Esto hace que la actualización a un equipo de aerotermia sea práctica y rentable para las viviendas existentes.
Altas temperaturas del agua frente a eficiencia: la disyuntiva
En los equipos de aerotermia existe una relación entre la temperatura del agua de salida y la eficiencia del sistema, que normalmente se mide mediante el coeficiente de rendimiento estacional (SCOP). Cuanto mayor sea la temperatura requerida del agua (por ejemplo, para adaptarse a un radiador dimensionado para altas temperaturas), más tendrá que trabajar el equipo de aerotermia y menor será su eficiencia. Esto se refleja en una reducción del SCOP a medida que aumenta la temperatura del agua a la salida.
Cuando los radiadores se dimensionan para funcionar a baja temperatura y el caudal se mantiene más bajo, el sistema alcanza un mejor rendimiento. Por ejemplo, si un equipo de aerotermia debe suministrar agua a 70 °C en lugar de a 45 °C, se necesita más electricidad por unidad de calor, lo que reduce el SCOP y aumenta el coste de funcionamiento.
Por este motivo, se recomiendan sistemas de calefacción de baja temperatura, como la calefacción por suelo radiante o radiadores de gran tamaño. Estos sistemas permiten que el equipo de aerotermia funcione de manera más eficiente, mantenga temperaturas del agua más bajas y reduzca los costes de energía.
Tipos de radiadores y rendimiento
Los radiadores para calefacción doméstica conectados a un circuito de agua son de diversos tipos, y comprender sus diferencias te ayudará a tomar decisiones informadas sobre tu sistema de calefacción:
- Radiadores planos (paneles planos de acero): El tipo más común, con paneles de acero planos que emiten calor de manera eficiente y se integran perfectamente en interiores modernos. Funcionan bien a bajas temperaturas del agua
- Radiadores toalleros: Normalmente se encuentran en los cuartos de baño, proporcionan calor y ofrecen un lugar práctico para secar las toallas.
- Radiadores de aluminio (ligeros, alta conductividad): Ligeros y con una excelente conductividad térmica, estos radiadores se calientan y enfrían rápidamente, lo que ofrece un mejor control de la temperatura y una mayor eficiencia energética.
- Radiadores de hierro fundido: Radiadores de alta temperatura que suelen encontrarse en casas antiguas o históricas.
Cada tipo tiene características de rendimiento únicas. La potencia calorífica de un radiador viene determinada por su superficie, la diferencia de temperatura entre la superficie del radiador y el aire de la estancia, y la temperatura de impulsión del agua suministrada.
Para una temperatura de impulsión determinada, un radiador con una superficie mayor o una conductividad térmica más alta proporciona más calor. Cuando se opera a temperaturas de impulsión más bajas (como suele ocurrir con los equipos de aerotermia), es posible que los radiadores deban ser más grandes o estar fabricados con materiales más conductores para proporcionar la potencia necesaria.
Radiadores de aluminio: los compañeros ideales para los equipos de aerotermia
Los radiadores de aluminio son especialmente adecuados para equipos de aerotermia de baja temperatura. El aluminio tiene una conductividad térmica muy alta en comparación con el acero o el hierro fundido, lo que permite una absorción más rápida del calor y tiempos de calentamiento más cortos. Por ejemplo, los radiadores de aluminio consumen menos agua y alcanzan la temperatura más rápidamente, lo que significa un menor desperdicio de energía.
Además, son más ligeros, más fáciles de instalar (especialmente en paredes que no pueden soportar radiadores pesados) y suelen tener un diseño moderno, lo que los hace atractivos para las reformas. Dado que los equipos de aerotermia funcionan con mayor eficiencia a temperaturas del agua más bajas, un radiador que se calienta rápidamente y emite eficazmente a temperaturas más bajas puede mejorar significativamente el rendimiento general del sistema.
En la práctica, si un hogar sustituye un radiador de acero dimensionado para una temperatura de impulsión de 70 °C por una unidad de aluminio del tamaño adecuado, puede evitar la necesidad de instalar calefacción por suelo radiante o nuevos radiadores de gran tamaño.
¿Necesitas sustituir los radiadores actuales?
No es necesario sustituir los radiadores existentes al instalar un equipo de aerotermia. Todo depende del tamaño, la antigüedad y la ubicación del emisor existente, así como de la pérdida total de calor de la vivienda.
Una regla básica sencilla consiste en evaluar el estado, la transmisión de calor y la ubicación.
En primer lugar, comprueba el estado de tus radiadores. El óxido visible, la corrosión, las fugas o las necesidades frecuentes de reparación suelen indicar un desgaste interno que reduce la eficiencia y la fiabilidad. En estos casos, la sustitución suele ser la mejor opción a largo plazo.
A continuación, ten en cuenta la uniformidad y rapidez con la que calientan la estancia. Los radiadores que se calientan lentamente, tienen puntos fríos persistentes incluso después de purgarlos o tienen dificultades para mantener una temperatura agradable en la estancia, a menudo ya no funcionan de manera eficiente. En esos casos, la actualización puede mejorar el confort y el rendimiento energético.
Por último, evalúa el tamaño y la ubicación. Los radiadores más grandes y modernos, que están totalmente expuestos y no están bloqueados por muebles o cortinas, suelen funcionar mejor, especialmente a las temperaturas del agua más bajas que utilizan los equipos de aerotermia. Los radiadores más pequeños o antiguos que necesitan alcanzar temperaturas muy altas para calentar una estancia pueden ser demasiado pequeños para un funcionamiento eficiente del equipo de aerotermia.
En última instancia, es esencial que un instalador cualificado realice una evaluación de la pérdida de calor estancia por estancia. Esto garantiza que la potencia del radiador se adapte correctamente al equipo de aerotermia y confirma si la configuración existente es suficiente o si es recomendable realizar mejoras.
Actualización a radiadores de baja temperatura
Cambiar a radiadores de baja temperatura es una medida beneficiosa cuando se instala un equipo de aerotermia. Estos emisores están diseñados para funcionar de manera eficiente a temperaturas de agua de suministro de entre 35 y 55 °C. Para los propietarios de viviendas, esto significa: mayor compatibilidad, mayor vida útil del equipo de aerotermia (ya que no tiene que funcionar a altas temperaturas) y mejor rendimiento general.
Los radiadores para equipos de aerotermia pueden necesitar aproximadamente 2,5 veces la superficie de un radiador típico dimensionado para un sistema de caldera con el fin de mantener temperaturas agradables con un caudal de suministro más bajo.
Los materiales más comunes para los modelos de baja temperatura incluyen radiadores planos de aluminio y acero diseñados para superficies más grandes, pero estos suelen tener un coste unitario más elevado. Sin embargo, el coste inicial se compensa con el tiempo gracias a una mayor eficiencia y unos costes de funcionamiento más bajos que los que supone obligar a un radiador antiguo a funcionar a un caudal más alto.
Equipos de aerotermia con fuente de aire y radiadores en viviendas antiguas
Una preocupación habitual es si un equipo de aerotermia con fuente de aire funcionará en casas antiguas y menos aisladas, especialmente cuando se utilizan radiadores. La respuesta es sí, y lo ideal es instalarlos durante una reforma, pero debes tener en cuenta la posible pérdida de calor y evaluar la capacidad del radiador.
Por ejemplo, si los radiadores existentes tienen una superficie grande y la vivienda cuenta con un aislamiento adecuado, pueden ser suficientes para un equipo de aerotermia. Sin embargo, en muchas viviendas antiguas con elevadas pérdidas de calor (paredes macizas, aislamiento deficiente, corrientes de aire), puede ser necesario instalar radiadores más grandes o emisores adicionales para satisfacer las necesidades de calefacción. No es necesario sustituir todos los emisores. Un sistema de radiadores que era marginal para una caldera de gas puede resultar insuficiente para el flujo más suave de un equipo de aerotermia, a menos que se actualice.
La importancia del dimensionamiento: adaptación del equipo de aerotermia y el radiador
Es fundamental dimensionar correctamente tanto el equipo de aerotermia como los radiadores emisores. Si el equipo de aerotermia es demasiado pequeño en relación con la pérdida de calor de la vivienda, sufrirás una confort deficiente y posiblemente riesgo de congelación.
Si el equipo de aerotermia es demasiado grande, la eficiencia disminuye y los costes iniciales aumentan innecesariamente. Del mismo modo, si los radiadores son demasiado pequeños para las temperaturas de impulsión y la demanda de calor requeridas, las estancias tardarán más en calentarse o es posible que nunca alcancen la temperatura deseada.
El dimensionamiento de los radiadores para equipos de aerotermia suele partir de una ΔT (diferencia de temperatura entre el agua y el aire ambiente) más baja, lo que significa que se necesitan emisores de calor más grandes para obtener el mismo rendimiento. Por este motivo, es esencial que un instalador cualificado realice un cálculo de la pérdida de calor estancia por estancia. A continuación, se debe calcular el tamaño correcto del radiador y seleccionar la potencia adecuada del equipo de aerotermia para satisfacer las necesidades de calefacción de la propiedad.
Instalación de un equipo de aerotermia con radiadores
En una rehabilitación típica, la instalación de un equipo de aerotermia con fuente de aire con radiadores existentes implica varios pasos clave:
- Retirar o adaptar la caldera existente
- Instalar una unidad exterior y módulos interiores
- Comprobar y, si es necesario, sustituir las tuberías
- Evaluar y posiblemente actualizar los radiadores
- Reequilibrar el sistema de calefacción e instalar controles (termostatos y válvulas termostáticas)
- Configurar la temperatura de impulsión correcta y poner en marcha el sistema
También pueden ser necesarios componentes adicionales, como válvulas de radiador, aislamiento de tuberías y depósitos de inercia. Los modelos modernos de alta temperatura de impulsión (hasta 70 °C) pueden facilitar la adaptación de los radiadores existentes y reducir la necesidad de realizar importantes actualizaciones en los emisores.
Las obras o molestias suelen ser moderadas. Es posible que sea necesario ajustar algunas tuberías y sustituir algunos radiadores para garantizar la compatibilidad con un funcionamiento a menor temperatura. Los propietarios deben discutir el calendario y las expectativas con el instalador, incluyendo cualquier necesidad de purgar los radiadores, limpiar los sistemas y asegurarse de que las válvulas sean adecuadas para un funcionamiento a baja temperatura.
Al establecer expectativas realistas y planificar cuidadosamente, la instalación de un equipo de aerotermia con radiadores se convierte en una mejora manejable en lugar de un proyecto abrumador.
¿Qué es un sistema híbrido y cuándo resulta útil?
Un sistema de calefacción híbrido combina un equipo de aerotermia con una caldera de gas o gasóleo ya existente u otra fuente de calor para ayudar a cubrir los picos de demanda o proporcionar temperaturas de impulsión más altas cuando sea necesario.
En la práctica, esto significa que, cuando las condiciones externas son muy frías y la eficiencia del equipo de aerotermia disminuye de forma natural, la caldera se activa automáticamente. Proporciona agua a mayor temperatura a los radiadores, lo que garantiza el confort incluso en pleno invierno.
Los sistemas híbridos se utilizan a veces en viviendas antiguas con elevadas pérdidas de calor o radiadores diseñados originalmente para sistemas de calderas de alta temperatura. Pueden ofrecer una solución transitoria cuando los niveles de aislamiento, el tamaño de los emisores o las limitaciones presupuestarias hacen que la conversión completa a un equipo de aerotermia sea más compleja.
Sin embargo, cuando una propiedad ha sido evaluada adecuadamente y el equipo de aerotermia y los radiadores tienen el tamaño y la potencia adecuados, un sistema de aerotermia autónomo suele ser suficiente sin necesidad de una caldera de respaldo. Con cálculos precisos de la pérdida de calor, mejoras adecuadas en los radiadores y equipos de aerotermia modernos de alta temperatura de impulsión cuando sea necesario, la mayoría de los hogares pueden funcionar de manera eficiente con un sistema totalmente eléctrico.
Consideraciones sobre la potencia calorífica: calcular lo que necesitas
El tamaño del radiador se calcula en función del volumen de la estancia (o, más concretamente, de la pérdida de calor), los niveles de aislamiento, la superficie de las ventanas y la diferencia de temperatura requerida entre el interior y el exterior. Se expresa en kilovatios (kW) o vatios, que indican la potencia calorífica necesaria para mantener una temperatura agradable en el espacio.
La capacidad de calefacción necesaria se expresa normalmente en kilovatios (kW), siendo 1 kW equivalente aproximadamente a 1.000 vatios de potencia calorífica. Esta cifra representa la cantidad de calor necesaria para compensar la pérdida de calor y mantener la temperatura interior deseada.
Las calculadoras online para dimensionar radiadores pueden proporcionar una estimación rápida, pero para obtener resultados precisos, especialmente en viviendas grandes o antiguas, lo mejor es consultar a un instalador cualificado que pueda evaluar las necesidades específicas de calefacción de tu propiedad, teniendo en cuenta variables que las calculadoras online simplemente no pueden captar.
El tamaño es especialmente importante cuando se pasa a un equipo de aerotermia, donde acertar con las dimensiones marca la diferencia.
Radiadores toalleros con equipos de aerotermia
En los cuartos de baño, los radiadores toalleros (toalleros calefactados) proporcionan calor y un lugar donde calentar las toallas. Sin embargo, cuando se usan con un equipo de aerotermia, hay que tener cuidado, ya que los radiadores toalleros suelen tener una superficie menor y pueden requerir temperaturas de impulsión más altas para proporcionar el mismo calor que un radiador plano más grande.
Los modelos con una temperatura superficial más baja pueden ofrecer ventajas en materia de seguridad, especialmente en hogares con niños, ya que reducen el riesgo de quemaduras por contacto accidental.
Dado que los equipos de aerotermia favorecen las temperaturas más bajas, es fundamental elegir el tamaño adecuado. Si un radiador toallero es demasiado pequeño para la temperatura de impulsión más baja, puede tardar más tiempo en calentarse y proporcionar confort. Por lo tanto, cuando se combine un radiador toallero con un equipo de aerotermia, especifica un modelo diseñado para funcionar a baja temperatura o dimensiona el radiador en consecuencia.
No des por sentado que un radiador toallero que funcionaba bien con una caldera de alta temperatura funcionará automáticamente igual con un equipo de aerotermia.
Radiadores eléctricos frente a radiadores con equipo de aerotermia
Los radiadores eléctricos tienen su lugar como calefacción complementaria. Sin embargo, en el caso de los sistemas para toda la vivienda, los radiadores de agua combinados con un equipo de aerotermia suelen ofrecer una mayor eficiencia, un mayor confort y unos costes de funcionamiento más bajos.
Los radiadores eléctricos deben considerarse como calefacción secundaria y no como calefacción principal. Al comparar los costes de funcionamiento, un equipo de aerotermia correctamente dimensionado e instalado que funcione a temperaturas de impulsión más bajas suele superar con creces a la calefacción eléctrica directa.
Radiadores planos: tradicionales pero adaptables
Los radiadores planos son los clásicos radiadores de acero que se encuentran en muchos hogares. Aunque originalmente se diseñaron para temperaturas de impulsión más altas (a menudo entre 70 y 75 °C) con una caldera, pueden hacerse compatibles con un equipo de aerotermia si se dimensionan adecuadamente para una temperatura de suministro más baja. La compatibilidad depende de si pueden proporcionar la potencia calorífica necesaria con un caudal menor.
Para actualizar sin salirse del presupuesto, conservar los radiadores planos (si tienen el tamaño adecuado) puede ser una opción rentable, en lugar de sustituirlos por completo. Sin embargo, es posible que sea necesario realizar algunas modificaciones, o aumentar la tubería y la superficie, para garantizar el rendimiento con un equipo de aerotermia.
Diseño del sistema: zonificación y control inteligente
En un sistema de equipo de aerotermia con radiadores, la zonificación (es decir, dividir la vivienda en varias zonas de calefacción con controles independientes) y los controles inteligentes resultan especialmente útiles. Por ejemplo, los termostatos independientes y las válvulas termostáticas de radiador (TRV) pueden controlar individualmente las habitaciones, las salas de estar y los baños.
Los termostatos inteligentes y los programas de calefacción programables evitan el calentamiento innecesario de las zonas desocupadas, lo que reduce el desperdicio y mejora el confort. Una zonificación adecuada también significa que el equipo de aerotermia puede adaptarse mejor a la demanda real, mejorando la eficiencia y reduciendo los ciclos.
Consejos de mantenimiento para sistemas de aerotermia con radiadores
El mantenimiento de un equipo de aerotermia y un sistema de radiadores es similar al de otros sistemas hidrónicos, pero requiere cierta atención adicional debido a las temperaturas de impulsión más bajas y a las características específicas del sistema.
Purga los radiadores con regularidad para eliminar el aire atrapado, que puede reducir el rendimiento y provocar puntos fríos. Las bombas asociadas deben limpiarse anualmente y debe comprobarse la presión del sistema.
Es recomendable que un instalador cualificado realice una revisión anual para comprobar los niveles de refrigerante, el rendimiento del equipo de aerotermia (SCOP), el compresor y el ciclo de descongelación (en el caso de las unidades con fuente de aire). Comprueba si hay ruidos inesperados o ineficiencias (por ejemplo, radiadores que tardan mucho en calentarse) que puedan indicar problemas como aletas del intercambiador de calor sucias, flujo de aire bloqueado o tamaño insuficiente del radiador.
¿Los radiadores conectados a equipos de aerotermia son ruidosos?
Los equipos de aerotermia modernos con fuente de aire y los radiadores están diseñados para funcionar de forma silenciosa. Aunque la unidad exterior de un equipo de aerotermia puede emitir ruido del ventilador, los radiadores conectados a un equipo de aerotermia son casi inaudibles.
Algunas unidades interiores funcionan con niveles de ruido tan bajos como 43 dB, lo que es más silencioso que una conversación normal. El sistema de radiador en sí mismo no genera ruido.
Un aislamiento adecuado de las tuberías y una instalación antivibratoria de la unidad exterior pueden reducir aún más el ruido percibido, especialmente en instalaciones de rehabilitación, donde el trazado puede ser más complejo.
Equipos de aerotermia frente a calderas: comparación del rendimiento de los radiadores
Al comparar los equipos de aerotermia con las calderas convencionales en lo que respecta al rendimiento de los radiadores, surgen varias diferencias.
Las calderas de gas suelen suministrar agua a una temperatura de entre 70 y 75 °C y no están diseñadas para funcionar a bajas temperaturas. Los equipos de aerotermia, por el contrario, pueden funcionar en un rango de 45 a 75 °C, lo que te permite reducir las temperaturas de impulsión y el consumo de energía. Sin embargo, esto depende de los radiadores conectados al sistema. Si se conservan los radiadores existentes, probablemente funcionarán a altas temperaturas. En el caso de radiadores sustituidos o nuevos, será posible una temperatura más baja.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, los equipos de aerotermia generan unas emisiones de carbono considerablemente menores y, cuando están bien diseñados, pueden reducir significativamente los costes de funcionamiento. Las calderas ofrecen tiempos de respuesta más rápidos y temperaturas de impulsión más altas, pero queman combustibles fósiles, lo que conlleva una mayor huella de carbono.
Equipos de aerotermia con fuente de aire: liderando la transición hacia bajas emisiones de carbono
Los equipos de aerotermia con fuente de aire son una tecnología clave en la transición hacia la calefacción doméstica con bajas emisiones de carbono. Dado que funcionan transfiriendo el calor ambiental en lugar de quemar combustible, pueden reducir significativamente las emisiones de CO₂ en comparación con las calderas de gas o gasóleo.
La compatibilidad con los radiadores, cuando se hace correctamente, significa que muchos hogares no necesitan pasar a la calefacción por suelo radiante para descarbonizar su sistema de calefacción. Los equipos de aerotermia son adecuados tanto para proyectos de nueva construcción como de reforma, incluso con radiadores convencionales.
Además, con el aumento de las políticas e incentivos en Europa para la instalación de equipos de aerotermia, elegir un sistema ahora puede ayudar a preparar tu hogar para el futuro, alinearte con los objetivos normativos y, potencialmente, acceder a subvenciones.
Errores comunes que debes evitar
Al combinar equipos de aerotermia con radiadores, hay varios errores comunes que pueden reducir el rendimiento y la eficiencia:
- Instalar un equipo de aerotermia sin tener en cuenta la temperatura del agua necesaria para el equipo de aerotermia. Los sistemas deben seleccionarse para soportar el rango de temperatura necesario, hasta 75 °C si se conectan a radiadores existentes.
- Uso de radiadores dimensionados para calderas de gas de alto caudal sin ajuste. Las mejores prácticas suelen requerir radiadores aproximadamente 2,5 veces más grandes que un sistema de caldera estándar para lograr un rendimiento equivalente a temperaturas de impulsión más bajas.
- Pasando por alto la necesidad de emisores con mayor superficie para el funcionamiento a baja temperatura.
- Descuidar las mejoras en las tuberías o el aislamiento. Aunque no siempre es necesario, omitirlos puede afectar significativamente al rendimiento. Ahorrar unos cientos de euros en la instalación puede costar miles en ineficiencia a lo largo de la vida útil del sistema.
Planifica con cuidado, calcula bien las medidas y no escatimes en gastos. Hacerlo correctamente garantiza una mayor comodidad, una mayor eficiencia y unos costes de funcionamiento más bajos.
Accesorios que mejoran el rendimiento
Hay varios accesorios que pueden mejorar notablemente el rendimiento de tu equipo de aerotermia y tu sistema de radiadores.
Aunque no son estrictamente esenciales, cada uno ofrece claras ventajas:
- Las válvulas termostáticas de radiador (TRV) o válvulas de radiador inteligentes permiten la zonificación y el control individual de cada estancia
- Los medidores de flujo pueden ser útiles para realizar un seguimiento del rendimiento del sistema
- Los componentes internos de aluminio o anticorrosivos de los radiadores reducen el riesgo de corrosión galvánica cuando se mezclan metales
- Los desacopladores o soportes de montaje reductores de ruido pueden reducir la vibración de las bombas de circulación o del equipo de aerotermia exterior
El uso de estos accesorios ayuda a optimizar el rendimiento del sistema, reducir los costes de funcionamiento y aumentar el confort.
Qué determina en última instancia el éxito de los equipos de aerotermia y los radiadores
Con una planificación cuidadosa y el asesoramiento de expertos, un sistema compuesto por un equipo de aerotermia más radiadores es una opción inteligente y sostenible para disfrutar de una calefacción doméstica confortable hoy y en el futuro. Lo que se necesita es una implementación cuidadosa, acertando en los detalles para que los equipos de aerotermia y los radiadores puedan funcionar juntos y convertirse en una combinación eficaz.
Puntos clave
El éxito depende del diseño de la temperatura de impulsión, el tamaño del radiador y el cálculo de la pérdida de calor
Evalúa y, si es necesario, actualiza los radiadores y los controles para mejorar la eficiencia
Elige un instalador con experiencia en sistemas de aerotermia de baja temperatura
Considera los radiadores de aluminio o de baja temperatura para obtener un rendimiento óptimo y un calentamiento más rápido
Planifica la distribución del sistema y la zonificación para maximizar el confort y minimizar el desperdicio de energía