Saltar al contenido principal

La ciencia y la practicidad de la tecnología de los equipos de aerotermia con fuente de aire

Los equipos de aerotermia con fuente de aire proporcionan calefacción y aire acondicionado eficientes al extraer energía renovable del aire exterior, incluso en invierno. Utilizan electricidad, pero generan mucho más calor del que consumen, lo que los convierte en una alternativa baja en carbono a las calderas de gas o gasóleo. En esta guía, descubrirás cómo funcionan, la diferencia entre los sistemas tipo Split y para agua caliente sanitaria, los costes típicos de instalación, los niveles de eficiencia y si un equipo de aerotermia es adecuado para tu hogar.

¿Qué es un equipo de aerotermia con fuente de aire?

Un equipo de aerotermia con fuente de aire es un sistema de calefacción y aire acondicionado que extrae energía térmica del aire exterior y la transfiere al interior para proporcionar confort durante todo el año. En lugar de quemar combustible para generar calor, utiliza electricidad para trasladar el calor existente de un lugar a otro.

Los equipos de aerotermia con fuente de aire pueden proporcionar calefacción en invierno y aire acondicionado opcional en verano a partir de un único sistema sostenible. Dado que utilizan aire ambiente renovable en lugar de combustibles fósiles, se consideran una alternativa baja en carbono a las calderas tradicionales de gas, petróleo y GLP.

Incluso el aire frío contiene energía térmica aprovechable. La energía térmica es simplemente la energía almacenada en las partículas en movimiento: cuanto más rápido se mueven, más calor generan. Al capturar y concentrar esta energía, un equipo de aerotermia con fuente de aire puede calentar tu hogar de manera eficiente, incluso cuando las temperaturas exteriores son bajas.

A medida que los hogares europeos se enfrentan al aumento de los costes energéticos y a las crecientes presiones climáticas, cada vez más propietarios están cambiando a equipos de aerotermia con fuente de aire para disfrutar de un confort fiable durante todo el año. Los sistemas tradicionales de calefacción central que queman combustibles fósiles pueden ser costosos, ineficientes y generar grandes emisiones de carbono. En muchos casos, sustituir o actualizar a un equipo de aerotermia con fuente de aire puede mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones.

Tanto si deseas sustituir todo tu sistema de calefacción, reducir tu consumo energético o mantener una temperatura interior agradable tanto en invierno como en verano, lo primero es comprender cómo funciona la calefacción con fuente de aire.

¿Cómo funcionan los equipos de aerotermia con fuente de aire?

Los equipos de aerotermia con fuente de aire funcionan extrayendo el calor del aire exterior, aumentando su temperatura mediante compresión y transfiriendo ese calor al interior de tu hogar. Este proceso les permite funcionar de manera eficiente incluso a temperaturas bajo cero, lo que los hace adecuados para su uso durante todo el año.

El principio básico se puede entender con un ejemplo sencillo: al inflar una rueda de bicicleta, la válvula se calienta al comprimirse el aire. La compresión aumenta la temperatura, y este mismo principio es el que impulsa la tecnología de los equipos de aerotermia.

En la práctica, el sistema funciona en tres etapas:

  1. La unidad exterior absorbe el calor del aire circundante.

  2. Un compresor eleva la temperatura de ese calor.

  3. El calor se transfiere al interior, ya sea en forma de aire caliente (sistemas tipo Split) o agua caliente (sistemas para agua caliente sanitaria).

Dado que el sistema traslada el calor en lugar de generarlo mediante combustión, puede proporcionar una cantidad de energía térmica significativamente mayor que la electricidad que consume.

Si deseas obtener una explicación técnica más detallada sobre el ciclo de refrigeración y los componentes del sistema, lee nuestra guía sobre cómo funcionan los equipos de aerotermia.

Tipos de equipos de aerotermia con fuente de aire

Hay dos tipos de equipos de aerotermia con fuente de aire: tipo Split y para agua caliente sanitaria.

Equipos de aerotermia tipo Split

Equipos de aerotermia tipo Split, también conocidos como aires acondicionados. Proporcionan calefacción soplando aire caliente en tu hogar y también pueden proporcionar aire acondicionado invirtiendo el proceso.

Cómo funcionan los equipos de aerotermia tipo Split

Los sistemas tipo Split transfieren el calor entre el aire exterior y el aire interior de tu hogar. Una unidad exterior absorbe calor, incluso en invierno, y un compresor eleva ese calor hasta una temperatura utilizable. En el interior, un ventilador sopla aire sobre un serpentín calentado, distribuyendo el calor. En verano, el ciclo se invierte y actúa como aire acondicionado.

Equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria

Los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria calientan el agua que se utiliza para los radiadores y la calefacción por suelo radiante. También suministran agua caliente sanitaria a los grifos.

Cómo funcionan los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria

Estos sistemas extraen calor del aire exterior, pero lo transfieren al agua en lugar de al aire. El agua calentada alimenta radiadores, calefacción por suelo radiante o un depósito de agua caliente sanitaria. Son especialmente eficientes con sistemas de calefacción de baja temperatura, como la calefacción por suelo radiante, y pueden suministrar agua caliente sanitaria para grifos y duchas.

¿Cómo de eficientes son los equipos de aerotermia con fuente de aire?

Tanto los sistemas tipo Split como los para agua caliente sanitaria utilizan electricidad, pero son mucho más eficientes que las calderas tradicionales. Su eficiencia se mide mediante el coeficiente de rendimiento estacional (SCOP). Los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria suelen alcanzar un SCOP de alrededor de 4, lo que significa que se generan cuatro unidades de calor por cada unidad de electricidad consumida. Aunque el SCOP disminuye en climas más fríos, los equipos de aerotermia funcionan bien durante todo el año y se utilizan ampliamente en climas fríos como el de Escandinavia. Para obtener un rendimiento óptimo, las viviendas deben estar bien aisladas y el sistema debe tener el tamaño adecuado.

Costos y ventajas

Equipos de aerotermia tipo Split

Los equipos de aerotermia tipo Split (también denominados sistemas de aire acondicionado) suelen ser más económicos de instalar que los sistemas para agua caliente sanitaria, ya que no requieren integración con una red de calefacción basada en agua.

En propiedades más pequeñas, los sistemas de Split individual pueden instalarse a veces por un precio que oscila entre los 1.300 y los 3.500 euros, dependiendo de la capacidad del sistema y la complejidad de la instalación.

Los costes varían en función de:

  • La capacidad de producción necesaria
  • El número de unidades interiores
  • Accesibilidad de la instalación

En términos de eficiencia, los sistemas tipo Split pueden alcanzar valores SCOP superiores a 5 en condiciones óptimas, aunque la mayoría de los modelos tienen un promedio de entre 3 y 4 según la estación. También ofrecen una amplia gama de productos, y todos los modelos pueden proporcionar aire acondicionado y calefacción cuando sea necesario.

Al controlar el consumo energético, los propietarios pueden determinar cuándo es más eficiente utilizar el sistema en comparación con otras fuentes de calefacción alternativas.

Una limitación en comparación con los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria es que normalmente se requiere un sistema independiente de agua caliente sanitaria. Sin embargo, algunos fabricantes ofrecen configuraciones que permiten la conexión a un depósito de agua caliente sanitaria. También se necesita espacio para las unidades interiores, ya sean de pared o de techo.

Equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria

Los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria están diseñados para sustituir todo tu sistema de calefacción central. En algunos casos, es posible utilizar los radiadores existentes.

Los radiadores tradicionales suelen ser más pequeños y están diseñados para temperaturas de impulsión más altas, lo que puede afectar a la eficiencia general del sistema. En determinadas viviendas, puede recomendarse actualizar los radiadores para optimizar su rendimiento.

Una instalación típica cuesta entre 8.460 y 15.000 euros, dependiendo del tamaño de la propiedad, el nivel de aislamiento y las modificaciones necesarias en el sistema.

Si la instalación forma parte de una nueva construcción o una reforma importante, la integración general puede ser más sencilla, lo que puede reducir la complejidad de la instalación y los costes asociados.

Sistema tipo Split frente a sistema para agua caliente sanitaria: diferencias clave

Característica

Tipo Split

Para agua caliente sanitaria

Fuente de calefacción

Aire caliente

Agua calentada

CalefacciónBuenaMuy buena
Aire acondicionadoSíSí

Agua caliente sanitaria

Depende del fabricante

Sí

Coste de instalación

Más bajo

Más alto

Complejidad de la instalación

Más sencilla

Más compleja (depende del sistema de distribución existente)

Idoneidad climática

De clima templado a frío

De clima templado a muy frío (con la unidad adecuada)

Beneficios medioambientales de los equipos de aerotermia con fuente de aire

A medida que los gobiernos de toda Europa endurecen los objetivos de reducción de carbono, el papel de las tecnologías de calefacción renovables se ha vuelto fundamental para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Los equipos de aerotermia con fuente de aire pueden reducir las emisiones de CO₂ domésticas en más de la mitad en comparación con las calderas de gas, gracias a que utilizan energía ambiental renovable.

Al utilizar aire, un recurso natural disponible de forma gratuita, y una cantidad mínima de electricidad, los sistemas con fuente de aire reducen significativamente la dependencia de los combustibles fósiles. Para muchos hogares, esto supone tanto una reducción de los gastos de funcionamiento como una contribución tangible a los objetivos climáticos nacionales.

Consideraciones sobre la instalación y el funcionamiento

Instalación de equipos de aerotermia tipo Split

Los sistemas tipo Split suelen ser más rápidos y fáciles de instalar. Por lo general, solo requieren una unidad exterior y una o varias unidades interiores de tratamiento de aire, lo que supone molestias mínimas en el hogar. Dado que el sistema calienta y enfría el aire directamente, no es necesario realizar cambios en las tuberías ni en el sistema de distribución de calefacción de la vivienda. Como resultado, los costes de instalación suelen ser inferiores a los de los sistemas para agua caliente sanitaria.

En términos de eficiencia, funcionan bien en climas templados y fríos y proporcionan una calefacción y aire acondicionado eficientes, aunque su eficiencia calorífica suele ser algo inferior a la de los sistemas para agua caliente sanitaria bien diseñados, especialmente en climas muy fríos.

Instalación de equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria

Los sistemas para agua caliente sanitaria implican una instalación más compleja, ya que se conectan al sistema de calefacción por agua de la vivienda: radiadores, calefacción por suelo radiante o ambos. Por lo general, requieren una unidad exterior, además de un módulo hidráulico, un depósito de agua caliente sanitaria y componentes de circulación. Esto significa que los costes de instalación suelen ser más elevados.

Sin embargo, ofrecen una excelente eficiencia operativa general, especialmente cuando se combinan con emisores de baja temperatura, como la calefacción por suelo radiante. Son muy adecuados para climas más fríos y tienen la ventaja añadida de producir agua caliente sanitaria, lo que los convierte en una solución completa para la calefacción y el agua caliente.

Calefacción por aerotermia frente a sistemas tradicionales

En comparación con las calderas de gas o gasóleo, los equipos de aerotermia con fuente de aire ofrecen una forma básicamente diferente y más sostenible de calentar una vivienda. Las calderas tradicionales queman combustibles fósiles, generando tanto calor como emisiones de carbono, mientras que los equipos de aerotermia extraen energía renovable del aire, produciendo hasta tres o cuatro unidades de calor por cada unidad de electricidad consumida.

En lugar de producir picos breves de calor intenso, los sistemas de aire caliente proporcionan un calor constante y a baja temperatura durante períodos más largos, lo que mantiene un confort interior constante y consume menos energía en general. Esto los hace especialmente adecuados para hogares con buen aislamiento y radiadores modernos o sistemas de calefacción por suelo radiante.

Fundamentalmente, los equipos de aerotermia con fuente de aire eliminan las emisiones directas de carbono y reducen drásticamente la dependencia del gas o el gasóleo, una ventaja cada vez mayor a medida que los precios de la energía fluctúan y los gobiernos endurecen las regulaciones sobre la calefacción con combustibles fósiles.

Aunque la instalación requiere una inversión inicial, el ahorro energético a largo plazo, los menores costes de mantenimiento y los posibles incentivos gubernamentales hacen que los equipos de aerotermia sean una opción rentable. A medida que Europa avanza hacia el objetivo de cero emisiones netas y elimina gradualmente las nuevas instalaciones de calderas de gas, el cambio a un sistema con fuente de aire representa una inversión con garantía de futuro que beneficia tanto a los propietarios de viviendas como al planeta.

Integración inteligente: controles y automatización

Los equipos de aerotermia modernos funcionan a la perfección con termostatos inteligentes y sistemas de programación, lo que permite a los propietarios controlar y ajustar la temperatura de forma remota. En combinación con aplicaciones de seguimiento energético, proporcionan información sobre los patrones de consumo, lo que ayuda a los usuarios a ajustar el rendimiento y ahorrar energía.

Los equipos de aerotermia Daikin funcionan con nuestra aplicación Onecta, que permite controlar y supervisar el estado de tu sistema de calefacción desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Configuraciones del sistema de calefacción

Un equipo de aerotermia tipo Split no se integra con radiadores. Funciona calentando y haciendo circular el aire directamente en una estancia, como un aire acondicionado a la inversa, y no calienta agua para un sistema de calefacción central.

Por su parte, los sistemas para agua caliente sanitaria se integran con radiadores, calefacción por suelo radiante o sistemas híbridos junto con las calderas existentes. Esta flexibilidad los hace especialmente adecuados tanto para construcciones nuevas como para reformas, lo que te permite realizar la transición a la calefacción renovable a tu propio ritmo.

Características del aire acondicionado en verano

Con unos veranos más calurosos y olas de calor más frecuentes en Europa, junto con unas viviendas cada vez mejor aisladas, la función de aire acondicionado de un equipo de aerotermia con fuente de aire es cada vez más valiosa. El mismo sistema que proporciona calor en invierno puede invertirse para suministrar aire o agua fríos en verano, lo que ofrece una refrigeración eficiente, silenciosa y fiable sin el coste y el ruido de los aparatos de aire acondicionado móviles.

Vida útil y mantenimiento de los equipos de aerotermia con fuente de aire

Los equipos de aerotermia con fuente de aire están diseñados para ser duraderos, con una vida útil media de entre 15 y 20 años si se someten a un mantenimiento regular. Su diseño eficiente, con pocas piezas móviles y sin combustión, implica menos desgaste y menos mantenimiento que las calderas tradicionales.

Por lo general, solo se necesita un servicio anual para comprobar los niveles de refrigerante, los filtros y los componentes eléctricos. Entre visitas, medidas sencillas como limpiar los residuos de la unidad exterior y mantener limpias las rejillas de ventilación ayudan a mantener el rendimiento durante todo el año. Ajustar la configuración del sistema según las estaciones también optimiza la eficiencia.

Esta combinación de larga vida útil, fácil mantenimiento y supervisión inteligente hace que los equipos de aerotermia sean una opción fiable para disfrutar de un confort eficiente en el hogar.

Integración del calentamiento de agua

Tal como su nombre indica, todos los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria pueden proporcionar agua caliente sanitaria, lo que ofrece una solución completa para el hogar en cuanto a calefacción, aire acondicionado y uso diario. Al capturar el calor del aire, calientan eficazmente el agua para las duchas y los grifos, al tiempo que mantienen bajo el consumo de energía.

Esta flexibilidad hace que los equipos de aerotermia con fuente de aire sean una opción práctica y sostenible para disfrutar de confort durante todo el año y reducir las emisiones de carbono.

Apoyo gubernamental y normativas

En toda la UE, los gobiernos están promoviendo sistemas de calefacción con bajas emisiones de carbono mediante normativas y financiación. Incentivos como subvenciones para la instalación, reducciones del IVA y normativas para edificios de cero emisiones netas facilitan a los propietarios de viviendas la transición desde los sistemas de combustibles fósiles

Dudas comunes sobre los equipos de aerotermia con fuente de aire

Duda: ¿Funcionan los equipos de aerotermia en climas muy fríos?
Explicación: Sí. Los modernos equipos de aerotermia con fuente de aire extraen calor incluso a –28 °C y están diseñados específicamente para los inviernos europeos.

Duda: ¿Los equipos de aerotermia solo son adecuados para edificios residenciales?
Explicación: No. Los sistemas con fuente de aire son altamente escalables y pueden utilizarse en apartamentos, viviendas unifamiliares, edificios comerciales e incluso aplicaciones industriales.

Duda: ¿Es caro el mantenimiento?
Explicación: En la mayoría de los casos, los requisitos de mantenimiento son mínimos y suelen ser menos costosos que el mantenimiento tradicional de las calderas.

Elegir el equipo de aerotermia adecuado

A la hora de elegir un equipo de aerotermia, hay que tener en cuenta los siguientes factores clave:

  • Eficiencia estacional (SCOP)
  • Nivel sonoro
  • Dimensionamiento correcto de la capacidad

1. Eficiencia estacional (SCOP)

El coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) mide la eficiencia con la que funciona un equipo de aerotermia durante toda la temporada de calefacción. Cuanto mayor sea el SCOP, menos electricidad se necesitará para producir la misma cantidad de calor, lo que reducirá tanto las facturas de energía como las emisiones de carbono.

Por ejemplo, Daikin Altherma 4 H tiene una clasificación A+++ para la calefacción de espacios con temperaturas de agua de salida de 35 °C y 55 °C. También funciona de manera fiable a temperaturas ambiente de hasta –28 °C, lo que demuestra un excelente rendimiento en climas fríos y una alta eficiencia estacional.

2. Nivel sonoro

El nivel sonoro es un factor importante, especialmente en entornos residenciales. Los equipos de aerotermia modernos con fuente de aire están diseñados teniendo en cuenta la optimización del sonido.

Por ejemplo, la unidad exterior del modelo Daikin Altherma 4 H tiene un nivel sonoro de solo 28 dBA a 3 metros, lo que la hace adecuada incluso para vecindarios sensibles al ruido.

3. Dimensionamiento correcto de la capacidad

También es fundamental que el equipo de aerotermia tenga el tamaño adecuado. Una unidad demasiado pequeña no satisfará tus necesidades de calefacción en los momentos de mayor frío, mientras que una demasiado grande funcionará de manera ineficiente y supondrá un gasto innecesario.

En resumen: elige un sistema con una clasificación SCOP alta, un funcionamiento silencioso y el tamaño adecuado para tu hogar. Elegir un sistema de buena reputación te da la confianza de que estas características no son solo teóricas, sino que están integradas en sistemas reales y listos para salir al mercado.

Actualización desde una caldera de gas

La transición desde una caldera de gas a un equipo de aerotermia implica varios pasos clave:

  1. Retirada y eliminación segura del sistema antiguo
  2. Evaluación del aislamiento de la vivienda
  3. Actualización del cableado o los conductos para garantizar la compatibilidad

Un técnico certificado se encarga del dimensionamiento y la instalación adecuados de la nueva unidad exterior. Esta mejora reduce las emisiones de carbono y ayuda a preparar tu hogar para el futuro ante la eliminación gradual de la calefacción con combustibles fósiles.

¿Es un equipo de aerotermia con fuente de aire adecuado para ti?

Los equipos de aerotermia con fuente de aire representan una solución práctica y con visión de futuro para el confort doméstico moderno. Al combinar una alta eficiencia, calefacción y aire acondicionado durante todo el año y una importante reducción de las emisiones de carbono, estos sistemas abordan tanto el aumento de los costes energéticos como las responsabilidades medioambientales.
Gracias a las mejoras tecnológicas, las políticas gubernamentales de apoyo y su rendimiento probado incluso en climas fríos, los equipos de aerotermia ya no son una opción minoritaria, sino una elección inteligente y sostenible para hogares preparados para el futuro.

Puntos clave

  • Los equipos de aerotermia proporcionan calefacción, aire acondicionado y, en los sistemas para agua caliente sanitaria, agua caliente. Todos los componentes están integrados en una única unidad.
  • Los equipos de aerotermia con fuente de aire funcionan de manera eficiente, incluso en climas fríos.
  • Los sistemas tipo Split son más económicos y fáciles de instalar; los sistemas para agua caliente sanitaria sustituyen a la calefacción central.
  • El tamaño y el aislamiento adecuados son fundamentales para el rendimiento.
  • Su larga vida útil y bajo mantenimiento mejoran el valor de tu propiedad a largo plazo.