Da el salto a la aerotermia sin despedirte del gas, gracias a la aerotermia híbrida
Combina lo mejor del gas y la eficiencia eléctrica con un sistema híbrido de aerotermia y gas. Aprende todo lo que necesitas saber para hacer el cambio.
Si estás considerando modernizar el sistema de calefacción de tu hogar, posiblemente te encuentres en una encrucijada entre mantener tu actual sistema de gas y adoptar tecnologías más limpias y eficientes. Una solución que podría captar tu interés es el sistema híbrido de aerotermia y gas, una opción innovadora que combina lo mejor de ambos mundos. Aquí te explicamos qué es, cómo funciona, y bajo qué circunstancias sería ideal (o no) para ti.
¿Qué voy a leer en este artículo?
¿Qué es un sistema híbrido de aerotermia y gas?
La aerotermia híbrida es una tecnología que fusiona la eficiencia de una bomba de calor aerotérmica con tu sistema de calefacción a gas existente. La idea es aprovechar la energía térmica del aire exterior para calentar tu hogar y agua, complementándose con el gas cuando las temperaturas exteriores son extremadamente bajas o cuando hay una demanda de calor muy alta.
¿Cómo funciona el sistema híbrido aerotermia y gas?
El núcleo de un sistema de aerotermia híbrida es la bomba de calor, que extrae calor del aire exterior incluso en condiciones frías. Cuando la temperatura cae por debajo de un punto en que la bomba de calor ya no es eficiente por sí sola (generalmente cerca o por debajo de 0°C), el sistema automáticamente cambia al modo de gas, asegurando así que tu hogar permanezca cálido de manera eficiente. Es decir, funciona como fuente de calor de reserva.
¿Lo mejor? Este sistema intuitivo elegirá qué forma de energía resulta más ventajosa utilizar, en función de la temperatura exterior o de la relación entre el coste de la energía (electricidad/gas).
¿Cuándo es una buena opción?
El sistema híbrido de aerotermia y gas es ideal si:
- Buscas reducir tu huella de carbono y tu dependencia de los combustibles fósiles.
- Quieres ahorrar en tus facturas de energía a largo plazo, aprovechando la eficiencia de la bomba de calor para la mayor parte de tus necesidades de calefacción.
- Son una forma estupenda de mejorar la eficiencia energética de tu hogar sin tener que sustituir toda la instalación de calefacción. Son perfectos para reformas y para sustituir calderas antiguas, sobre todo en viviendas antiguas mal aisladas.
¿Cuándo NO sería recomendable?
El sistema híbrido de aerotermia y gas podría no ser la mejor opción si:
- Vives en una zona donde las temperaturas raramente caen por debajo de los puntos en los que la bomba de calor es menos eficiente, haciendo el componente de gas innecesario.
- Tu vivienda no tiene el espacio suficiente para instalar una bomba de calor aerotérmica, ya que requiere una unidad exterior.
¿Por qué elegir un sistema híbrido de aerotermia y gas Daikin Altherma?
Principalmente, porque Daikin Altherma te garantiza rendimiento eficiente y económico. El sistema tiene tres tipos de funcionamiento:
- Funcionamiento con equipo de aerotermia: La mejor tecnología disponible para optimizar los costes de funcionamiento a temperaturas exteriores moderadas
- Funcionamiento híbrido: Tanto la caldera de gas como el equipo de aerotermia funcionan simultáneamente para proporcionar el máximo confort a tu hogar.
- Funcionamiento con gas: Cuando las temperaturas exteriores descienden drásticamente, la unidad cambia automáticamente al modo de funcionamiento con gas.
Además, este sistema es un campeón de la integración: su diseño compacto le permite convivir pacíficamente con tu sistema de tuberías y radiadores ya existente, evitando obras mayores. Esto significa que puedes subirte al tren de la aerotermia sin necesidad de despedirte de tu antiguo sistema.
Pero ahí no acaba todo. Gracias a su programación inteligente, Daikin Altherma es capaz de ahorrar hasta un 35% más energía que las calderas de condensación tradicionales. ¿Cómo lo hace? Simple: se basa en los precios actuales de la energía, las temperaturas exteriores y la demanda de calor de tu hogar para elegir la opción más eficiente. Es decir, tú y el planeta sois los grandes beneficiados.
En resumen, un sistema híbrido de aerotermia y gas puede ser una excelente inversión si buscas un equilibrio entre eficiencia energética, confort y sostenibilidad ambiental. Considera tus necesidades específicas, el clima de tu región y las características de tu vivienda antes de tomar una decisión.
Dale un aire nuevo a tu email
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.