Saltar al contenido principal

Te explicamos qué es un sistema de aerotermia tipo split, cómo funciona y por qué es una de las soluciones de climatización más eficientes y sostenibles disponibles en el mercado hoy en día.

Sala de estar decorada con estilo, con un climatizador de pared blanco

¿Buscas un sistema de climatización elegante y discreto que, además, consuma poca electricidad y te ofrezca tanto aire acondicionado en verano como calefacción en invierno? Los sistemas de aerotermia tipo split podrían ser justo lo que necesitas. No solo ofrece un diseño estético y versátil, sino que también es altamente eficiente, contribuyendo a un notable ahorro energético. Además, al ser una solución sostenible, ayuda a minimizar el impacto ambiental al mismo tiempo que maximiza el confort en tu vivienda.

¿Qué es un equipo de aerotermia tipo split?

¿Sabes esos aparatos de aire acondicionados alargados que se instalan en lo alto de las paredes del salón o las habitaciones? Sí, como el que sale en la foto que está un poco más abajo. Pues es lo que se conoce como un split. Sin embargo, cuando se trata de un equipo de aerotermia tipo split, es mucho más que un simple aire acondicionado. Sobre todo, porque este sistema es capaz de proporcionar tanto calefacción como refrigeración.

Funciona mediante una bomba de calor que aprovecha la energía térmica del aire exterior, incluso en condiciones climáticas adversas. Es decir, es una fuente de energía renovable que consume mucha menos electricidad que cualquier otro sistema de climatización. El proceso es sencillo, pero si quieres conocerlo más en detalle en este artículo te lo explicamos en profundidad.

¿Cómo funciona?

Un equipo de aerotermia split está compuesto básicamente por dos unidades. La unidad exterior es el corazón de la operación. Funciona utilizando una bomba de calor que extrae energía térmica del aire exterior, incluso cuando las temperaturas son bajas. Esta energía se transfiere al interior de la vivienda a través de un refrigerante, permitiendo tanto el calentamiento como el enfriamiento de los espacios internos. Este método no solo es altamente eficiente, sino que también reduce significativamente las emisiones de carbono y el consumo de energía eléctrica.

Las unidades interiores están diseñadas para distribuir el aire a la temperatura adecuada dentro del hogar. Estas unidades pueden ser de pared, suelo o conductos que se integran discretamente en el diseño de la casa. Las unidades de pared son las que conocemos como splits. Con la capacidad de regular la temperatura de cada estancia de manera independiente, los equipos de aerotermia tipo split ofrecen un confort personalizado para cada miembro de la familia, adaptándose a las necesidades específicas de cada espacio.

Beneficios de los equipos de aerotermia split

  • Máximo confort todo el año: Olvídate de las preocupaciones estacionales. Ya sea pleno verano o invierno, tu hogar siempre tendrá la temperatura ideal.
  • Control individualizado: Con la capacidad de conectar hasta cinco unidades interiores split a una sola unidad exterior, puedes ajustar la temperatura de cada habitación a tu gusto. Ideal para hogares con diferentes necesidades de confort.
  • Fácil control: Maneja todo el sistema con un mando a distancia o una aplicación móvil, sin importar dónde te encuentres.
  • Sostenibilidad y rentabilidad: Al utilizar energía renovable, estos sistemas no solo son amigables con el medio ambiente, sino que también ayudan a reducir tus facturas de energía.
  • Estilo y versatilidad: Las unidades interiores vienen en una variedad de diseños, desde estilos elegantes para complementar la decoración hasta opciones discretas que se integran en techos y suelos.

¿Por qué es tan eficiente energéticamente?

La eficiencia energética de los sistemas de aerotermia tipo split radica en su capacidad para aprovechar la temperatura del aire exterior, incluso en condiciones climáticas adversas. En lugar de generar calor o frío desde cero, estos sistemas simplemente trasladan la energía térmica existente, lo que consume significativamente menos energía. Esto se traduce en que solo una pequeña fracción de la energía utilizada proviene de la electricidad, mientras que el resto se obtiene de una fuente gratuita y abundante: el aire.

En lugar de generar calor o frío desde cero, estos sistemas simplemente trasladan la energía térmica existente, lo que consume significativamente menos energía

Los equipos de aerotermia tipo split son un ejemplo claro de cómo podemos aprovechar los recursos naturales de manera inteligente. Al utilizar el aire exterior como fuente principal de energía, estos sistemas se consideran una forma de energía renovable. El aire está siempre disponible y es inagotable, lo que significa que no estamos agotando recursos limitados ni generando residuos contaminantes en el proceso. Este enfoque no solo ayuda a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, sino que también disminuye nuestra huella de carbono, lo que es esencial en la lucha contra el cambio climático.

¿Cómo se instala un equipo de aerotermia tipo split?

Aunque la instalación es relativamente sencilla, siempre debe ser realizada por un profesional. Aquí te explico los componentes básicos y el proceso que se sigue:

  • Unidad exterior: Se instala en el exterior de la casa en un lugar con buena ventilación. Es importante que esté en un lugar despejado, sin obstrucciones, para permitir la extracción de aire y la disipación de calor de manera eficiente.
  • Unidades interiores: En este caso, se trataría de los splits, que colocarás en las habitaciones que deseas climatizar.
  • Conexiones de refrigerante: Las unidades interiores y exteriores se conectan mediante tuberías que transportan el refrigerante, y cables eléctricos que garantizan el funcionamiento del sistema.
  • Controles: Se instalan termostatos o controles que permiten ajustar la temperatura fácilmente. Esto puede incluir controles tradicionales o aplicaciones móviles que te permiten regular la temperatura desde cualquier lugar y en cualquier momento, como es el caso de Daikin Onecta.  

Es crucial contar con un instalador profesional para llevar a cabo este proceso. Un experto garantizará que todo se instale correctamente y funcione de manera óptima, proporcionando el máximo confort en tu hogar.

¿Cuánto puede costar un equipo de aerotermia tipo split?

El coste de instalación puede variar dependiendo del tamaño de tu vivienda, la calidad del aislamiento y las unidades interiores que elijas. Sin embargo, la inversión inicial se ve compensada por los ahorros a largo plazo en las facturas de energía y el incremento en el valor de tu propiedad.

Si estás buscando una solución de climatización que ofrezca confort, eficiencia energética y respeto por el medio ambiente, los equipos de aerotermia tipo split son la opción ideal. Consulta con un técnico especializado para explorar las mejores opciones para tu hogar y disfruta de un clima perfecto, cuidando al mismo tiempo del planeta.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.