Saltar al contenido principal

Todo lo que necesitas saber sobre las frigorías del aire acondicionado para tener un hogar fresco y eficiente gastando únicamente lo que necesitas. 

Con la llegada del verano, muchos nos preguntamos cuál es la mejor forma de mantener nuestra casa fresca sin que tengamos que gastar más de la cuenta. El aire acondicionado es una excelente solución para conseguirlo. Pero es importante entender la capacidad de enfriamiento de cada equipo, medida en frigorías. Te lo contamos todo sobre esta unidad de energía para que puedas tomar la mejor decisión para tu hogar y para tu bolsillo. 

¿Qué son las frigorías?

Las frigorías son la unidad de medida que se utiliza para conocer la capacidad de enfriamiento de un equipo, como es el caso de los aires acondicionados. Aunque no se ha incluido oficialmente en el Sistema Internacional de Unidades (SI) -como sí lo están los metros, los kilogramos o los segundos-, su uso está aceptado en el Sistema Técnico y se utiliza de forma generalizada para cualquier sistema de refrigeración.

Las frigorías son la unidad de medida que se utiliza para conocer la capacidad de enfriamiento de un equipo.

Aunque la Real Academia Española la define como una unidad de energía, coloquialmente se utiliza la frigoría como unidad de potencia, entendido como la cantidad de energía necesaria para enfriar un kilogramo de agua, un grado centígrado en una hora. Por lo tanto, cuando hablamos de un equipo de aire acondicionado que tiene una capacidad de 3000 frigorías, significa que puede enfriar 3000 kilogramos de agua en una hora, o bien una habitación con una superficie determinada.

¿Cómo se determina la cantidad de frigorías necesarias?

Para calcular la cantidad de frigorías necesarias para enfriar una habitación, debemos tener en cuenta varios factores. Entre ellos, destacan:

  • El tamaño de la habitación
  • La orientación
  • El aislamiento térmico de la vivienda
  • El número de ventanas y su ubicación
  • La altura del techo 
  • La cantidad de personas que suelen ocupar la habitación

¿Cuántas frigorías necesito por metro cuadrado?

En general, se recomienda una potencia de refrigeración de aproximadamente 100 a 150 frigorías por metro cuadrado para una vivienda bien aislada en climas cálidos. Sin embargo, en climas más fríos, esa cifra puede ser menor, alrededor de 50 a 100 frigorías por metro cuadrado.

Es importante tener en cuenta que este rango es solo una estimación general y puede variar según las circunstancias específicas de cada caso. Para obtener un cálculo más preciso, te recomendaría consultar a un profesional en climatización o a un ingeniero especializado en sistemas de aire acondicionado, quienes podrán evaluar tus necesidades específicas y proporcionarte una recomendación más precisa y adecuada para tu situación.

En general, se recomienda una potencia de refrigeración de aproximadamente 100 a 150 frigorías por metro cuadrado.

¿A qué equivalen 3000 frigorías?

Si recordamos la equivalencia de la que hablábamos al principio, 1 frigoría es aproximadamente igual a 1 kilocaloría. Por lo tanto, 3000 frigorías equivaldrían a 3000 kilocalorías. En el contexto de la energía térmica, 1 frigoría se considera igual a aproximadamente 1.163 vatios-hora (Wh) o 3.412 BTU (unidades térmicas británicas). Según esta equivalencia, 3000 frigorías equivaldrían aproximadamente a 3.486 kilovatios-hora (kWh) o 10.236 BTU.

El tamaño máximo de la habitación para un aire acondicionado de 3000 frigorías dependerá de varios factores. Como referencia general, se pueden considerar las siguientes recomendaciones:

  • Para una habitación con un buen aislamiento y orientación favorable (poca exposición directa al sol), un aire acondicionado de 3000 frigorías podría ser adecuado para una habitación de aproximadamente 25-30 metros cuadrados.
  • Si la habitación está expuesta a altas temperaturas o tiene un mal aislamiento, es posible que el aire acondicionado de 3000 frigorías no sea suficiente para enfriar eficientemente la habitación. En ese caso, se recomendaría optar por un aire acondicionado con mayor capacidad.

¿Qué ocurre si elegimos un equipo con menos frigorías de las necesarias?

Si eliges un equipo de aire acondicionado con menos frigorías de las necesarias para enfriar un espacio determinado, es probable que experimentes varios problemas:

  • Ineficiencia energética: Un equipo de aire acondicionado con menos frigorías de las necesarias tendrá dificultades para mantener la temperatura deseada en el espacio. El compresor del aire acondicionado trabajará constantemente para intentar enfriar el área, lo que resultará en un consumo de energía más alto y un rendimiento ineficiente.
  • Incapacidad para enfriar adecuadamente: Un equipo subdimensionado no podrá enfriar el espacio de manera efectiva, especialmente en días calurosos o en habitaciones con una alta carga térmica, como aquellas con muchas ventanas o equipos electrónicos. Como resultado, la temperatura ambiente puede permanecer más alta de lo deseado, lo que lleva a un ambiente incómodo e ineficiente.
  • Ciclos de funcionamiento inadecuados: Un equipo de menor capacidad podría funcionar en ciclos cortos y frecuentes, ya que alcanza rápidamente su capacidad máxima. Esto puede conducir a un desgaste prematuro del compresor y otros componentes, ya que el equipo se encenderá y apagará con más frecuencia de lo normal.
  • Humedad excesiva: El aire acondicionado también ayuda a reducir la humedad en el ambiente. Si el equipo es subdimensionado, puede no ser capaz de deshumidificar adecuadamente el espacio, lo que resulta en una sensación de humedad y malestar.

¿Cómo podemos mejorar el rendimiento del aire acondicionado?

Además de elegir un equipo con la capacidad adecuada, existen varias medidas que podemos tomar para mejorar el rendimiento del aire acondicionado y reducir su consumo de energía. Por ejemplo, es recomendable mantener las puertas y ventanas cerradas mientras el equipo está encendido, regular la temperatura para que se mantenga constante, limpiar periódicamente los filtros del aire acondicionado y evitar colocar fuentes de calor cerca del termostato.

En resumen, las frigorías son una unidad de medida clave para elegir un aire acondicionado eficiente y adecuado para nuestra habitación o vivienda. Para lograr el mejor rendimiento del equipo, debemos calcular la cantidad de frigorías necesarias en función de diferentes factores, como el tamaño y la orientación de la habitación. Además, es importante seguir recomendaciones para mejorar el rendimiento del aire acondicionado y reducir su consumo de energía, lo que a su vez se traduce en un menor impacto ambiental y un mayor ahorro económico. Ahora que ya tienes toda la información, ¡solo queda elegir el aire acondicionado con las frigorías que más se adapte a tus necesidades para pasar un buen verano! 

Simulador de Consumo Energético

Puedes comprobar en el simulador de consumo energético de Daikin el ahorro energético en tu factura de la luz que te ofrecen los equipos de aire acondicionado Daikin.