Saltar al contenido principal

Descubre qué causa el sonido de los equipos de aerotermia, cómo los sistemas modernos reducen los niveles sonoros y cómo la instalación afecta al confort acústico

A nadie te gusta que le molesten con ruidos. Un perro que ladra constantemente en la casa de al lado o un vecino que corta el césped temprano un domingo por la mañana pueden convertirse rápidamente en algo frustrante.
Aunque los equipos de aerotermia con fuente de aire son una forma sostenible y eficiente de regular la temperatura interior, su presión acústica puede resultar molesta tanto para los propietarios como para los vecinos. La buena noticia es que los equipos de aerotermia modernos están diseñados para funcionar de forma silenciosa o muy silenciosa, y a menudo producen menos sonido que muchos sistemas tradicionales de climatización.
Esta guía explica qué factores afectan a la presión acústica del equipo de aerotermia, cómo las tecnologías modernas la reducen y cómo una instalación adecuada ayuda a mantener una calefacción y aire acondicionado silenciosos y confortables.

Cómo funcionan los equipos de aerotermia y por qué es importante el nivel sonoro

Los equipos de aerotermia son una solución eficiente para calentar y enfriar tu hogar, al tiempo que reducen tu impacto medioambiental.

Funcionan transfiriendo calor entre el ambiente interior y el exterior mediante un refrigerante. Durante los meses más fríos, el refrigerante absorbe el calor del aire exterior, incluso a bajas temperaturas, y lo transfiere al interior. En verano, el proceso se invierte: el refrigerante extrae el calor del interior y lo libera al exterior, activando el sistema de aire acondicionado en la vivienda.

Sin embargo, controlar el nivel sonoro de los equipos de aerotermia es una preocupación habitual. Al comprender los factores que contribuyen al nivel sonoro de los equipos de aerotermia y las medidas prácticas para reducirlo, podrás encontrar el equilibrio perfecto entre rendimiento, eficiencia y confort acústico.

¿Son ruidosos los equipos de aerotermia?

Los equipos de aerotermia pueden producir un sonido apreciable dependiendo de su diseño, instalación y entorno.

El nivel acústico se puede evaluar de dos maneras:

  • La potencia sonora es el sonido total producido por la unidad en sí, independientemente de la distancia o el entorno.
  • La presión sonora es el sonido que se percibe a una determinada distancia y suele medirse entre 1 y 5 metros de la unidad.

La mayoría de los equipos de aerotermia modernos funcionan con una presión acústica de entre 40 y 60 decibelios (dB). Una unidad exterior Daikin no suele superar los 60 dB, lo mismo que un frigorífico o una conversación normal.

Las unidades interiores son aún más silenciosas. Hacen un suave zumbido, que mide como máximo 30 dB, comparable al de un aspersor de jardín. Los equipos de aerotermia tipo Split pueden alcanzar niveles tan bajos como 19 dB.

Además, la normativa limita el nivel sonoro de los equipos de aerotermia. Por lo general, no se permite que superen los 65-70 dB, dependiendo de su potencia. Es el mismo nivel que tu lavavajillas. Además, para mayor tranquilidad, todos los equipos de aerotermia deben llevar una etiqueta CE que indique su nivel sonoro.

Aunque los equipos de aerotermia ofrecen una solución sostenible y energéticamente eficiente para el control climático, es importante tener en cuenta que una instalación inadecuada o un mantenimiento deficiente pueden provocar ruidos indeseados, especialmente en zonas residenciales tranquilas. Para solucionar este problema, los modernos equipos de aerotermia que incorporan tecnologías avanzadas, como compresores de velocidad variable (inverter), están diseñados para funcionar de forma más silenciosa, lo que garantiza una experiencia más agradable y respetuosa con la comunidad para los propietarios y vecinos.

¿Qué factores contribuyen al sonido de los equipos de aerotermia?

Principales fuentes de sonido

Ventiladores y compresores
El ventilador y el compresor de la unidad exterior son los principales responsables del sonido del equipo de aerotermia. Mientras funciona, el ventilador mueve grandes volúmenes de aire y el compresor genera vibraciones.

Vibraciones
Las unidades mal montadas pueden amplificar las vibraciones, aumentando los niveles sonoros.

Diseño y tecnología de unidades

Los equipos de aerotermia modernos incorporan características tales como:

  • compresores de velocidad variable (inverter)
  • carcasas aisladas
  • diseños de ventilador optimizados

Los compresores con inverter son especialmente eficaces porque adaptan su funcionamiento a la demanda, lo que reduce el ruido innecesario durante los periodos de baja carga.

Factores relacionados con la instalación

Una instalación incorrecta, como colocar la unidad sobre una superficie inestable, puede amplificar el ruido y las vibraciones. La proximidad a ventanas o espacios habitables también puede aumentar el nivel sonoro percibido.

Consideraciones ambientales

Los equipos de aerotermia instalados en espacios estrechos o cerca de superficies reflectantes (como paredes) pueden experimentar una amplificación del sonido, ya que las ondas sonoras rebotan hacia el interior de la vivienda.

Cómo afecta la instalación a los niveles de ruido de los equipos de aerotermia

Una instalación adecuada es una de las formas más eficaces de minimizar el sonido del equipo de aerotermia.

Colocación óptima de la unidad

  • Coloca la unidad exterior sobre una superficie estable y nivelada para evitar vibraciones
  • Instala la unidad lejos de ventanas, dormitorios o zonas de estar para minimizar la percepción del sonido
  • Evita instalar la unidad en rincones cerrados o espacios estrechos

Uso de accesorios para reducir el sonido

  • Los pies de goma antivibratorios reducen las vibraciones y el sonido transmitido por la estructura
  • Los paneles o barreras acústicas ayudan a absorber el ruido
  • Elementos como setos o vallados también pueden reducir la propagación del sonido

Instalación profesional

Las instalaciones que hagas tú mismo pueden provocar ruidos durante el funcionamiento si no colocas o montas las unidades correctamente. Un profesional certificado garantiza una colocación correcta, la amortiguación de las vibraciones, un flujo de aire óptimo y el cumplimiento de la normativa sobre ruido.

Tecnologías que reducen el nivel sonoro de los equipos de aerotermia

Los avances en la tecnología moderna de los equipos de aerotermia han mejorado considerablemente el control del nivel sonoro.

  • Compresores de velocidad variable (inverter): Estos ajustan el funcionamiento en función de la demanda de calefacción o aire acondicionado en tiempo real, reduciendo el sonido durante los periodos de baja carga.
  • Diseño de ventilador optimizado: La aerodinámica mejorada de las aspas del ventilador reduce las turbulencias, lo que se traduce en un flujo de aire más silencioso.
  • Aislamiento acústico: El aislamiento de alta calidad alrededor de los compresores y las carcasas ayuda a contener el sonido interno, una característica estándar en los equipos de aerotermia Daikin.
  • Controles inteligentes: Los termostatos inteligentes y los sistemas de control avanzados optimizan el funcionamiento, garantizando que el dispositivo funcione de manera eficiente y sin sonidos innecesarios. Algunos modelos también incluyen el modo nocturno, que reduce los niveles de sonido entre 1 y 3 dBA durante la noche.
  • Marcas y modelos más silenciosos: Fabricantes como Daikin han desarrollado equipos de aerotermia ultrasilenciosos, con algunos modelos que funcionan a una presión sonora de tan solo 40-60 dB y equipos tipo Split de tan solo 19 dB.

Cómo reducir el sonido de tu equipo de aerotermia

Si tu equipo de aerotermia actual es demasiado ruidoso, existen varias soluciones prácticas que pueden ayudarte.

Mantenimiento periódico

  • Limpia las aspas del ventilador
  • Retira los residuos alrededor de la unidad
  • Asegúrate de que los componentes estén bien lubricados

Instala accesorios para reducir el ruido

  • Utiliza patas de goma de calidad
  • Paneles acústicos como barreras
  • Recintos insonorizados

Asegúrate de que haya un flujo de aire adecuado para no comprometer el rendimiento.

Reubica la unidad

Si puedes, cambia la unidad a una zona menos expuesta de la vivienda. Esto puede suponer unos costes de instalación adicionales, pero puede reducir drásticamente las molestias acústicas.

Considera la posibilidad de actualizar el sistema

Si tu unidad está obsoleta, cambiarla por un modelo nuevo no solo reducirá drásticamente el nivel sonoro, sino que también te saldrá más a cuenta a largo plazo.

Equilibrio entre rendimiento y funcionamiento silencioso

Los equipos de aerotermia ofrecen sistemas de calefacción y aire acondicionado muy eficientes y sostenibles. Aunque producen sonido, los diseños modernos, una instalación correcta y la tecnología inteligente garantizan que los niveles sonoros sean bajos y agradables para los entornos residenciales.

Si eliges el sistema adecuado, lo instalas correctamente y lo mantienes como es debido, podrás disfrutar de un confort silencioso y energéticamente eficiente sin molestar a tus vecinos.

Puntos clave

  • La mayoría de los equipos de aerotermia modernos funcionan entre 40 y 60 dB, un nivel similar al de una conversación normal.
  • Una instalación adecuada y el control de las vibraciones son fundamentales para reducir el sonido.
  • Los compresores con inverter y los controles inteligentes permiten que las unidades funcionen de forma más silenciosa con cargas más bajas.
  • Un mantenimiento regular garantiza un funcionamiento silencioso y duradero.
  • Actualizar a los últimos equipos de aerotermia de Daikin te ofrece tanto eficiencia como confort acústico.

¿Estás listo para disfrutar de un confort eficiente sin ruidos molestos?