La aerotermia es una fuente de energía renovable y eficiente que disminuye notablemente tu gasto en calefacción.
Invertimos un 65 % del gasto energético en calentar nuestros hogares.
Un coste que puede ser mucho menor si elegimos opciones más eficientes y sostenibles, como la aerotermia. Este método permite la extracción del calor presente en el aire del ambiente exterior para ser aprovechado por el sistema de climatización en el interior de cualquier vivienda unifamiliar. Se trata de una energía renovable y gratuita, que brinda un ahorro en el consumo doméstico y que reduce la huella medioambiental.
¿Cuántas partes tiene un sistema de calefacción por aerotermia y cómo funcionan?
Estos equipos constan de una unidad exterior, una unidad interior y un sistema emisor.
- Unidad exterior
- Unidad interior o hidrokit
- Emisores
Unidad exterior
La unidad exterior se coloca en la fachada del edificio o vivienda, es la encargada de captar el calor del ambiente.
Unidad interior o hidrokit
La unidad interior absorbe ese calor mediante un circuito de agua.
Emisores
Disfrutamos de una temperatura agradable dentro de nuestro hogar gracias a los emisores, que irradian el calor en el interior de nuestra vivienda. Las más comunes son el suelo radiante, fancoils o radiadores.
Eficiencia Energética
Una de las mejores cualidades de la aerotermia es que ofrece tanto calefacción en invierno como refrigeración en verano. Os lo explicamos. El sistema de bomba de calor de estos sistemas tiene un funcionamiento reversible. Es capaz de extraer el calor de los ambientes interiores y dirigirlo al exterior para que disfrutemos de espacios frescos durante los meses más calurosos.
Disfruta del máximo confort y de la temperatura que desees sin importar la época del año gracias a un único sistema, Daikin Altherma.
¡Pide cita con nuestros expertos! Te ayudarán a elegir tu equipo de climatización.
Haz click aquí y pide cita para que uno de nuestros expertos te asesore directamente sobre la mejor solución de climatización para tu hogar. Puede ser de forma presencial, telefónica u online.
Disfruta de la temperatura que deseas, también en verano
Una de las mejores cualidades de la aerotermia es que ofrece tanto calefacción en invierno como refrigeración en verano. Os lo explicamos. El sistema de bomba de calor de estos sistemas tiene un funcionamiento reversible. Es capaz de extraer el calor de los ambientes interiores y dirigirlo al exterior para que disfrutemos de espacios frescos durante los meses más calurosos.
Disfruta del máximo confort y de la temperatura que desees sin importar la época del año gracias a un único sistema, Daikin Altherma.
ACTIVA TU TRANQUILIDAD CON STAND BY ME
Registra tus equipos Daikin en Stand By Me, el servicio post-venta de Daikin, y asegúrate de estar siempre al cuidado de nuestros técnicos profesionales.
Consigue 1 año de mantenimiento totalmente gratis, revisiones anuales preventivas, atención prioritaria en el servicio técnico, ofertas exclusivas y muchas más ventajas dependiendo de qué contrato elijas: Básico, Confort, Confort Plus o Confort Total.
Dale un nuevo aire a tu email
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.
Aerotermia, la energía renovable que climatiza tu hogar
La aerotermia es una energía renovable, inagotable y gratuita que proviene del aire y que nos permite obtener calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.
¿Cómo funciona la Aerotermia?
- La atmósfera capta la energía que emite el sol.
- La tecnología Bomba de Calor captura esa energía renovable del aire.
- Esa energía es utilizada en nuestro hogar a través de la unidad exterior que la envía a la unidad interior.
- La unidad interior calienta el agua y produce calefacción y agua caliente sanitaria.
- En verano, el calor de nuestra vivienda se envía al exterior para producir aire acondicionado.
La aerotermia hace más fácil la integración del uso de energías renovables en el entorno doméstico y la consiguiente reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Daikin Altherma: Climatización y agua caliente por aerotermia
La aerotermia extrae la energía del aire para producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Es una fuente de energía renovable, gratuita y eficiente.