Saltar al contenido principal

La tecnología del purificador de aire Daikin elimina el 99,9% del COVID-19. Descubre cómo lo consigue.

El purificador de aire Daikin es una excelente medida adicional a la hora de enfrentarse a virus como el COVID-19. Su tecnología ha sido probada en los laboratorios del Instituto Pasteur de Lille. El resultado de esta investigación ha demostrado que los nuestros purificadores  son capaces de eliminar más del 99,98% del coronavirus humano HCoV-229E en 2,5 minutos.

La tecnología de los purificadores de aire Daikin a examen frente al COVID-19

La calidad del aire en los espacios de interior tiene una gran influencia en el bienestar y el rendimiento de las personas. Por eso Daikin confía en la innovadora tecnología de su purificador de aire frente al COVID-19 y otros virus. Alcanza niveles excelentes de eficiencia mediante una combinación de filtro HEPA electrostático de alto rendimiento, que atrapa el virus, seguido de una intensa exposición a la tecnología Flash Streamer patentada por Daikin, que lo elimina.

La tecnología Flash Streamer, patentada por Daikin, inactiva el 99,9 % del Coronavirus (SARS-CoV-2)

Eficiencia frente al coronavirus

Modelo MCK55W

El modelo MCK55W de Daikin sometido a ensayo por el Institut Pasteur de Lille elimina el 99,98% del coronavirus humano HCoV-229E en un tiempo de 2,5 minutos.

Modelo MC55W

El modelo MC55W de Daikin sometido a ensayo por el Institut Pasteur de Lille elimina el 99,98% del coronavirus humano HCoV-229E en un tiempo de 2,5 minutos.

Ensayo por el Institut Pasteur de Lille

El Institut Pasteur de Lille utilizó en sus ensayos el virus HCoV-229E, un coronavirus que afecta al ser humano, estrechamente relacionado con el SARS-CoV-2. Por razones de seguridad, no se utilizó directamente el virus SARS-CoV-2. No obstante, los dos virus son de la misma familia y los resultados obtenidos son una sólida evidencia de que los purificadores de aire Daikin pueden ser armas importantes para reducir el riesgo de transmisión de virus y combatir al COVID-19.

Del mismo modo, se realizaron pruebas de la eficacia de los purificadores de aire Daikin frente al virus de la gripe estacional H1N1. En las mismas condiciones de ensayo, el estudio concluye que los purificadores de aire Daikin eliminan más del 99,98% de los virus H1N1 en un tiempo de 2,5 minutos. Por lo que estas unidades también resultan muy eficaces para combatir la gripe.

Gama de purificadores de Daikin

Conjunto de purificador de aire
Purificador de aire
Conjunto de purificador de aire
Purificador de aire
Purificador de aire

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Purificadores y calidad del aire Daikin, la salud que respirar en tu hogar

La tecnología de calidad del aire Daikin elimina hasta el 99,98% de las partículas dañinas y mantiene el aire de tu hogar limpio, fresco y saludable. Te presentamos las mejores soluciones purificadoras de aire para tu hogar para cuidar de quienes más te importan.