Saltar al contenido principal

Daikin Altherma es un sistema eficiente de climatización integral que incluye calefacción, aire acondicionado y agua caliente

Sistema de climatización integral del hogar (aerotermia).

Alternativa eficiente a la caldera.

Ahórrate el invierno, ahórrate el gas.

Calefacción, aire acondicionado y agua caliente (ACS) en uno.

  • Máximo ahorro
  • Máxima eficiencia y sostenibilidad
  • Aprovecha la energía fotovoltaica

Solicita presupuesto para nueva instalación

¿Estás buscando una Solución integral de climatización que se ajuste a las necesidades de tu hogar?

 

Un Instalador recomendado de Daikin te asesorará encantado

 

· Rapidez

· Instalación oficial

· Garantía

· Asesoramiento personalizado

· Comodidad

· Sin compromisos

Ventajas de Daikin Altherma

Seguro: Daikin Altherma no utiliza gasóleo, gas ni ninguna otra sustancia peligrosa. Además, tampoco necesita una conexión de gas ni un depósito de gasóleo.

 

Sencillo: Se extrae el calor del aire exterior y sube su temperatura hasta un nivel suficientemente alto para calentar una vivienda.

 

Completo: No solo ofrecemos calefacción sino refrigeración en verano y agua caliente sanitaria durante todo el año. Es, en definitiva, un sistema “Todo en uno”.

 

 

¡Pide cita con nuestros expertos! Te ayudarán a elegir tu equipo de climatización.

Haz click aquí y pide cita para que uno de nuestros expertos te asesore directamente sobre la mejor solución de climatización para tu hogar. Puede ser de forma presencial, telefónica u online.

Simulador de Instalaciones Residenciales

Descubre nuestro configurador de instalaciones residenciales y encuentra de forma rápida y sencilla la solución que más se adapta a tus necesidades.

Preguntas frecuentes

No. Daikin Altherma es mucho más que calefacción. Se trata de un sistema de climatización integral que permite obtener: calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.

Sí. En los países de la cuenca mediterránea la Bomba de Calor es más eficiente que en los países con un clima frío. La Bomba de Calor, en este sentido, es más eficiente cuanto más suave sea el clima, ya que la diferencia entre temperatura exterior e interior es inferior y por tanto, el trabajo que tiene que hacer el sistema para climatizar una estancia es mucho menor. En definitiva, España es un país donde el rendimiento estacional medio de la Bomba de Calor es muy alto (400%).

No. Daikin Altherma no necesita acometida de gas ni depósito de combustible. Daikin Altherma es la alternativa perfecta a los sistemas tradicionales de calefacción que necesitan combustibles fósiles para funcionar.

Sí. Daikin Altherma es compatible tanto con los paneles solares térmicos, como con los fotovotaicos. En ambos casos el sol proporciona energía y confort a nuestro hogar.

Sí. Daikin Altherma dispone de un sistema de control automático que ajusta el funcionamiento del sistema a las condiciones ambientales. De este modo, siempre podrá disfrutar de unos niveles de confort y eficiencia óptimos.

Sí. Daikin Altherma puede aportar también refrigeración a los calurosos días de verano ya que es una solución integral de climatización.

Sí. En los días de más frío, resulta complicado mantener el hogar caliente sólo con la energía térmica del aire exterior. Daikin Altherma, sin embargo, está preparado para ello ya que puede trabajar hasta con -28ºC de temperatura exterior.

Activa tu tranquilidad con Stand By Me

Registra tus equipos Daikin en Stand By Me, el servicio post-venta de Daikin, y asegúrate

de estar siempre al cuidado de nuestros técnicos profesionales.

Dale un nuevo aire a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.

Puntos de venta. Instaladores y servicios en toda España

Daikin ofrece sus productos y soluciones de climatización en toda España.
Además, cuenta con un equipo de profesionales dedicados exclusivamente a dar soporte a cualquier incidencia que pueda surgir.