Saltar al contenido principal

Tu vida sin rinitis alérgica está a punto de comenzar. Solo necesitas un purificador de aire. 

La rinitis alérgica puede ser un verdadero lastre en nuestro día a día. Pero ¿y si te dijera que hay una manera sencilla y rápida de eliminar los alérgenos del aire y despedirte de una vez por todas de los síntomas de la rinitis? Aquí es donde entra en escena el aliado que estabas buscando: el purificador de aire.

¿Qué voy a leer en este artículo?

¿Cómo puede ayudarte un purificador de aire con la rinitis alérgica?

Sabemos lo complicado que puede ser lidiar con la rinitis alérgica. Es como tener un resfriado que simplemente no se va. Los estornudos interminables, el picor insoportable de los ojos y esa molesta congestión nasal pueden arruinar tu día a día. Los síntomas pueden variar desde una leve irritación hasta algo realmente debilitante, y en algunos casos, pueden durar semanas. ¡Y eso no es todo! Las alergias al polen pueden desencadenar problemas de salud más graves como ataques de asma e infecciones sinusales.

Pero no desesperes, te traemos una solución que podría cambiar tu vida: un purificador de aire. Sí, has leído bien. Este pequeño electrodoméstico puede ser tu gran aliado en la batalla contra las alergias. Su funcionamiento es bastante simple pero efectivo: limpia el aire que respiras, eliminando las diminutas partículas de polen que causan tus síntomas.

Y es que el polen, ese minúsculo grano pulverulento que las plantas liberan y que es transportado por el viento, puede infiltrarse en tu hogar a través de ventanas abiertas, puertas y cualquier otra abertura. Debido a su pequeño tamaño, estas partículas podrían pasar desapercibidas, pero tienen la capacidad de generar una serie de problemas de salud si se inhalan, especialmente para aquellos que sufren de alergias.

Para combatir esta problemática, los purificadores de aire son especialmente efectivos. Estos dispositivos contribuyen a aliviar significativamente la calidad del aire en tu hogar. Sin embargo, su eficacia depende de la elección correcta del dispositivo.

Cómo elegir el filtro antipolen adecuado para tu hogar

¿Nuestra recomendación? Que inviertas en un purificador con filtro HEPA  electrostático. Este tipo filtro de alto rendimiento no sólo está diseñado para atrapar hasta las partículas más pequeñas (capturan el 99% de las partículas con un tamaño de entre 0,1 μm y 2,5 μm.), incluidas las de polen. También es eficaz en la filtración de polvo y virus, asegurando un ambiente interno más limpio y saludable.

 

“Los purificadores de aire con filtro HEPA capturan el 99% de las partículas con un tamaño de entre 0,1 μm y 2,5 μm.”

 

Además, funciona mediante fuerzas electrostáticas. Este tipo de sistema hace que sea mucho más eficaz a la hora de atrapar polvo u otras partículas. La propia fibra del filtro se carga con electricidad estática y captura las partículas. No se obstruye tan fácilmente como los filtros HEPA no electrostáticos, que retienen las partículas únicamente en función del grosor de la malla.

De esta forma, por el filtro pasa una mayor cantidad de aire. Lo que se traduce en resultados máximos de purificación de aire. Además, la tecnología electroestática garantiza un menor tiempo de sustitución, con una durabilidad estimada de hasta 10 años.

Medidas complementarias para reducir los síntomas de la rinitis alérgica

Un purificador de aire sin duda aliviará tu reacción a las alergias al polen, pero hay otras medidas que puedes tomar para prevenir la rinitis alérgica.

Mantén las puertas y ventanas cerradas: porque el polen puede introducirse en el interior, aunque estén ligeramente abiertas. Resulta tentador abrir una ventana en verano, pero en estos meses el recuento de polen es elevado. Mantener las ventanas cerradas también puede ayudar a reducir los niveles de polvo, suciedad y caspa de mascotas.

Baja las persianas o cierra las cortinas para refrescar las habitaciones cálidas. Si quieres abrir las ventanas, es mejor hacerlo por la noche, cuando los niveles de polen son más bajos. Pon en marcha tu purificador de aire para las alergias al polen y dormirás mejor. Los purificadores de aire Daikin  son silenciosos y fáciles de manejar, ideales incluso para quienes tienen el sueño ligero. No escucharás ningún ruido y podrás dormir tranquilo, mientras respiras aire de calidad sin estornudos ni picores.

Estás a un paso de disfrutar de días libres de picores y estornudos. ¡Descubre nuestros purificadores de aire Daikin y di adiós a los síntomas de la rinitis!

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.