Saltar al contenido principal

Pon a funcionar tu purificador de aire Daikin y experimenta tú mismo cómo estos aparatos mejoran tu salud y bienestar.

En la era actual, donde la contaminación del aire se ha convertido en una preocupación creciente, mantener la calidad del aire en nuestros hogares y oficinas es fundamental para nuestra salud y bienestar. Los purificadores de aire emergen prometiendo un ambiente interior más limpio y saludable. ¿Pero son realmente necesarios? En este artículo, presentamos cinco razones irrefutables por las cuales invertir en un purificador de aire puede ser una de las decisiones más saludables que tomarás.

¿Qué voy a leer en este artículo?

1. Los purificadores de aire pueden mejorar tu salud y bienestar

La mala calidad del aire interior puede provocar diversos problemas de salud, como ya abordamos en este artículo. El tema es que estamos constantemente expuestos a virus, bacterias, polvo, polen, gases… La contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales que existen para la salud, llegando a causar 6,7 millones de muertes prematuras cada año.

El aire interior está entre 2 y 5 veces más contaminado que el exterior, según varios estudios entre los que se encuentra el de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. A esto, además, se le suma el hecho de que formamos parte de la conocida como "Indoor Generation" o "Generación de Interior", es decir, pasamos el 90% de nuestro tiempo en lugares cerrados.

Por suerte, existen innovaciones, como la tecnología Flash Streamer  de Daikin, capaces de neutralizar virus, baterías y hasta los contaminantes más pequeños. La base de su funcionamiento es la generación de una descarga de plasma, también conocida como descarga Streamer. Esta descarga de alta potencia descompone las sustancias dañinas presentes en el aire.

Cuando el aire contaminado entra en el purificador, la tecnología Flash Streamer libera electrones que eliminan los contaminantes. Estos electrones cargan el aire purificado con iones de plasma para maximizar la eliminación de partículas y gérmenes. Además, también es capaz de descomponer los alérgenos como el polen y los hongos, y eliminar los olores molestos.

Una característica destacada de la tecnología Flash Streamer de Daikin es su capacidad para inactivar virus. Según experimentos realizados por la empresa, se ha demostrado que esta tecnología puede inactivar hasta el 99,9% del coronavirus (SAR-CoV-2).

Dos hermanas jóvenes sentadas en los taburetes de la cocina riendo
Familia con dos niños y un perro dálmata relajándose en la sala de estar con una buena calidad del aire

2. Pueden reducir la exposición a elementos contaminantes y alérgenos.

Los purificadores de aire Daikin, en particular los equipados con filtros HEPA electrostáticos de alto rendimiento, atrapan el 99,98% de los contaminantes y partículas dañinas del aire, incluso las más pequeñas: polvo, polen, caspa de mascotas, esporas de moho y compuestos orgánicos volátiles (COV)… Algo especialmente beneficiosos para las personas con alergias o asma que son sensibles a estas partículas.

3. También pueden mejorar la calidad del aire para personas sensibles.

Las personas con un sistema inmunitario debilitado, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas o cualquier persona que se esté recuperando de una enfermedad pueden beneficiarse de un aire más limpio y una exposición reducida a los contaminantes. Son más propensos a sufrir infecciones por virus y bacterias en el aire, por lo que mantener el aire más limpio contribuirá mucho a su bienestar.

4. Los purificadores de aire reducen los olores no deseados

Algunos purificadores de aire están equipados con filtros de carbón activo que pueden ayudar a eliminar los olores desagradables, como el humo del cigarrillo, los olores de la cocina y los productos químicos domésticos o los olores de las mascotas. Despídete de los malos olores y disfruta de un ambiente fresco y saludable dentro de tu hogar.

 

Perro descansando junto a un purificador de aire que elimina el olor a mascotas

5. También pueden ayudarte a mejorar tu salud a largo plazo

Invertir en un purificador de aire puede ayudarte en tu salud, ya que pueden reducir los problemas de salud relacionados con una mala calidad del aire interior. También pueden prolongar la vida útil de tus sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) al reducir la acumulación de polvo y otros contaminantes en los conductos de aire. Gracias a los filtros de una vida útil de diez años, disfrutarás de la tranquilidad de saber que no es necesario sustituirlos cada año.

Así pues, ¿es un purificador de aire una inversión que merezca la pena? Si quieres mejorar la calidad del aire en tu hogar u oficina y proteger tu salud y bienestar, la respuesta es sí. Los purificadores de aire también pueden ayudar a reducir los síntomas de las alergias y el asma, minimizar la exposición al polvo y al pelo de las mascotas y eliminar contaminantes y alérgenos.

Descubre nuestros purificadores de aire Daikin y disfruta de estos beneficios tú mismo.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.