Saltar al contenido principal

Elimina virus, alérgenos, malos olores y contaminantes. Nos ayuda hacer frente a todas esas pequeñas partículas dañinas que no ves y que están presentes en el aire que respiramos. Si alguna vez te has preguntado para qué sirve un purificador de aire hoy te lo explicamos en detalle.

Los purificadores de aire te ayudarán a:

1. Limpia el aire que respiras

Cuidamos lo que comemos y lo que bebemos con el objetivo de cuidar de nuestra salud. Pero ¿le prestamos la misma atención a lo que respiramos? La calidad del aire que nos rodea afecta directamente al bienestar de las personas. De hecho, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que la población de las ciudades pasa entre el 80% y el 90% de su tiempo en ambientes cerrados, cuyo aire está contaminado.

Si te preguntas para qué sirve un purificador de aire la respuesta es para garantizar nuestra salud y bienestar limpiando y renovando el aire que respiramos, ya sea en casa, en la oficina o en la tienda de la esquina. Su funcionamiento es de lo más sencillo y eficiente. Captura el aire, elimina al completo las partículas o virus que contiene, y expulsa aire limpio y saludable a la estancia. 

Pero para lograrlo, hemos tenido que desarrollar y patentar la tecnología de calidad de aire Daikin que hace posible una limpieza exhaustiva.

2. Capturar los alérgenos

El polen, la caspa de las mascotas y los ácaros del polvo se encuentran entre los alérgenos más comunes. Los purificadores de aire sirven para reducir los síntomas de asma y de la alergia, eliminando estas partículas del aire. ¿Cómo? Gracias a las innovaciones más eficientes del sector. Te lo explicamos en detalle aquí.

3. Eliminar los virus

Sí, dentro de las respuestas a para qué sirve un purificador de aire también incluimos los virus. Los purificadores son una medida adicional de lucha contra las enfermedades respiratorias. De acuerdo con los resultados obtenidos en pruebas realizadas por el prestigioso Institut Pasteur de Lille, en Francia, los purificadores de aire de la gama de Daikin eliminan más del 99,98% del coronavirus humano HCoV-229E en 2,5 minutos. Lo mismo ocurre con el virus de la gripe común. Las unidades han demostrado un 99,93% de eficacia frente al virus H1N1 en un tiempo de 2,5 minutos.

 

4. Neutralizar los malos olores

Estos dispositivos nos permiten respirar aire más limpio y mejoran nuestra calidad de vida. Los filtros desodorizantes de Daikin contribuyen a la descomposición de olores como, por ejemplo, del tabaco y de los animales domésticos. Aquí te contamos cómo cuidan los ambientes interiores y se aseguran de que cualquier estancia huela siempre a limpio y fresco.

5. Controlar la humedad

Si alguna vez te has preguntado si la humedad entra dentro de las respuestas a para qué sirve un purificador de aire, te resolvemos las dudas al respecto. El depósito de agua de los purificadores y humidificadores de aire MCV55W y MCK70YV, mejora la humedad del ambiente cuando está demasiado seco, ayudando a combatir el exceso de sequedad en manos y el picor de garganta. Conoce aquí las opciones que tenemos para ti y despídete de la sequedad del ambiente mientras respiras aire limpio y saludable.

6. Ser más sostenible

Los purificadores de Daikin también sirven para reducir nuestro impacto medioambiental. Incorporan las más innovadoras tecnologías para reducir el consumo de energía y nuestra huella de carbono.

Gama de purificadores de Daikin

Conjunto de purificador de aire
Purificador de aire
Purificador de aire
Purificador de aire

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Dale un nuevo aire a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.

Purificadores y calidad del aire Daikin, la salud que respirar en tu hogar

La tecnología de calidad del aire Daikin elimina hasta el 99,98% de las partículas dañinas y mantiene el aire de tu hogar limpio, fresco y saludable. Te presentamos las mejores soluciones purificadoras de aire para tu hogar para cuidar de quienes más te importan.