Saltar al contenido principal

Cómo los purificadores de aire de Daikin pueden ayudarte a respirar un aire sano cuando pasas más tiempo en interiores

Mujer durmiendo plácidamente en una cama acogedora, mientras un purificador de aire funciona cerca, asegurando la calidad del aire limpio en un dormitorio durante el invierno

A lo largo del año pasamos hasta el 90 % del tiempo en interiores y, cuando llega el frío, la tentación de acurrucarnos en el hogar es aún mayor. Pero eso ocurre cuando las ventanas y puertas están cerradas, el fuego y la calefacción encendidos y los contaminantes quedan atrapados en un ambiente seco.

Muchos contaminantes del aire, desde bacterias y esporas de moho hasta alérgenos de nuestras mascotas, pueden irritarnos la nariz y la garganta.

Los purificadores de aire no son sólo para el verano y la temporada de polen. He aquí seis maneras de marcar la diferencia también en invierno:

1. Prevenir los resfriados y la gripe

El invierno es el momento álgido de la temporada de resfriados y gripe, pero los purificadores de aire pueden ayudar a reducir el riesgo de estas enfermedades filtrando los virus del aire interior. Nuestros purificadores de aire Daikin incorporan un filtro HEPA electrostático que elimina y reduce eficazmente las partículas finas y nocivas. Las unidades MC55W y MCK55W de Daikin pueden eliminar más del 99,9% de los virus respiratorios, como demuestra el prestigioso Instituto Pasteur de Lille.

2. Mejora la calidad del sueño

El aire interior contaminado puede dificultar la respiración, sobre todo si padeces asma o alergias. El aire limpio puede ayudarte a dormir mejor, aliviando la tos y los mocos que interrumpen tu descanso nocturno.

Además de la purificación del aire, una función de humidificación añadida puede marcar la diferencia. El aislamiento puede hacer que nuestro aire se seque durante la noche, provocando dolor y sequedad de garganta, sobre todo en invierno. Un purificador de aire con función de humidificación añade humedad al aire para que sea menos probable que tosas durante la noche y más probable que disfrutes de un sueño de calidad.

3. Mejora tu piel con aire humidificado

A medida que baja la temperatura exterior y dependemos de subir la calefacción en el interior, el aire de nuestras casas puede volverse seco. Una investigación de Healthline muestra que el aire seco puede provocar una piel áspera y seca y exacerbar los síntomas del eccema.

Si el aire es demasiado seco, puede afectar a la elasticidad y firmeza de la piel. También puede aumentar el contacto con alérgenos o irritantes, por lo que tu piel puede dañarse más fácilmente. El aire seco también puede empeorar afecciones cutáneas como la dermatitis atópica.

Los modelos MCK70Z y MCK55W de Daikin incorporan una función adicional de humidificación que añade humedad al aire, por lo que no sólo respirarás un aire más puro, sino que también tendrás un nivel saludable de humedad*.

4. Cuida tu garganta

No sólo la piel tiene sed en invierno: el aire frío y seco y la calefacción interior pueden resecar la nariz y la garganta y provocar irritaciones. Los purificadores de aire Daikin con funciones de humidificación pueden aliviar el picor de garganta y ayudarte a respirar con más facilidad.

5. Ayuda con las alergias

Si padeces de alergias, sabrás que el aire viciado y contaminado del invierno puede agravar tus síntomas respiratorios. Los purificadores de aire reducirán la concentración de alérgenos, haciendo que el aire sea más puro, saludable y menos propenso a desencadenar alergias o ataques de asma.

Nuestras unidades MC55W y MCK55W cuentan con el sello de aprobación de alergia de la British Allergy Foundation (BAF) y las unidades MC30Y y MC55W están aprobadas como aptas para alérgicos por el European Centre for Allergy Research (ECARF).

6. Mantén tu casa libre de olores

Mascotas, cocina, humo: estos son sólo algunos de los olores que se infiltran en tu hogar. Todos nuestros purificadores de aire Daikin incorporan un filtro desodorizante que puede capturar y neutralizar los olores asociados a las actividades domésticas diarias, lo que significa que tu aire huele fresco y limpio.

Invertir en un purificador de aire en invierno puede hacer que tu hogar sea más saludable y confortable. Piensa en las necesidades de tu hogar y si merece la pena considerar una unidad con un filtro HEPA electrostático de alto rendimiento o una con una función de humidificación adicional, como las MCK70Z y MCK55W.

*El purificador de aire Daikin no es un dispositivo médico y no debe utilizarse como sustituto de ningún tratamiento médico o farmacéutico.

Descubre nuestros purificadores de aire con descuento

Con la llegada del invierno, regala un aire más sano a tus seres queridos con un atractivo descuento

Conjunto de purificador de aire
Purificador de aire
Conjunto de purificador de aire

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Compra directamente a Daikin desde nuestra tienda Web

Entra en nuestra tienda Daikin y disfruta de las ventajas de comprar directamente con nosotros: Envío gratuito, 1 año de garantía en la compra, entrega sin complicaciones y excelente servicio de atención al cliente.

Más información sobre las soluciones de calidad del aire interior

Mantener una buena calidad del aire interior es crucial para crear un entorno de vida saludable. A continuación encontrarás algunas preguntas frecuentes sobre cómo pueden influir los purificadores de aire en la salud, el confort y el bienestar general.

¿Cuál es la función de un purificador de aire?

Un purificador de aire puede eliminar contaminantes, alérgenos y otros contaminantes del aire. Mediante una combinación de tecnologías como filtros HEPA electrostáticos, filtros de carbón activo e ionizadores, los purificadores de aire ayudan a capturar y neutralizar los contaminantes, lo que hace que el aire que respiras sea considerablemente más limpio.

Los beneficios de usar un purificador de aire

Hay muchas ventajas de tener un purificador de aire en casa o en la oficina, entre ellas:

- Mejorar la calidad del aire interior mediante la eliminación de contaminantes como polvo, polen, caspa de mascotas, esporas de moho y humo del aire.

- Reducir las alergias y los síntomas del asma al eliminar los alérgenos del aire.

- Reducir olores como humo, olores de cocina y productos químicos mediante el uso de filtros de carbón activo y otras tecnologías de purificación.

- Mejorar el sueño es uno de los principales beneficios de un purificador de aire. Crea un entorno para dormir más limpio y cómodo al eliminar los contaminantes y los alérgenos del aire.

- Crear un espacio de vida o de trabajo más cómodo y agradable mediante la eliminación de contaminantes y alérgenos del aire.

Hay varias señales que pueden indicar que tu hogar u oficina podría beneficiarse de un purificador de aire:

  • Síntomas como dolores de cabeza, estornudos o tos pueden estar relacionados con la mala calidad del aire
  • Una acumulación de polvo, moho u otros contaminantes en tu hogar
  • Partículas de polvo de una casa u oficina recientemente renovadas o de muebles nuevos
  • Olores desagradables como humo, productos químicos para cocinar o limpiar o el olor a fuego abierto
  • Necesidad de aliviar alergias o asma
  • Altos niveles de contaminación del aire de un entorno urbano de alta densidad
  • Necesidad de eliminar la caspa de las mascotas y otros alérgenos del aire

Los purificadores de aire de Daikin tienen filtros HEPA electrostáticos de alta eficiencia, que están diseñados para eliminar del aire el 99,97% de un tamaño de hasta 0,3 micras, incluidos los alérgenos comunes como el polvo, el polen y la caspa de las mascotas.

Eliminar estas pequeñas partículas y alérgenos mejorará la calidad del aire y reducirá los síntomas de alergias y del asma.

Los purificadores de aire pueden filtrar el olor a humo y las partículas nocivas de los cigarrillos mediante el uso de una combinación de tecnologías, como filtros HEPA electrostáticos de alta eficiencia y filtros de carbón activo.

Los filtros absorbentes de partículas de alta eficiencia han sido diseñados para eliminar del aire el 99,97% de las partículas de hasta 0,3 micras, incluido el humo, el alquitrán y la nicotina. Los purificadores de aire con filtros de olores eliminan los compuestos orgánicos volátiles (COV), como los olores a humo y los productos químicos del aire, absorbiéndolos y neutralizándolos.

Si vas a adquirir un purificador de aire por razones de salud y para eliminar el humo, escoge un filtro HEPA y una clasificación CADR (tasa de suministro de aire limpio). Cuanto mayor sea la clasificación, más eficiente será el purificador de aire para eliminar el humo, el polvo y el polen del aire.

La filtración HEPA es un sistema de filtro de aire de partículas de alta eficiencia que está diseñado para atrapar partículas finas de polvo. Las investigaciones muestran que eliminan el 99% de las partículas de entre 0,1 μm y 2,5 μm de tamaño.

¿Cómo funciona el filtro HEPA?

El filtro HEPA electrostático de Daikin recoge el polvo de manera eficiente utilizando fuerzas electrostáticas, por lo que no suele obstruirse.

¿Cuáles son las ventajas de un purificador de aire HEPA?

Un purificador de aire con filtración HEPA puede purificar una mayor cantidad de aire.

A diferencia de algunos filtros que usan malla fina, el HEPA no se obstruye con el polvo, y puede recolectar partículas más pequeñas.

Entre los beneficios se incluyen una mejor calidad del aire ya que el purificador de aire HEPA elimina una amplia gama de contaminantes y alérgenos y puede reducir los síntomas de las alergias y el asma.

Los filtros HEPA suelen durar más que otros tipos de filtros, lo que los convierte en una opción rentable a largo plazo. El filtro Daikin tiene una vida útil de 10 años.

Un sistema de ventilación del hogar mejora la calidad del aire al introducir aire fresco del exterior y eliminar el aire viciado del interior. Utiliza un intercambiador de calor para mantener estables las temperaturas y los niveles de humedad, lo que reduce los costes de calefacción. También utiliza filtros para ayudar a eliminar contaminantes y alérgenos, lo que hace que el aire que respiras sea más limpio y saludable.

Un sistema HRV centralizado DUCO mejora la calidad del aire interior al introducir aire fresco del exterior y eliminar el aire viciado del interior. Para ello utiliza un intercambiador de calor, que mantiene la temperatura interior mucho más estable.

Hay dos componentes principales en el sistema de ventilación:

Intercambiador de calor: El intercambiador de calor es un dispositivo que transfiere calor del aire viciado del interior al aire fresco exterior entrante. Esto ayuda a mantener estable la temperatura interior, lo que reduce los costes de calefacción.

Filtros: El sistema también incorpora filtros que ayudan a eliminar contaminantes y alérgenos del aire. Estos filtros capturan y neutralizan los contaminantes presentes en el aire, haciendo que el aire que respiras en el interior de tu hogar u oficina sea más limpio y saludable.

Además, el sistema HRV centralizado DUCO ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la calidad del aire. También hay una función de temporizador en las diferentes estancias en las que se usa el sistema. Esto te permite configurar el sistema para que funcione durante un período de tiempo específico.

La inspección habitual de tu sistema HRV centralizado DUCO es fundamental para garantizar una larga vida útil y un funcionamiento de confianza. Esto puede incluir la limpieza de los DucoVents, la sustitución de filtros y la verificación de fugas u otros problemas.

También es importante observar que no haya obstrucciones en los conductos de ventilación de entrada y salida y comprobar habitualmente el indicador de sustitución del filtro para asegurarse de que los filtros no estén obstruidos y deban sustituirse.

El flujo de aire y la temperatura en las diferentes estancias de tu hogar u oficina también deben tenerse en cuenta y revisarse con regularidad para asegurarse de que el sistema distribuye aire fresco de manera uniforme en todo el edificio.

Un sistema de ventilación contribuye a mejorar la calidad del aire interior de varias maneras importantes.

Además de dejar entrar aire fresco del exterior, también elimina el aire viciado del interior. Este proceso se conoce como “intercambio de aire”.  Elimina y diluye la contaminación del aire, los alérgenos y otros contaminantes.

1) Rejillas de ventilación: Un sistema de ventilación utiliza una combinación de DucoVents de entrada y DucoVents de salida para hacer circular aire fresco por todo el edificio. Luego distribuye este aire fresco mediante filtros HEPA. Filtran y, por lo tanto, neutralizan el aire interior creando un lugar más saludable y limpio donde respirar.

2) Menos alergias y síntomas de asma: Un sistema de ventilación ayuda a reducir los síntomas de alergias y asma al eliminar partículas del aire.

3) Menos malos olores: Las actividades cotidianas, como cocinar, generan olores no deseados. Un sistema de ventilación ayuda a eliminar estos olores desagradables, haciendo que tu entorno de vida sea más cómodo.

4) Mayor comodidad: Un sistema de ventilación puede contribuir a crear un espacio de vida o de trabajo más cómodo y agradable. Elimina contaminantes, malos olores y alérgenos, creando un lugar más limpio y seguro para ti.

La mala ventilación afecta tanto a tu hogar como a tu salud. Las casas mal ventiladas pueden hacer que se acumule humedad, lo que genera moho y olores a humedad en los paneles de yeso u otros materiales de construcción. Una acumulación de humedad también puede provocar daños estructurales y podredumbre, lo que puede atraer parásitos y otras plagas. Y, como consecuencia de ello, otro problema que puede ocurrir es que los edificios pueden calentarse o enfriarse demasiado, lo que conduce a un mayor uso de energía y, por lo tanto, mayores costes. La acumulación de moho, bacterias y la mala calidad del aire también pueden provocar problemas respiratorios, alergias y fatiga. Los dos problemas están interrelacionados y mejorar la ventilación contribuye a aliviar ambos.

Soluciones para mejorar la calidad del aire

Hay muchas soluciones para mejorar la mala calidad del aire. Algunas soluciones naturales de ventilación como abrir las ventanas, evitar las velas o usar chimeneas ayudarán. Sin embargo, lo mejor es instalar un sistema de ventilación mecánica que es más efectivo y sostenible para mejorar la calidad del aire. Si ya tienes uno instalado, cambia y limpia los filtros para disfrutar de mayores beneficios.

Un sistema de ventilación eficiente reduce los costes de vida y del hogar de 4 modos principalmente. Estos son:

1) Ahorro energético: Un sistema HRV (el sistema que más contribuye a ahorrar en costes) ayuda con el ahorro energético Transfiere el calor del aire saliente al aire fresco que entra de tal manera que mantiene estable la temperatura. Esto reduce la necesidad de calefacción, lo que permite ahorrar en costes energéticos.

2) Menores cargas de calefacción y aire acondicionado: Al intercambiar el aire exterior y eliminar el aire interior viciado, el sistema de ventilación ayuda a reducir las cargas de calefacción y aire acondicionado de un sistema de climatización. A su vez, esto contribuye a prolongar la vida útil del equipo de climatización. Y, con ello, los costes de mantenimiento.

3) Menos alergias y asma: El sistema HRV centralizado de Duco ayuda considerablemente a reducir los síntomas de las alergias y el asma al eliminar las partículas nocivas del aire.

4) Bajo coste de mantenimiento: El sistema Duco tiene un bajo coste de mantenimiento y está fabricado con materiales de alta calidad y tecnología avanzada, lo que lo hace resistente y duradero.

Un instalador de sistemas de ventilación profesional evalúa el edificio y el coste asociado a la instalación. Luego, debe tener en cuenta el tamaño del edificio y la cantidad de ocupantes para garantizar un proceso de instalación del sistema y un sistema de ventilación lo más seguros y eficientes posible. A continuación, diseña un sistema de ventilación adecuado, teniendo en cuenta las normativas de construcción y las actualizaciones necesarias para los edificios más antiguos antes de instalar los conductos Ducoflex. Debe garantizarse un acceso sencillo al sistema para realizar las comprobaciones oportunas de inspección, mantenimiento y renovación periódicas.

La instalación de un sistema de ventilación requiere una serie de pasos:

1) Evaluación: Un profesional evalúa el edificio para determinar el tipo de sistema de ventilación que mejor se adapta al espacio en cuestión. En esta fase se tienen en cuenta factores como el tamaño del edificio, el número de ocupantes y el nivel de contaminación del aire en el área.

2) Diseño: El siguiente paso es diseñar el sistema de ventilación. Esto incluye el diseño de los conductos Ducoflex, la ubicación de las ventilaciones de entrada y salida y el tamaño y tipo de equipo necesario.

3) Instalación: La instalación del sistema de ventilación suele comenzar por los conductos Ducoflex. Luego se conectan a los conductos de ventilación de entrada y salida, que suelen estar en las paredes o techos del edificio.

4) Pruebas: Cuando finaliza la instalación, el profesional probará el sistema para asegurarse de que funcione correctamente y se asegurará de que el flujo de aire esté equilibrado y que el sistema cumple con los requisitos de las normativas de construcción.

5) Mantenimiento: Cualquier sistema de ventilación requiere una inspección periódica, por lo que es importante asegurarse de que tu instalador realiza las comprobaciones periódicas oportunas.

Compra directamente a Daikin desde nuestra tienda Web

Entra en nuestra tienda Daikin y disfruta de las ventajas de comprar directamente con nosotros: Envío gratuito, 1 año de garantía en la compra, entrega sin complicaciones y excelente servicio de atención al cliente.