Saltar al contenido principal

Comprende los costes reales de instalación, los incentivos y el ahorro a largo plazo antes de invertir en calefacción con bajas emisiones de carbono

Instalación de unidad exterior de equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria en jardín residencial

Los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria suelen costar entre 8.500 y 15.000 euros instalados en Europa, dependiendo del tamaño de la vivienda, el aislamiento, el clima y las mejoras del sistema eléctrico. Aunque los costes iniciales son más elevados que los de una caldera de gas, los menores costes de funcionamiento, los incentivos y el ahorro energético a largo plazo pueden compensar la inversión. En esta guía, verás lo que está incluido en el precio, dónde surgen los costes adicionales, ejemplos reales europeos y cómo calcular el ahorro potencial.

¿Por qué están ganando popularidad los equipos de aerotermia?

Los equipos de aerotermia son ahora fundamentales para las estrategias nacionales de descarbonización y cada vez más elegidos por los hogares que buscan escapar de las tarifas volátiles del gas y el gasóleo. Además de las ventajas de un control climático más limpio y ecológico, la instalación de un equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria se amortizará con el tiempo, pero sigue siendo importante comprender tanto los costes iniciales como los extras en los que quizá no hayas pensado, para que puedas presupuestar adecuadamente la transformación de tu sistema de calefacción.

¿Qué es un equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria?

Los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria transfieren la energía del aire exterior al interior de tu hogar. La unidad exterior intercambia energía con el aire exterior y, con la ayuda del ciclo del refrigerante, libera la energía a una temperatura más alta (o más baja) para generar calefacción (o aire acondicionado) y agua caliente.

A diferencia de las calderas tradicionales, que queman combustibles fósiles, los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria funcionan con electricidad y transfieren el calor en lugar de generarlo, lo que ofrece ventajas significativamente mejores para el medio ambiente y la eficiencia.

Comprender la ciencia que hay detrás de las estadísticas

La eficiencia media de un sistema de calefacción se mide por su coeficiente de rendimiento estacional (SCOP). Un SCOP de 3 significa que el sistema produce 3 kW de calefacción por cada 1 kW de energía eléctrica consumida de media a lo largo del año. Cuanto mayor sea el SCOP, mejor será el rendimiento y mayores serán los ahorros.

Dependiendo del modelo y las condiciones, el equipo de aerotermia Daikin Altherma para agua caliente sanitaria proporciona entre 3 y 5 kWh de calor útil por cada kWh de electricidad que consume. Esto significa que entre el 60 % y el 80 % del calor suministrado proviene de energías renovables presentes en el aire.

Los estudios también muestran que un equipo de aerotermia típico para agua caliente sanitaria produce aproximadamente 250 kilogramos de CO₂ al año cuando calienta una vivienda de cuatro dormitorios. Eso supone casi un 93 % menos de CO₂ que el emitido anualmente por una caldera de gas convencional en una propiedad similar.

A medida que se endurecen las normativas nacionales de construcción y la calefacción con combustibles fósiles se vuelve menos viable, los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria están ganando terreno como la opción de calefacción más habitual para los hogares con bajas emisiones de carbono. La lógica: invertir más inicialmente y beneficiarse de menores costes de funcionamiento, menores emisiones y una infraestructura preparada para el futuro.

Ahora que ya sabes por qué te conviene adquirir un equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria, vamos a entrar en detalles y ver cuánto puedes esperar gastar.

Costes típicos de instalación en Europa

Los siguientes ejemplos ilustran situaciones típicas de instalación en Europa.

Europa Central (caso de referencia)
En una vivienda típica de tres dormitorios situada en las afueras, el equipo elegido es un equipo de aerotermia Daikin Altherma de 8 kW, una capacidad estándar para viviendas medianas bien aisladas. El presupuesto total de la instalación asciende a unos 13.800 euros. Este precio incluye el equipo, la mano de obra, pequeñas mejoras eléctricas y la puesta en marcha, pero excluye extras opcionales como la integración de energía solar fotovoltaica o los depósitos de inercia. Este ejemplo sirve como referencia realista de rango medio para la mayoría de los propietarios europeos.

Ejemplo nórdico (clima frío)
En el sur de Suecia, donde la temperatura media en invierno es de unos gélidos -5 °C, una vivienda unifamiliar de cuatro dormitorios requiere un sistema de mayor capacidad, de 12 kW. En este caso, el coste total de instalación suele oscilar entre 16.000 y 18.000 euros, lo que refleja la necesidad de un equipo de aerotermia más potente, un depósito de agua caliente sanitaria más grande y un aislamiento adicional. Sin embargo, los propietarios se benefician de importantes incentivos gubernamentales, como la deducción fiscal ROT de Suecia, que puede reducir los costes laborales hasta en un 30 %, lo que acerca el gasto neto a los 13.000 €. [fuente]

Sur de Europa (clima templado)
Por el contrario, una vivienda de tres dormitorios en el norte de España o Italia puede funcionar de manera eficiente con una unidad de 6 kW, gracias a los inviernos más suaves (con una temperatura media de entre 5 y 10 °C). Los costes de instalación son más bajos, normalmente entre 10.000 y 11.500 euros, ya que se necesita menos almacenamiento de agua. En estas regiones, cada vez es más habitual combinar el equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria con paneles solares, lo que puede reducir los costes de electricidad entre un 30 % y un 40 % a lo largo del año. Los incentivos locales, como el Superbonus 65 % de Italia o las subvenciones NextGenerationEU de España, reducen aún más el gasto total de los hogares.

Desglose detallado de los costes: desde el estudio hasta la puesta en marcha

Paso 1: Estudio de la vivienda, cálculo de la pérdida de calor y diseño del sistema

Qué sucede

  • Cálculo completo de la pérdida de calor para dimensionar correctamente el equipo de aerotermia
  • Revisión del sistema de calefacción existente (caldera, radiadores, calefacción por suelo radiante)
  • Comprobación de los niveles de aislamiento (buhardilla, paredes, suelos)
  • Evaluación de la ubicación de la unidad exterior, el nivel sonoro, el flujo de aire y el suministro eléctrico
  • Diseño final del sistema y dimensionamiento del equipo de aerotermia (por ejemplo, 8 kW frente a 11 kW)

Costes típicos

  • Estudio: 175 - 350 euros (a menudo se descuentan si sigues adelante)
  • Diseño y dimensionamiento: 350 - 700 euros

Qué es lo importante

  • Tamaño insuficiente (subdimensionamiento) = confort deficiente y altos costes de funcionamiento
  • Sobredimensionamiento = capital desperdiciado y funcionamiento ineficiente

Los propietarios deben recibir

  • Tamaño del equipo de aerotermia (kW)
  • Condiciones de diseño (por ejemplo, -5 °C en exteriores, 35 °C de temperatura de impulsión)
  • Justificación clara del sistema elegido

Paso 2: Selección del modelo de equipo de aerotermia y preparación eléctrica

Qué se decide

  • Marca y modelo del equipo de aerotermia
  • Capacidad (kW) y clasificación de eficiencia SCOP
  • Rendimiento en climas fríos y temperatura máxima de impulsión
  • Nivel de ruido, garantía y capacidad de agua caliente sanitaria

Trabajos eléctricos

  • Circuito dedicado desde el cuadro de fusibles
  • Posible actualización de la unidad de consumo
  • Suministro de unidades exteriores y protección contra sobretensiones

Costes eléctricos típicos

  • 585 - 1.405 euros en función de las actualizaciones necesarias

Comprobaciones principales

  • ¿Los trabajos eléctricos están incluidos en el presupuesto principal o se cobran aparte?
  • ¿Es suficiente la capacidad de la red para la carga de arranque?
  • ¿Están claramente descartadas futuras sorpresas eléctricas?

Paso 3: Instalación en exteriores e interiores + integración con calefacción

Unidad exterior

  • Soportes de pared o base de hormigón
  • Almohadillas antivibratorias
  • Espaciado correcto para el flujo de aire y el cumplimiento de las normas sobre ruido
  • Coste típico: 410 - 700 euros

Unidad interior y sistema de calefacción

  • Instalación de unidad interior hidráulica
  • Depósito de agua caliente sanitaria (si es necesario, p. ej., 200 l)
  • Controles inteligentes / compensación climática
  • Ajustes y aislamiento de tuberías
  • Actualización de radiadores si los emisores existentes son de tamaño insuficiente

Costes combinados típicos

  • Agua caliente sanitaria y controles: 940 - 1.640 euros
  • Cambios en las tuberías y la calefacción: 700 - 1.405 euros

Principales riesgos en materia de costes

  • La sustitución de radiadores es una variable de coste importante
  • Las casas antiguas suelen necesitar más reformas en las tuberías

Paso 4: Puesta en marcha, pruebas y entrega

Qué incluye

  • Pruebas de presión y eléctricas
  • Programación y optimización del control
  • Comprobaciones de rendimiento
  • Certificado de puesta en marcha
  • Formación para propietarios y registro de la garantía

Por qué esta etapa es fundamental

  • Garantiza que el sistema funcione según lo previsto
  • Requisito para la validez de la garantía
  • Una puesta en marcha deficiente puede anular las ganancias en eficiencia

Preguntas que debes hacer

  • ¿Quién expide el certificado de puesta en marcha?
  • ¿Se garantizan los ajustes de rendimiento?
  • ¿Se incluye asistencia posventa?

Estimación del coste de la calefacción para agua caliente sanitaria

Aquí tienes una tabla fácil de leer que resume los rangos de precios habituales de un equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria, aunque, obviamente, pueden variar en función del país

Paso

Coste medio

Estudio y consulta

175 - 350 euros

Diseño y dimensionamiento

350 - 700 euros

Equipo de aerotermia (unidad)

5.300 - 8.800 euros

Actualizaciones del sistema eléctrico

585 - 1.405 euros

Instalación de la unidad exterior

410 - 700 euros

Acumulador de agua caliente sanitaria y controles

940 - 1.640 euros

Ajustes en tuberías y sistemas húmedos

700 - 1.405 euros

Total

8.460 - 15.000 euros

Rango típico total para una vivienda de tres dormitorios: entre 8.460 euros y 15.000 euros antes de tener en cuenta la complejidad específica de la vivienda, las mejoras opcionales o el tamaño de las viviendas grandes.

Además de las tareas básicas mencionadas anteriormente, algunos elementos opcionales pueden aumentar el coste total de la instalación. Estos deben estar claramente identificados en tu presupuesto para que sepas qué está incluido en el precio base y qué se considera un suplemento.

  • Integración con hogares inteligentes: Los sistemas domóticos, la supervisión remota y los controles de cambio de tarifas pueden mejorar el confort y la eficiencia, pero pueden aumentar los costes iniciales.
  • Integración con paneles solares: Si combinas tu equipo de aerotermia con paneles solares, la inversión inicial aumenta, pero el ahorro de electricidad a largo plazo puede mejorar.
  • Sustitución de radiadores o instalación de calefacción por suelo radiante: La actualización de los emisores de calor para adaptarlos a temperaturas de impulsión más bajas puede suponer un coste adicional significativo, especialmente en viviendas antiguas.

Cada uno de estos elementos debe presupuestarse por separado (o indicarse claramente) para que puedas evaluar si la instalación "básica" refleja tus necesidades reales o si se aplicarán trabajos adicionales.

Subvenciones, incentivos y opciones de financiación disponibles

En toda Europa, las medidas de incentivos varían mucho de un país a otro, desde créditos fiscales y préstamos sin intereses hasta tarifas energéticas subvencionadas.

Además, cada vez hay más opciones de financiación ecológica, como préstamos con bajos intereses, hipotecas ecológicas o paquetes combinados que incluyen equipos e instalación. Se recomienda a los propietarios que hablen directamente con los instaladores sobre los planes de pago.

Dado que los incentivos y los criterios de elegibilidad difieren entre los distintos mercados, tanto los instaladores como los propietarios deben comprobar cuidadosamente las condiciones (por ejemplo, las normas de aislamiento, la certificación de los instaladores o el tipo de propiedad) para evitar descalificaciones inesperadas.

Costes de mantenimiento y reparación regulares tras la instalación

Una vez que el sistema está operativo, el mantenimiento es relativamente razonable: el servicio anual suele oscilar entre 175 y 295 euros, y cubre la comprobación de los niveles de refrigerante, el ventilador de la unidad exterior, la calibración del controlador y el servicio general.

La vida útil típica de un equipo de aerotermia bien instalado es de 15 a 20 años o más, y algunos componentes (por ejemplo, los compresores) pueden funcionar durante más de 20 años si se realiza un mantenimiento adecuado.

Los fabricantes o instaladores también pueden ofrecer (y recomendar) contratos de servicio o garantías ampliadas, lo que puede aumentar el coste anual, pero reduce el riesgo de averías. Los propietarios deben asegurarse de lo que cubre la garantía (compresor, refrigerante, controles) y qué mantenimiento deben realizar para mantener la validez de la garantía.

El mantenimiento periódico ayuda a garantizar que el sistema siga ofreciendo el SCOP previsto en los cálculos de costes y contribuye a preservar el potencial de ahorro a largo plazo.

Comparación entre los costes de instalación de un equipo de aerotermia y los de una caldera de gas tradicional

Para contextualizar, el coste medio de instalar una nueva caldera de gas oscila entre los 2.340 y los 4.095 euros para una vivienda estándar de tamaño medio.

Sin embargo, los equipos de aerotermia ofrecen ventajas a largo plazo: menores costes de funcionamiento (dependiendo de la tarifa eléctrica frente a la tarifa de gas), menores emisiones de carbono y compatibilidad con redes eléctricas descarbonizadas. Por ejemplo, los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria pueden reducir el consumo energético doméstico entre un 31 % y un 47 % de media en comparación con los sistemas que utilizan combustibles fósiles.

Por lo tanto, el periodo de amortización (coste de capital dividido por el ahorro anual) se convierte en la medida clave, y no solo el coste inicial. Los costes de instalación de un equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria son más elevados que los de sustitución de una caldera, pero las ventajas y el ahorro a largo plazo compensarán la diferencia si el sistema está bien diseñado y la vivienda está suficientemente aislada.

¿Cuánto puedes esperar ahorrar en tus facturas de energía con un equipo de aerotermia?

Hemos realizado un ejercicio de simulación para calcular cuánto podrías ahorrar en tus facturas de calefacción durante un periodo de 10 años utilizando un equipo de aerotermia en lugar de una caldera de gas en una vivienda de tamaño medio recién reformada.

Los resultados muestran una evidencia convincente. Demuestran que el uso de un equipo de aerotermia en lugar de una caldera debería generar un ahorro energético constante cada año, que aumentaría de forma progresiva con el tiempo. De hecho, calculamos que, en una década, una vivienda de este tamaño podría ahorrar alrededor de 2.600 euros.

Los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria tienen un SCOP de alrededor de 4, lo que los hace cuatro veces más eficientes que las calderas de gas tradicionales. Por lo tanto, debes fijarte expectativas de ahorro realistas. Para aprovechar el potencial de mayores ahorros, debes contar con:

  • Un equipo de aerotermia del tamaño adecuado
  • Un sistema eficiente (radiadores/calefacción por suelo radiante a medida)
  • Unas tarifas eléctricas favorables
  • Un buen aislamiento

Sin ellos, el ahorro puede ser limitado en lugar de significativo.

¿Cuánto tiempo lleva instalar un equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria?

Para una instalación típica de equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria en una vivienda de tamaño medio, un plazo realista es de 2 a 5 días, dependiendo de la complejidad (por ejemplo, mejoras en el aislamiento, sustitución de radiadores, problemas de acceso).

El calendario de instalación de un equipo de aerotermia profesional suele incluir:

  • Estudio de la vivienda y cálculo de la pérdida de calor
  • Diseño del sistema
  • Entrega del equipo
  • Instalación (unidades interiores y exteriores)
  • Puesta en marcha del sistema

Debes pedirle al instalador un calendario claro del proyecto, en el que se describan las etapas clave y los profesionales responsables de cada fase (por ejemplo, el electricista o el técnico de calefacción). Esto mejora la responsabilidad y ayuda a evitar malentendidos.

Un instalador bien preparado confirmará la fecha de inicio, el periodo de instalación previsto y la fecha de puesta en marcha. Acordar estos detalles por adelantado reduce el riesgo de retrasos inesperados o aumentos de costes.

Problemas habituales durante la instalación

Pueden surgir problemas menores, pero normalmente son fáciles de resolver:

  • El espacio exterior limitado puede restringir la colocación de la unidad.
    Solución: Comprueba con antelación la acústica, las normas urbanísticas y las ubicaciones alternativas.
  • Las propiedades más antiguas pueden tener trazados de tuberías complejos, lo que aumenta el tiempo de trabajo y afecta a la eficiencia.
    Solución: Confirma la ruta durante la fase de estudio.
  • Es posible que sea necesario realizar mejoras eléctricas, lo que puede provocar retrasos causados por la compañía que gestiona la red eléctrica de distribución.
    Solución: Los instaladores deben evaluar la capacidad de suministro antes de confirmar las fechas.

¿Qué opinan los propietarios después de la instalación?

Varios propietarios comparten reflexiones similares tras la instalación del equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria:

  • Las mejoras en los radiadores son importantes. Muchos desearían haber sustituido los radiadores más pequeños por modelos más grandes de baja temperatura para mejorar la eficiencia y el confort.
  • La ubicación de la unidad exterior es fundamental. Comprobar con antelación el flujo de aire, la accesibilidad y la proximidad a los vecinos puede evitar problemas de ruido o gastos de reubicación más adelante.
  • Esperar una amortización gradual. La mayoría informa de un periodo de recuperación de la inversión más largo de lo inicialmente previsto, normalmente entre 7 y 10 años, pero valora los costes de funcionamiento predecibles y los beneficios medioambientales.
  • Los controles inteligentes marcan la diferencia. Los propietarios que utilizan termostatos programables o controles de compensación climática informan de temperaturas interiores más estables y facturas de energía más bajas.

Lista de comprobación: Lo que debes preguntar al instalador antes de comprometerte

  • ¿El costo del estudio está incluido o es aparte? ¿Qué abarca el estudio (pérdida de calor, comprobación del aislamiento, ubicación de la unidad exterior)?
  • ¿El presupuesto incluye mejoras eléctricas (unidad de consumo, comprobación del suministro) o son extras?
  • ¿Qué modelo de equipo de aerotermia se utiliza (marca, potencia nominal en kW, SCOP/especificación de rendimiento estacional, plazo de garantía)?
  • ¿Son compatibles los radiadores o el sistema de calefacción por suelo radiante existentes con la temperatura de impulsión más baja del equipo de aerotermia? Si no es así, ¿qué mejoras se incluyen?
  • ¿La puesta en marcha está incluida en el coste de la instalación? ¿Recibiré documentación (prueba de presión, comprobación del refrigerante, configuración de los controles)?
  • ¿Cuál es el impacto en los costes de funcionamiento y qué garantía de rendimiento (si la hay) ofrece el sistema?
  • ¿Cómo se montará la unidad exterior (zócalo/soporte), qué niveles sonoros se esperan y es necesario obtener un permiso de obra?
  • ¿Qué servicio posventa se requiere y cuál es el período de garantía? ¿Se ofrecen planes de servicio?

¿Vale la pena el coste de un equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria?

Un equipo de aerotermia para agua caliente sanitaria supone una inversión inicial más elevada, pero para muchos hogares ofrece un gran valor a largo plazo. Cuando se dimensionan e instalan correctamente, los menores costes de funcionamiento, los incentivos disponibles y la reducción de las emisiones pueden compensar con el tiempo el coste de instalación, que oscila entre 8.500 y 15.000 euros.
Con expectativas realistas y un diseño adecuado del sistema, puede ser una alternativa económicamente viable y preparada para el futuro frente a las calderas de gas.

Puntos clave

  • Los costes típicos de instalación oscilan entre 8.500 y 15.000 euros, dependiendo del tamaño y la región.
  • Los costes de funcionamiento y el ahorro dependen del aislamiento, las tarifas y el diseño del sistema.
  • El cálculo adecuado de la pérdida de calor y el dimensionamiento son fundamentales para el rendimiento.
  • Las subvenciones y la financiación pueden reducir significativamente los costes iniciales.
  • Los equipos de aerotermia para agua caliente sanitaria ofrecen un ahorro energético y una reducción de emisiones a largo plazo en comparación con las calderas de gas.