Saltar al contenido principal

¿Por qué la calefacción por suelo radiante y los equipos de aerotermia funcionan tan bien juntos?

La calefacción por suelo radiante y los equipos de aerotermia son la combinación ideal si deseas un sistema que ofrezca confort, bajos costes de funcionamiento y alta eficiencia energética durante todo el año. Dado que ambos funcionan a bajas temperaturas del agua, trabajan de forma más eficiente juntos que los radiadores tradicionales y ayudan a reducir el consumo energético y las emisiones de tu hogar. En esta guía, descubrirás cómo funciona un equipo de aerotermia con calefacción por suelo radiante, por qué ambos sistemas son tan compatibles y qué significa esto para tu comodidad, los costes y la sostenibilidad.

El futuro de la calefacción y el aire acondicionado domésticos

La calefacción doméstica está experimentando una transformación en toda Europa, impulsada por normas energéticas más estrictas, el aumento de los costes de los combustibles y una mayor conciencia medioambiental.

La calefacción por suelo radiante combinada con un equipo de aerotermia está a la vanguardia, ya que ofrece una alternativa baja en carbono, altamente eficiente e increíblemente cómoda a los sistemas tradicionales de combustibles fósiles, tanto para calefacción como para aire acondicionado.

Los propietarios se sienten atraídos por la distribución uniforme del calor, los menores costes operativos y la libertad de diseño que ofrece el hecho de no tener que adaptarse a radiadores voluminosos.

Entonces, ¿qué tienen estas dos tecnologías que las hace tan compatibles? ¿Por qué un equipo de aerotermia es la mejor opción para la calefacción por suelo radiante?

En este artículo revelaremos las respuestas a estas preguntas y muchas más, al tiempo que profundizamos en la ciencia, la practicidad y la sostenibilidad de los equipos de aerotermia para calefacción por suelo radiante y agua caliente sanitaria.

¿Qué es la calefacción por suelo radiante?

Si alguna vez has pisado un suelo calentito, incluso si es de baldosas, sabrás lo agradable y lujosa que resulta la calefacción por suelo radiante.

Con la calefacción por suelo radiante, la vivienda se calienta mediante una red de tuberías instaladas bajo el suelo, en lugar de radiadores en las paredes.

Además de esa agradable sensación bajo los pies, el calor se distribuye de forma mucho más uniforme, por lo que no se producen los puntos calientes y fríos ni las incómodas corrientes de aire que son habituales con los radiadores. Hay menos circulación de polvo y, como resultado, la calidad del aire interior es generalmente mejor.

Esto se debe a que la calefacción por suelo radiante utiliza la transferencia de calor radiante, que calienta suavemente las superficies y los objetos, mientras que los radiadores se basan en la circulación de aire caliente.

Los sistemas de calefacción por suelo radiante con fuente de agua, o hidrónicos, también hacen circular agua caliente a temperaturas mucho más bajas que los radiadores: entre 25 y 35 °C, frente a los 45-75 °C de estos últimos.

Esta temperatura de funcionamiento más baja puede reducir el consumo de energía entre un 10 % y un 15 % en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales.

Es también una de las principales razones por las que un equipo de aerotermia es la fuente de calor perfecta para la calefacción por suelo radiante. Los equipos de aerotermia Daikin son ideales para combinar con sistemas hidrónicos de suelo radiante.

¿Por qué los equipos de aerotermia y la calefacción por suelo radiante son la combinación perfecta?

Un equipo de aerotermia es un innovador sistema de calefacción y aire acondicionado con bajas emisiones de carbono que está ganando popularidad a medida que las sociedades abandonan los combustibles fósiles y se decantan por alternativas renovables.

En lugar de quemar combustibles fósiles para generar calor, un equipo de aerotermia extrae la energía térmica existente del aire, el suelo o el agua, y la traslada del exterior al interior.

Funciona de manera muy similar a un frigorífico, pero al revés. Si deseas comprender mejor la tecnología que hay detrás de esto, puedes leer nuestra guía sobre cómo funcionan los equipos de aerotermia.

Debido a su facilidad de instalación, los equipos de aerotermia con fuente de aire son los más comunes para viviendas residenciales, ya que obtienen su energía del aire exterior, incluso a temperaturas tan bajas como -28 °C.

La ventaja de la eficiencia de un equipo de aerotermia

Otras ventajas de un equipo de aerotermia son los bajos costes operativos y la capacidad de proporcionar calefacción y aire acondicionado durante todo el año con una eficiencia increíblemente alta.

  • Un equipo de aerotermia puede proporcionar entre 3 y 5 kWh de calor por cada 1 kWh de electricidad consumida, lo que lo hace entre un 300 % y un 500 % más eficiente que las calderas de gas tradicionales en condiciones óptimas.
  • Los equipos de aerotermia son más eficientes cuando producen agua a temperaturas más bajas, y la calefacción por suelo radiante está diseñada específicamente para funcionar a estos niveles más bajos.
  • Al hacer circular agua caliente por una gran superficie, los sistemas de calefacción por suelo radiante pueden calentar cómodamente una estancia con temperaturas del agua de alrededor de 30 °C. Esto permite que un equipo de aerotermia funcione a su nivel óptimo de eficiencia.

Puedes obtener más información sobre la eficiencia de los equipos de aerotermia en nuestra guía específica sobre cómo funcionan los equipos de aerotermia.

Un ambiente estable, confort constante

La combinación de equipos de aerotermia con calefacción por suelo radiante mantiene una temperatura más constante, lo que reduce los ciclos de encendido y apagado causados por la regulación estándar del termostato.

Esto, a su vez, mantiene un ambiente interior más estable y prolonga la vida útil del equipo, ya que no tiene que funcionar tan intensamente.

Como propietario de una vivienda, te beneficiarás de facturas de energía más bajas, un sistema de calefacción más silencioso y un confort constante, en lugar de fluctuaciones de calor y frío.

Por eso cada vez más clientes de equipos de aerotermia Daikin eligen la calefacción por suelo radiante hidrónica como emisor.

¿Qué es la "temperatura del agua de salida baja" y por qué es importante?

En términos sencillos, la calefacción por suelo radiante permite que tu equipo de aerotermia funcione a temperaturas del agua más bajas y eficientes.

Para entrar un poco más en detalles técnicos, esta sinergia se debe a la temperatura del agua de salida (LWT), es decir, la temperatura del agua cuando sale del equipo de aerotermia antes de distribuirse al sistema de calefacción.

Con calefacción por suelo radiante, una temperatura de salida del agua típica de entre 25 y 35 °C es suficiente para mantener una temperatura interior agradable. Sin embargo, con los radiadores, la temperatura del agua de salida debe estar entre 45 y 75 °C para alcanzar el mismo nivel de calor, por lo que el equipo de aerotermia tiene que trabajar más.

La optimización de la temperatura del agua de salida con un equipo de aerotermia Daikin Altherma, por ejemplo, puede reducir el consumo energético hasta en un 20 % en comparación con los sistemas convencionales de alta temperatura.

¿Se puede enfriar una vivienda con calefacción por suelo radiante?

Aunque se denomine "calefacción" por suelo radiante, ¿sabías que también puedes enfriar tu hogar con un sistema por suelo radiante?

Los modernos equipos de aerotermia reversibles pueden funcionar como sistemas de aire acondicionado suave en verano, haciendo circular agua fría a través de la misma red de tuberías. El sistema absorbe el exceso de calor interior y lo transfiere al exterior.

Este método de aire acondicionado radiante es cómodo y constante, y te mantiene fresco sin corrientes de aire ni acumulación de condensación.

Si tu vivienda está bien aislada, refrigerarla con calefacción por suelo radiante puede costarte tan solo entre 30 y 50 € al año, dependiendo del clima y del uso.

A medida que los veranos siguen siendo cada vez más cálidos en toda Europa, la calefacción y el aire acondicionado por suelo radiante pueden ayudarte a sentirte cómodo durante todo el año, con un solo sistema de calefacción combinado.

¿Cuáles son los componentes principales de un sistema de calefacción por suelo radiante?

Un sistema completo de calefacción por suelo radiante se compone de:

  • Equipo de aerotermia: La bomba de calor es el corazón del sistema. Extrae energía térmica del aire, el suelo o el agua para proporcionar una forma más eficiente de calefacción.
  • Tuberías y colectores: El agua caliente o fría se distribuye a través de tuberías PEX o multicapa duraderas empotradas en el suelo. Estas están conectados a un colector que regula el flujo a cada circuito.
  • Termostatos y controles inteligentes: Los termostatos y los controles inteligentes garantizan que cada zona (habitaciones o áreas individuales) de tu sistema funcione a niveles óptimos de confort, sin desperdiciar energía.
  • Aislamiento y mortero: Un sistema eficaz se basa en un aislamiento de alta calidad debajo de las tuberías para evitar que el calor se pierda en el suelo. Una capa de mortero sobre las tuberías actúa como acumulador térmico.

Cuando se diseñan e instalan correctamente, estos componentes funcionan en perfecta armonía para crear un sistema de climatización altamente sensible, eficiente y duradero.

Como proveedor de equipos de aerotermia y controles inteligentes, los instaladores de Daikin trabajarán en estrecha colaboración contigo y con tus instaladores de calefacción por suelo radiante, si procede, para garantizar que tu sistema esté correctamente diseñado para obtener el máximo rendimiento.

¿Cuáles son los tipos de equipos de aerotermia para calefacción por suelo radiante?

  • Equipos de aerotermia con fuente de aire: extraen el calor del aire exterior, incluso a temperaturas bajo cero, y lo convierten en calefacción o aire acondicionado eficiente para el hogar. Dominan el mercado residencial debido a su flexibilidad y su coste de instalación relativamente bajo. Se pueden combinar fácilmente con calefacción por suelo radiante.
  • Equipos geotérmicos: extraen energía térmica del suelo a través de circuitos enterrados en el terreno. Alcanzan una mayor eficiencia, pero necesitan espacio para un jardín o un pozo y su instalación es más costosa.
  • Equipos de aerotermia con fuente de agua: son menos comunes, pero pueden funcionar bien en hogares cercanos a lagos o ríos, ya que ofrecen una alta eficiencia y un rendimiento estable.

La elección del equipo de aerotermia más adecuado para tu sistema de calefacción por suelo radiante depende de varios factores.

Daikin ofrece soluciones personalizadas de todo tipo de equipos de aerotermia, incluyendo asesoramiento experto desde el principio, para que puedas estar seguro de que estás adquiriendo el sistema de calefacción más adecuado para tu hogar y tu clima.

¿Cuál es la diferencia entre la calefacción por suelo radiante con agua y la calefacción por suelo radiante eléctrica?

Aunque los equipos de aerotermia Daikin funcionan mejor con sistemas de calefacción por suelo radiante con fuente de agua, también se puede instalar calefacción eléctrica por suelo radiante, por lo que conviene conocer ambos tipos.

Como mencionamos anteriormente, los sistemas con fuente de agua funcionan de manera muy eficiente con un equipo de aerotermia debido a las temperaturas más bajas del agua que requieren.

Sin embargo, los sistemas eléctricos funcionan independientemente de fuentes de calor externas y suelen costar entre dos y tres veces más que un sistema con fuente de agua alimentado por un equipo de aerotermia Daikin.

Esto significa que los gastos operativos serán significativamente más elevados durante la temporada de calefacción.

Principales ventajas de la calefacción por suelo radiante

Hay muchas razones por las que la gente elige la calefacción por suelo radiante como el complemento perfecto para su equipo de aerotermia, ya que ofrece varias ventajas económicas y de estilo de vida.

Entre ellas figuran:

  • Mantenimiento mínimo, solo requiere inspecciones ocasionales del colector de calefacción por suelo radiante y revisiones anuales del equipo de aerotermia
  • Funcionamiento silencioso: el sistema es prácticamente silencioso, sin ventiladores que zumban ni radiadores que hacen ruido
  • Se integra perfectamente con los sistemas domésticos inteligentes para el control remoto y la programación, con el fin de optimizar el consumo energético
  • Compatible con energías renovables, como la energía solar en tejados, para aumentar aún más la eficiencia y reducir la dependencia de los combustibles fósiles
  • Prepara tu hogar para el futuro frente a la volatilidad de los precios de la energía, proporcionando unos costes de funcionamiento predecibles y más bajos

Instalación de calefacción por suelo radiante en pocas palabras

En resumidas cuentas, la instalación de calefacción por suelo radiante se puede describir en los siguientes cinco pasos básicos:

  • Paso 1: Preparación del subsuelo para añadir aislamiento de alto rendimiento
  • Paso 2: Colocación de la red de tuberías en circuitos cuidadosamente calculados sobre el aislamiento para garantizar una distribución uniforme del calor
  • Paso 3: Las tuberías se fijan firmemente al suelo antes de verter la capa de mortero por encima
  • Paso 4: Una vez que el mortero se ha secado, se conecta el equipo de aerotermia y se llena el sistema con agua y se comprueba la presión
  • Paso 5: Instaladores expertos calibran los caudales y los termostatos para lograr los niveles adecuados de confort en cada zona/área.

Todo el proceso puede tardar entre tres y siete días en una vivienda típica, dependiendo del tamaño y la complejidad.

¿La calefacción por suelo radiante es más adecuada para edificios nuevos o para propiedades reformadas?

Dado que la calefacción por suelo radiante implica añadir aislamiento, tuberías y mortero, puede elevar la altura del suelo.

En una nueva construcción, esto se puede tener en cuenta fácilmente en la fase de diseño. Aunque, naturalmente, puede resultar más complicado en una propiedad ya construida, existen en el mercado sistemas de paneles de calefacción por suelo radiante de perfil bajo que solo añaden entre 15 y 20 mm a la altura del suelo.

Si estás pensando en modernizar una propiedad existente, pregunta a tu instalador Daikin por los sistemas de reacondicionamiento de perfil bajo.

La eficiencia energética de un equipo de aerotermia Daikin

Como ya hemos comentado, las temperaturas del agua más bajas que se necesitan para la calefacción por suelo radiante aumentan significativamente la eficiencia de un equipo de aerotermia, lo que a menudo se traduce en unos costes de funcionamiento entre un 20 % y un 30 % más bajos en comparación con los sistemas de alta temperatura.

Los equipos de aerotermia Daikin son increíblemente eficientes por sí mismos. Los valores del coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) de los equipos de aerotermia Daikin suelen superar los 4,5, lo que significa que por cada unidad de electricidad consumida se genera más de cuatro veces esa cantidad de calor.

El proceso se invierte para obtener una refrigeración eficiente desde el punto de vista energético en verano.

¿Cómo pueden los controles inteligentes ayudarte a reducir tus facturas de energía?

Instalar un equipo de aerotermia y calefacción por suelo radiante es el primer paso; si realmente deseas maximizar la eficiencia y sacar el máximo partido a tu inversión, la clave está en un control eficaz.

Esto significa adaptar intuitivamente el sistema a las necesidades de tu familia y ajustarlo automáticamente a las condiciones meteorológicas y las tarifas eléctricas.

Todo esto se puede hacer fácilmente a través de la app Onecta de Daikin, que se integra perfectamente con los modernos sistemas de calefacción por suelo radiante.

Con Onecta, puedes:

  • Conseguir una regulación precisa de la temperatura para cada habitación o zona
  • Calentar solo las habitaciones que utilices, cuando las utilices
  • Controlar tu consumo energético en tiempo real
  • Aprovechar los algoritmos que aprenden las rutinas de tu hogar
  • Optimizar el rendimiento ante cambios climáticos y patrones de ocupación

¿Por qué es tan importante el aislamiento de la vivienda para la calefacción por suelo radiante?

El aislamiento es otra pieza fundamental del rompecabezas si deseas mejorar significativamente la eficiencia energética de tu hogar en su conjunto.

Asegurarte de que tu hogar esté correctamente aislado en su totalidad te ayudará a maximizar el rendimiento de tu equipo de aerotermia y calefacción por suelo radiante.

Esto incluye mantener altos niveles de aislamiento en paredes, ventanas y techos, y comprobar la estanqueidad al aire para evitar que se escape el aire caliente o frío.

Añadir aislamiento, mejorar las ventanas y puertas y sellar las rendijas no solo hará que la vivienda sea más cómoda, sino que también reducirá el desperdicio de energía y aumentará el ahorro en las facturas de energía.

¿Cuál es el coste de un equipo de aerotermia y la calefacción por suelo radiante?

Si estás pensando en instalar un equipo de aerotermia y calefacción por suelo radiante en tu hogar, es probable que uno de los principales factores a tener en cuenta sea el coste.

El coste de un equipo de aerotermia y de la calefacción por suelo radiante se reduce principalmente a dos factores: el coste de la instalación y el coste de funcionamiento del sistema a largo plazo.

  • Costes de instalación: La instalación de un sistema combinado de equipo de aerotermia y calefacción por suelo radiante suele costar entre 12.000 y 18.000 euros para una vivienda media de tres dormitorios, dependiendo de circunstancias individuales como el tipo de equipo de aerotermia, la superficie del suelo y el estado de la propiedad.
  • Subvenciones por instalar equipos de aerotermia: Muchos países ofrecen ahora subvenciones para equipos de aerotermia que pueden ayudar a compensar el coste inicial, por lo que sin duda merece la pena comprobar qué ayudas para equipos de aerotermia hay disponibles en tu lugar de residencia.
  • Costes de funcionamiento: Son considerablemente más bajos que los de los radiadores eléctricos y competitivos en comparación con las calderas de gas, sobre todo teniendo en cuenta las fluctuaciones en los precios del gas. Los costes de funcionamiento pueden reducirse aún más aprovechando las tarifas eléctricas especiales o añadiendo paneles solares, tema que trataremos en la siguiente sección.
  • Requisitos de mantenimiento: La calefacción por suelo radiante tiene pocas piezas móviles y no necesita mucho mantenimiento, salvo inspecciones ocasionales del colector. Los equipos de aerotermia se benefician de un servicio anual para comprobar los niveles de refrigerante, los filtros y el rendimiento del sistema. Tu instalador local de Daikin puede encargarse del mantenimiento por ti.
  • Longevidad: Con el cuidado adecuado, las tuberías de calefacción por suelo radiante pueden durar más de 50 años, mientras que los equipos de aerotermia modernos suelen durar entre 15 y 20 años antes de necesitar una sustitución importante. Por lo tanto, vale la pena evaluar la relación calidad-precio a largo plazo en comparación con la inversión inicial en un sistema de calefacción renovable.

Ventajas medioambientales de un equipo de aerotermia con calefacción por suelo radiante

Puedes reducir las emisiones de tu hogar hasta en un 70 % en comparación con los combustibles fósiles si cambias a un equipo de aerotermia con calefacción por suelo radiante, dependiendo de la combinación de electricidad.

Esto respalda los objetivos de cero emisiones netas de la UE y ayuda a los edificios a alcanzar mayores índices de eficiencia energética.

¿Cómo funciona la calefacción por suelo radiante con paneles solares y almacenamiento en baterías?

Los equipos de aerotermia con calefacción por suelo radiante se integran perfectamente con los paneles solares. Añadir almacenamiento en baterías a la ecuación también te permitiría alcanzar una independencia energética casi total, ya que la calefacción y el aire acondicionado funcionarían en gran medida con energía autogenerada.

Los paneles solares alimentan directamente el equipo de aerotermia durante el día, mientras que el exceso de energía se puede almacenar en la batería para utilizarlo por la noche o en los momentos en que las tarifas eléctricas son más altas. Esto reduce la dependencia de la red eléctrica, minimiza el impacto de los costes energéticos fluctuantes y puede reducir tus facturas de energía a casi cero en verano.

¿Un equipo de aerotermia con calefacción por suelo radiante puede aumentar el valor de mi vivienda?

La instalación de un equipo de aerotermia y calefacción por suelo radiante también puede ayudar a aumentar el valor de tu propiedad.

Las viviendas con sistemas de calefacción bajos en carbono atraen a compradores que buscan facturas más bajas, mayor eficiencia energética, menor impacto medioambiental y una vivienda preparada para el futuro frente a los cambios normativos. De hecho, una revisión realizada en 2025 de 68 estudios europeos muestra que una mejora de un nivel en el certificado de eficiencia energética (EPC) suele traducirse en un aumento del 1 al 3 % en el precio de venta. Puedes obtener más información sobre cómo un equipo de aerotermia aumenta el valor de tu propiedad en nuestra guía.

Caso práctico: Una vivienda moderna que utiliza un equipo de aerotermia y calefacción por suelo radiante

Para citar un ejemplo real del impacto de un equipo de aerotermia con calefacción por suelo radiante, se instaló un equipo de aerotermia Daikin Altherma 3 en una vivienda de nueva construcción de 200 m² en los Países Bajos, junto con un sistema de calefacción por suelo radiante hidrónico.

El seguimiento estacional mostró que el coste de la calefacción era de solo 400 € al año, y que el aire acondicionado solo añadía 40 € durante el verano.

A los propietarios les encantaba especialmente disfrutar de un confort estable, sin corrientes de aire y con una mejor calidad del aire.

Preguntas frecuentes sobre los equipos de aerotermia con calefacción por suelo radiante

Hasta ahora hemos tratado muchos temas en este artículo, pero aquí tienes un resumen de las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacen sobre los equipos de aerotermia con calefacción por suelo radiante.

  • ¿Es suficiente un equipo de aerotermia con calefacción por suelo radiante para calentar toda mi casa?
    Sí, en la mayoría de las propiedades bien aisladas esto es suficiente para proporcionar una calefacción y aire acondicionado confortables durante todo el año.
  • ¿Cuánto tiempo se tarda en instalar calefacción por suelo radiante con un equipo de aerotermia?
    En una vivienda media, la instalación dura entre tres y siete días.
  • ¿Se puede enfriar una vivienda con calefacción por suelo radiante?
    Sí, los equipos de aerotermia modernos son reversibles y pueden enfriar y calentar.
  • ¿Qué pasa si mi casa no está bien aislada?
    Se recomienda mejorar el aislamiento para obtener el mejor rendimiento posible de tu equipo de aerotermia y tu sistema de calefacción por suelo radiante.

¿Cómo elijo el sistema de calefacción adecuado para mi hogar?

Aunque hay muchos factores a tener en cuenta, en última instancia, el sistema adecuado para ti dependerá de tu hogar, tu estilo de vida y tu ubicación.

Sin embargo, no es necesario que lo hagas todo solo. Nuestros instaladores certificados por Daikin ofrecen asesoramiento personalizado para garantizar que obtengas un sistema diseñado especialmente para ti, que te proporcione el máximo confort y la máxima eficiencia.

Visite nuestro Residential Solutions Navigator para encontrar la solución de climatización más adecuada para tu hogar.

Consideraciones finales: Confort, eficiencia y sostenibilidad en un solo sistema

La calefacción por suelo radiante permite que un equipo de aerotermia mantenga temperaturas interiores agradables utilizando temperaturas del agua mucho más bajas que los radiadores tradicionales. El funcionamiento a estas temperaturas más bajas ayuda a que el equipo de aerotermia funcione de manera más eficiente. El resultado es un sistema preparado para el futuro que calienta y enfría tu hogar con un mínimo desperdicio de energía. Es una de las formas más eficaces de combinar confort, sostenibilidad y ahorro a largo plazo.

Puntos clave

  • La calefacción por suelo radiante permite que un equipo de aerotermia funcione con una eficiencia óptima, debido a las bajas temperaturas del agua (25-35 °C).
  • El sistema proporciona un confort estable y sin corrientes de aire, y puede ayudar tanto con la calefacción como con el aire acondicionado.
  • Combinar un equipo de aerotermia con calefacción por suelo radiante puede reducir los costes de funcionamiento entre un 20 % y un 30 %.
  • Gracias a la combinación con la calefacción por suelo radiante, obtendrás una distribución uniforme del calor, temperaturas más constantes y un sistema de calefacción más silencioso.
  • Esta combinación reduce el impacto de los gases de efecto invernadero cuando se alimenta con electricidad limpia y contribuye a los objetivos de cero emisiones netas de la UE.

Descubre los equipos de aerotermia Daikin compatibles con calefacción por suelo radiante

Si estás buscando un equipo de aerotermia para combinar con tu sistema de calefacción por suelo radiante, podemos ayudarte.

Disponemos de una amplia gama de equipos de aerotermia compatibles con la calefacción por suelo radiante para mejorar el confort de tu hogar y reducir tu huella de carbono.

Puedes empezar hoy mismo utilizando nuestro Residential Solution Navigator online para encontrar la solución de climatización más adecuada para tu hogar, o bien concertar una consulta con un instalador certificado.