Saltar al contenido principal

Gran confort en espacios reducidos: elegir el aire acondicionado compacto adecuado

Las estancias pequeñas necesitan equipos de climatización eficientes y compactos que no desperdicien energía ni ocupen mucho espacio, por lo que los aires acondicionados, también conocidos como equipos de aerotermia, son ideales. Para obtener los mejores resultados, adapta el aire acondicionado al tamaño de tu estancia y comprueba las especificaciones clave, como la clasificación energética y el nivel sonoro. La ubicación también es importante: coloca la unidad de manera que se maximice el flujo de aire en toda la estancia, evitando corrientes de aire. En esta guía, aprenderás a dimensionar correctamente tu unidad, elegir modelos energéticamente eficientes, reducir el nivel sonoro y mantener el confort y el ahorro a largo plazo en los espacios más reducidos.

¿Por qué las estancias pequeñas necesitan soluciones inteligentes de calefacción y aire acondicionado?

A medida que aumentan los precios de la energía y se endurecen las normativas de sostenibilidad, elegir la solución adecuada para el aire acondicionado en espacios pequeños no solo es conveniente, sino también inteligente.

Las estancias pequeñas, de entre 9 m² y 20 m², pueden ser difíciles de calentar y enfriar. Necesitas un equipo eficiente y compacto que no desperdicie energía ni ocupe mucho espacio.

Para disfrutar de un confort constante, lo ideal es instalar un aparato de aire acondicionado Split fijo de pared o equipo de aerotermia. La unidad interior se monta en la pared y proporciona aire acondicionado o calefacción constante sin grandes oscilaciones de temperatura ni ineficiencias.

Un equipo de aerotermia en una estancia pequeña puede ser especialmente útil para estancias sin soluciones de calefacción por suelo radiante ni radiadores.

Los aparatos de aire acondicionado portátiles siguen teniendo su lugar, especialmente para instalaciones temporales o estancias de menos de 10 m², pero para un uso prolongado, una unidad Split fija diseñada específicamente para tal fin ofrece un mayor confort, eficiencia y valor.

¿Qué se considera una estancia pequeña?

Una estancia pequeña puede definirse como una estancia de entre 9 y 20 m² (por ejemplo, un dormitorio, un estudio o una sala de estar compacta). Los cálculos externos del sector indican que, para estancias de unos 20 m², lo normal es que una capacidad de refrigeración de entre 2,0 y 2,5 kW sea suficiente, según las estimaciones publicadas en el artículo sobre capacidad de refrigeración externa de ClimaMarket.

Es fundamental que el aire acondicionado se adapte a las dimensiones de la estancia.

  • Una unidad de tamaño insuficiente funcionará continuamente sin alcanzar la temperatura deseada. Esto, a su vez, aumentará las facturas de energía, incrementará el desgaste y comprometerá tu confort.
  • Una unidad demasiado grande se encenderá y apagará rápidamente. Esto aumentará el desperdicio de energía, provocando corrientes de aire o un aire acondicionado desigual, y controlará mal la humedad.

Al analizar los sistemas Split fijos de pared, las capacidades suelen oscilar entre 2,0 kW para estancias pequeñas y hasta 4,0 kW para espacios más grandes o diáfanos.

Otros factores que influyen en el dimensionamiento

  • Altura del techo (los techos más altos requieren más capacidad)
  • Calidad del aislamiento
  • Tamaño y orientación de las ventanas (las estancias orientadas al sur/oeste pueden necesitar más capacidad)
  • Uso de la estancia (ganancias de calor procedentes de equipos o personas)

Acertar con el tamaño adecuado significa disfrutar de una mayor eficiencia, facturas más bajas y un confort constante.

¿Cómo pueden los sistemas compactos de aire acondicionado y calefacción ser a la vez eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles?

Combinar la eficiencia energética de tu unidad compacta de aire acondicionado y calefacción, también conocida como equipo de aerotermia, con la sostenibilidad es muy fácil y le garantiza obtener lo mejor de ambos mundos.

Clasificaciones energéticas: qué hay que tener en cuenta

Cuando se selecciona un sistema de aire acondicionado portátil o compacto para una sala de estar, uno de los primeros pasos más eficaces es comprobar la etiqueta de clasificación energética. En la Unión Europea, los aparatos de aire acondicionado (con una capacidad de refrigeración de hasta 12 kW) deben llevar una etiqueta que indique la clase de eficiencia energética de refrigeración (de A+++ a D en el sistema actual) y el consumo eléctrico anual estimado en kWh/año, según el informe de la Comisión Europea sobre aparatos de aire acondicionado.

La etiqueta incluirá el índice de eficiencia energética estacional (SEER) o su equivalente e indicará la carga frigorífica de diseño en kW. Esto significa que puedes comparar dos modelos no solo por clase (A frente a B), sino también por la cifra real de kWh/año, lo cual es crucial si la unidad va a funcionar durante muchas horas seguidas. Aunque un modelo portátil de clase A+ pueda parecer eficiente, podría consumir hasta 2,4 veces más electricidad que una unidad de pared de la misma clase debido a diferencias de diseño, según se menciona en New Leaf, el canal de noticias de la Oficina Europea de Medio Ambiente.

Como norma general básica:

  • Elige la clase de eficiencia más alta disponible para tu presupuesto.
  • Comprueba la cifra de kWh/año.

Cada 100 kWh/año ahorrados a un coste eléctrico de, por ejemplo, 0,30 €/kWh equivalen a 30 euros anuales.

Asegurarse de que el tamaño sea el adecuado también forma parte de la comprobación de la clasificación energética: si compras una unidad con una capacidad de refrigeración de 3,5 kW, pero la instalas en una estancia de 30 m² con mucha exposición al sol, es posible que funcione a plena carga con frecuencia y consuma más de lo esperado, lo que reducirá la ventaja.

Modos Eco, temporizadores y ajustes nocturnos

  • Muchas unidades de aire acondicionado compactas ofrecen funciones avanzadas, como un modo de ahorro de energía, temporizadores programables y modo nocturno, todas ellas capaces de reducir el consumo energético.
  • En el modo nocturno, el aire acondicionado ajusta automáticamente la temperatura (0,5 °C más en aire acondicionado y 2,0 °C menos en calefacción) para evitar un enfriamiento o calentamiento excesivo y garantizar una temperatura agradable para dormir.
  • Cuando se utilizan estas funciones en un espacio habitable pequeño que puede utilizarse, por ejemplo, seis horas al día durante 90 días en verano, el ahorro puede ser realmente considerable.
  • Elegir aparatos con buenos temporizadores y modo nocturno, y fomentar el uso de esas funciones, puede tener un impacto notable en las facturas y la carga de la red eléctrica.

Consejos para hábitos más ecológicos en el uso del aire acondicionado

La forma en que utilizas tu equipo de aerotermia es importante. Incluso la unidad más eficiente funcionará mal si no se utiliza correctamente, por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Mantén el termostato a la temperatura más alta que resulte cómoda en una sala de estar compacta
  • Cierre las persianas o cortinas antes de que la luz solar directa incida sobre las ventanas. Esto reduce la carga solar y también la demanda sobre la unidad.
  • Evita bajar demasiado la temperatura de la unidad inmediatamente al entrar en una estancia caliente. El enfriamiento gradual evitará ciclos de alta demanda.
  • Utiliza el temporizador para apagar el aire acondicionado poco antes de salir o irte a dormir. Utiliza el modo nocturno con un aumento gradual del punto de consigna para reducir el consumo de energía.
  • Limpia o sustituye los filtros con regularidad, ya que los estudios demuestran que la suciedad puede aumentar el consumo energético hasta en un 20 %.
  • Considera si un ventilador o un sistema de ventilación combinado con un aire acondicionado moderado podrían satisfacer tus necesidades en algunas ocasiones, en lugar de utilizar el aire acondicionado a tiempo completo, especialmente si vives en un clima templado.

¿Cómo se puede garantizar la eficiencia energética y la sostenibilidad en un aire acondicionado compacto?

La clave para tener en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad en un aire acondicionado compacto es elegir una unidad cuyos "kW de diseño" se ajusten a la carga de la estancia. El subdimensionamiento provoca un funcionamiento continuo y el sobredimensionamiento provoca ciclos cortos, lo que en ambos casos puede afectar negativamente a la eficiencia.

En resumen:

  • Toma las medidas de tu estancia
  • Selecciona la capacidad necesaria
  • Elige un modelo con un SEER/SCOP alto y cuyo diseño se adapte al espacio

¿Cómo se mantiene silencioso un aire acondicionado?

El funcionamiento silencioso es una gran ventaja en estancias pequeñas, especialmente en dormitorios, estudios u oficinas domésticas. Las unidades fijas de pared Daikin, también conocidas como equipos de aerotermia, están diseñadas para ofrecer niveles sonoros muy bajos.

Por el contrario, los aires acondicionados portátiles suelen funcionar a niveles sonoros más altos (algunos expertos citan entre 50 y 65 dB).

Como norma general, 20-30 dB es el nivel de un susurro, una estancia silenciosa o una biblioteca. Más de 40 dB es una conversación normal. Por lo tanto, una unidad Split de pared que ofrece entre 20 y 25 dB es excelente para el confort en espacios pequeños.

Si deseas tomar medidas para reducir aún más el nivel sonoro, puedes:

  • Colocar la unidad exterior lejos de los dormitorios
  • Montar almohadillas antivibratorias
  • Asegurarte de que haya suficiente espacio libre alrededor de la unidad interior
  • Evitar colocar el equipo de aerotermia cerca de esquinas u obstáculos que puedan amplificar el sonido

¿Cuáles son las mejores estrategias de ubicación para obtener la máxima eficiencia en el aire acondicionado?

En el caso de una unidad Split fija montada en la pared, la ubicación es importante.

  • Instala la unidad de pared interior en una pared sólida, a una altura elevada, idealmente en el centro de la dimensión más larga de la estancia, de modo que el flujo de aire recorra toda la estancia en lugar de quedar bloqueado por muebles o esquinas.
  • Si es posible, evita instalar la unidad directamente sobre camas o escritorios, ya que el flujo de aire puede causar molestias por corrientes de aire.
  • Mantenga la unidad interior alejada de la luz solar directa, lámparas o fuentes de calor (que puedan distorsionar la detección de temperatura).
  • La unidad exterior debe colocarse en un lugar bien ventilado, a ser posible a la sombra, con la parte delantera despejada y a una distancia suficiente de las paredes para permitir la circulación del aire, normalmente entre 200 y 300 mm.

Cuando alguien elige un aparato para una estancia pequeña, seleccionar un modelo con "modo silencioso", "modo nocturno" o "sensor de movimiento", garantiza el confort con un bajo nivel sonoro y un consumo mínimo de energía.

Aires acondicionados portátiles: ventajas y desventajas

Aunque aquí nos centramos principalmente en los sistemas Split fijos de pared, los aires acondicionados portátiles también tienen su utilidad, especialmente para inquilinos, instalaciones temporales, estancias de menos de 10 m² o lugares donde no se permiten los equipos de aerotermia.

Aunque los aires acondicionados portátiles tienen sus ventajas:

  • Se pueden mover de una estancia a otra con relativa facilidad
  • Son bastante fáciles de instalar y no requieren ningún corte permanente en la pared ni unidad exterior

En comparación con una unidad Split fija, suelen ser:

  • Menos eficiente
  • Más ruidosa
  • Menos elegante, con un volumen considerable en el suelo y un tubo flexible de escape que sale por la ventana

Si tu situación es a corto plazo o no puedes instalar una unidad de pared, una unidad portátil puede ser una solución provisional sensata, pero para disfrutar de confort, rentabilidad y un funcionamiento silencioso a largo plazo en una estancia pequeña, lo mejor es optar por un sistema Split fijo de pared de una marca de confianza.

Consideraciones finales: ¿Cuál es el mejor aire acondicionado para estancias pequeñas?

En un mundo en el que los costes energéticos aumentan, las normativas son cada vez más estrictas y las expectativas de confort y silencio son cada vez mayores, las estancias pequeñas se benefician más de las unidades Split fijas de pared. Los aparatos de aire acondicionado portátiles siguen siendo útiles para situaciones temporales o de instalación restringida, pero en cuanto a eficiencia a largo plazo, control del ruido y elegancia, una unidad Split con inverter del tamaño adecuado siempre es la mejor opción.

Puntos clave

  • Adapta el tamaño de la unidad a la estancia (por ejemplo, 2,0-2,5 kW para 10-20 m²).
  • Elige modelos de alta eficiencia (SEER/SCOP), ya que serán rentables y proporcionarán una mayor sostenibilidad a largo plazo.
  • Comprueba el nivel de sonoro: como referencia, un nivel interior de 19-25 dB es excelente.
  • Elige un modelo que utilice refrigerante con bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) y que admita modos Eco.
  • Colócalo con cuidado para que pueda funcionar de la mejor manera posible.
  • Mantente al día con el mantenimiento limpiando los filtros con regularidad y eligiendo una ubicación bien pensada.