Saltar al contenido principal

Disfruta de una temperatura agradable tanto en verano como en invierno gracias al sistema Daikin de Aire Acondicionado con bomba de calor.

Confía en la climatización de calidad Daikin y elige nuestros equipos de Aire Acondicionado Split.

Simulador de Consumo Energético

Calcula cuánto ahorrarás con nuestro aire acondicionado y bomba de calor.

ACTIVA TU TRANQUILIDAD CON STAND BY ME

Registra tus equipos Daikin en Stand By Me, el servicio post-venta de Daikin, y asegúrate de estar siempre al cuidado de nuestros técnicos profesionales.


Consigue hasta 2 años extra de garantía GRATUITA*, disfruta de servicios y promociones adicionales y muchas más ventajas.

¿Buscas climatización en tu hogar? Daikin te ofrece mucho más

Daikin es uno de los máximos referentes en aires acondicionados. Garantizamos calidad y fiabilidad, dos factores indispensables a la hora de escoger la tecnología de climatización para tu hogar. 

 

Nuestros equipos destacan por ofrecer los mejores resultados, tanto en refrigeración como en calefacción. La tecnología de bomba de calor permite que sea útil tanto en verano como en invierno.

 

Todas las unidades de Daikin comparten características como la máxima eficiencia energética y su fácil instalación. Son perfectos para domicilios pequeños o para la climatización de una sola estancia. No necesitan obra y garantizan un funcionamiento silencioso. 

 

Instala una única unidad Split en esa estancia, que trabaje junto con una unidad exterior, y consigue la temperatura idónea de forma fácil y cómoda. Disfruta de los mejores resultados mientras reduces tu consumo eléctrico. 

Ventajas del aire acondicionado Split por aerotermia de Daikin

Eficiencia energética

Los electrodomésticos de tu hogar son los responsables directos de la mayor parte del consumo eléctrico que realizas mensualmente en tu vivienda. Por eso, como compañía líder en el ámbito de la climatización, garantizamos que nuestros productos ofrecen los mejores resultados con una eficiencia energética A +++.

Nuestros aires acondicionados cuentan con múltiples funciones que subrayan que cumplan con este propósito: distribución inteligente del aire, control a distancia y programable, sensores de calor y movimiento, etc. Tecnología orientada a emplear el mínimo de energía posible mientras se obtiene un confort superior y que contribuyen a una reducción en los gastos energéticos del hogar.

Tecnología Inverter

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, el consumo de energía se reduce en un 30 % en comparación con los sistemas tradicionales On/Off. Los equipos convencionales emplean mucha energía al estar constantemente encendiéndose y apagándose. En cambio, las unidades de Daikin ajustan su velocidad para funcionar de forma continuada y lograr más eficiencia a largo plazo. De esta forma, la temperatura se mantiene y el usuario gana también en comodidad.

Responsable con el medio ambiente

Daikin busca constantemente formas de reducir el consumo energético en sus instalaciones de producción y hacer uso de fuentes de energía renovables. Nuestros elevados niveles de eficiencia energética reducen el impacto medio ambiental de nuestras unidades. Pero además cuentan con el refrigerante R-32 que proporciona un mayor confort y ahorro de energía.

Climatización inteligente

La innovación es una de las señas de identidad de Daikin. Y el control de climatización inteligente es una de nuestras últimas tecnologías. Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante sistemas iOS o Android a través de la App Onecta, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Es compatible con Amazon, Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

Solicita presupuesto para nueva instalación

¿Estás buscando un Aire Acondicionado que se ajuste a las necesidades de tu hogar?

 

Un Instalador recomendado de Daikin te asesorará encantado

 

· Rapidez

· Instalación oficial

· Garantía

· Asesoramiento personalizado

· Comodidad

· Sin compromisos

¿Cuál es el aire acondicionado Split que necesito para mi estancia?

La respuesta a esa pregunta depende de varios factores. Lo principal será conocer las dimensiones de la habitación que vamos a climatizar. En función de su tamaño nos decantaremos por una unidad con más o menos potencia, un aspecto clave en el consumo eléctrico. En este sentido, aspectos como la eficiencia energética o las funciones de climatización serán clave. 

Por supuesto, no podemos dejar de lado la parte estética. La gama Daikin incluye diferentes tipos de diseño para que encuentres el que más favorece a tu hogar. La comodidad también será un aspecto fundamental. Si queremos un aire acondicionado para nuestra habitación, buscaremos uno que sea excepcionalmente silencioso.

Características que debes tener en cuenta al escoger tu aire acondicionado

Será determinante a la hora de determinar cuánto te cuesta climatizar tu hogar. Daikin, como líder en el sector, está totalmente comprometido con la eficiencia energética y trabaja para proporcionar a los consumidores las soluciones más competentes y rentables. Todas las unidades de Daikin cuentan con la máxima calificación en eficiencia energética gracias a la incorporación de tecnologías de última generación. Disfruta de la temperatura que deseas en todo momento sin preocuparte por la factura de la luz.

Hay dos cosas que pueden impedir que descansemos adecuadamente: el calor excesivo y el ruido. De poco nos sirve un sistema de climatización ruidoso que no nos deje dormir durante las noches estivales. Para Daikin, el funcionamiento silencioso es una característica indispensable de sus aires acondicionados. 

Los filtros de aire siempre son un punto a favor. Por eso algunos Split de Daikin cuentan con sistemas que, además de ofrecer climatización, eliminan malos olores, polvo, virus y otros contaminantes del ambiente. Una forma fácil y sencilla de disfrutar de una calidad de aire interior máxima y de proporcionar confort y bienestar a quienes más queremos. 

Las innovaciones en el campo de la climatización han dado lugar a unidades que incluyen sistemas como sensores de movimiento o de temperatura, para saber cuándo es necesario refrigerar o calentar una estancia. Los Split de Daikin también incluyen diferentes modos que posibilitan alcanzar la temperatura adecuada rápidamente y que incluso permiten programar a distancia la climatización de tu hogar. Encuentra las que más se adapten a tus necesidades en nuestra gama de productos. 

La estética es importante. Las unidades de Daikin destacan por ser sistemas inteligentes, pero también por su elegancia exterior. En la actualidad la mayoría de los usuarios buscan un sistema de aire acondicionado que combine el mejor rendimiento y diseño. Daikin logra el equilibrio entre funcionalidad y estética para crear un equipo innovador que se adapta a cualquier espacio interior.

Para saber qué aire acondicionado necesita la estancia es necesario consultar a un instalador profesional y acreditado que realizará el cálculo teniendo en cuenta numerosos factores como los metros cuadrados, la zona climática de la vivienda, su orientación, número de ventanas, su aislamiento, etc. Nuestros profesionales pueden ayudarte.

Tecnología de calidad del aire acondicionado split de Daikin

¡Pide cita con nuestros expertos! Te ayudarán a elegir tu equipo de climatización.

Haz click aquí y pide cita para que uno de nuestros expertos te asesore directamente sobre la mejor solución de climatización para tu hogar. Puede ser de forma presencial, telefónica u online.

Aerotermia, la energía renovable que climatiza tu hogar

La aerotermia es una energía renovable, inagotable y gratuita que proviene del aire y que nos permite obtener calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.

¿Cómo funciona la Aerotermia?

  1. La atmósfera capta la energía que emite el sol.
  2. La tecnología Bomba de Calor captura esa energía renovable del aire.
  3. Esa energía es utilizada en nuestro hogar a través de la unidad exterior que la envía a la unidad interior.
  4. La unidad interior calienta el agua y produce calefacción y agua caliente sanitaria.
  5. En verano, el calor de nuestra vivienda se envía al exterior para producir aire acondicionado.

La aerotermia hace más fácil la integración del uso de energías renovables en el entorno doméstico y la consiguiente reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Descubre la bomba de calor de Daikin Aerotermia

La Bomba de Calor aprovecha los recursos naturales para proporcionar no solo calefacción, sino también aire acondicionado, ofreciendo así, el clima perfecto durante todo el año.

Aire Acondicionado Split

Quizás buscas una solución de climatización para dos o tres habitaciones de tu casa. ¿Conoces los sistemas Multi-Split de Daikin? Conecta hasta nueve Splits a una sola unidad exterior.

O quizás buscas una solución de climatización más completa para tu casa o negocio. ¿Conoces los conductos de baja silueta de Daikin? Unidades compactas, eficientes y silenciosas que se adaptan perfectamente a cualquier espacio interior.

¿Te gustaría saber cómo quedaría tu equipo Daikin en casa?

Aire acondicionado por conductos.

¡Ahora es muy fácil! Con nuestra App 3D verás nuestros equipos de aire acondicionado o calefacción en tu hogar antes de comprarlos gracias a la tecnología de realidad aumentada. 

Consigue toda la información sobre nuestros productos.

Dale un nuevo aire a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.