Saltar al contenido principal

Combina los emisores de calefacción y aire acondicionado Daikin con nuestros equipos de aerotermia para conseguir el ambiente más cómodo en casa. Tanto si tienes un sistema de alta temperatura, de baja temperatura o híbrido, te ofrecemos emisores Daikin adecuados para tu hogar. 

  • Opciones que se adaptan a cualquier sistema de equipo de aerotermia
  • Maximiza la eficiencia de tu sistema
  • Disfruta de un sistema completo de alta calidad

Descubre nuestro emisor de calefacción y aire acondicionado

Emisores de calefacción y aire acondicionado
Pareja sonriente y abrazada en su cama a una temperatura perfecta

Solicita un instalador recomendado para nueva instalación

Solicita presupuesto para tu nueva instalación directamente a un instalador recomendado que se pondrá en contacto contigo lo antes posible.

La temperatura perfecta en cualquier momento

Tanto si calientas una habitación o toda la casa, disfruta de un confort óptimo todo el año gracias a los emisores Daikin

Más información sobre los equipos de aerotermia

Sí, los equipos de aerotermia pueden conectarse a radiadores antiguos o nuevos.

Si ya tienes radiadores en casa, los equipos de aerotermia de alta temperatura o los equipos de aerotermia híbridos (si vas a sustituir una caldera de gas) pueden conectarse fácilmente a ellos y utilizar las tuberías actuales sin necesidad de sustituir los radiadores ni realizar obras adicionales.

Sí, los equipos de aerotermia pueden utilizarse para enfriar, pero esto depende del tipo de emisores que tengas.

Por ejemplo, el emisor ideal para aire acondicionado con equipos de aerotermia de baja o alta temperatura es un convector de equipo de aerotermia (también conocido como "unidad fan coil"). Su funcionamiento es similar al de un radiador tradicional, con la ventaja añadida de que puede calentar y enfriar una estancia.

Algunos equipos de aerotermia híbridos pueden conectarse a equipos de aerotermia tipo split (también conocidos como "aires acondicionados"), que son otra solución popular de calefacción y aire acondicionado.

La mayoría de los equipos de aerotermia suelen incluir una unidad interior y otra exterior. Cada unidad produce sonido cuando está en funcionamiento; este sonido se mide generalmente en dBA y estos niveles oscilan en una escala de 0 dBA a 140 dBA.

Cuando consultes los niveles sonoros, también verás especificaciones sobre el nivel de potencia sonora y el nivel de presión sonora.

El nivel de potencia sonora es el nivel sonoro medido directamente en la fuente.

El nivel de presión sonora es el nivel de sonido medido a una distancia determinada (normalmente 1,5 - 2 metros) de la fuente.

Las unidades interiores de los equipos de aerotermia Daikin suelen producir un nivel de presión sonora de unos 30dBA, que es comparable al ruido que hace una persona susurrando.

Las unidades exteriores, al estar disponibles en una mayor variedad de tamaños, oscilan en niveles de presión sonora entre 40 dBA y 62 dBA, que son comparables a los sonidos de un piar de pájaros y de personas manteniendo una conversación, respectivamente.

Los equipos de aerotermia no requieren mucho mantenimiento. Te aconsejamos que conciertes una cita anual de mantenimiento con tu instalador para asegurarte de que tu equipo de aerotermia sigue funcionando de la manera más eficaz posible. Un servicio habitual incluiría una serie de comprobaciones estándar, así como una limpieza a fondo de la unidad y los filtros.