Saltar al contenido principal

Descubre cómo instalar un equipo de aerotermia puede ahorrarte dinero en la factura energética

Se prevé que el cambio de una caldera de gas a un equipo de aerotermia para calefacción y producción de agua caliente sanitaria genere un importante ahorro energético en los próximos 10 años. Se espera que este ahorro aumente con el tiempo. La simulación de Daikin Europe, que tiene en cuenta los precios futuros de la energía y factores como el régimen europeo de comercio de derechos de emisión y los impuestos sobre el carbono, pone de relieve las crecientes ventajas económicas de los equipos de aerotermia.

Una de las principales razones para instalar un equipo de aerotermia es su menor consumo de energía, que se traduce en una reducción de las facturas y, por tanto, en un mayor ahorro para los hogares. Daikin Europe ha realizado una simulación para prever los precios futuros de la energía en Europa, basándose en datos históricos y teniendo en cuenta factores como el régimen europeo de comercio de derechos de emisión y los futuros impuestos sobre el carbono. Aunque estas previsiones entrañan cierta incertidumbre, proporcionan una base sólida para evaluar el ahorro potencial.

Pese a que las previsiones de precios a partir de 2032 quedan fuera del alcance de este proyecto, cabe señalar cómo a partir de 2035 el efecto del RCDE y de la fiscalidad del carbono desempeñará un papel aún mayor en el encarecimiento de los combustibles fósiles para los hogares europeos.

La simulación incluía un estudio de caso en el que se comparaba el consumo de energía de un equipo de aerotermia y una caldera de gas en una vivienda con una demanda de calefacción de 10.000 kWh anuales, equivalente a unos 1.100 m3 de consumo de gas. Este escenario refleja una casa nueva de 200 m2 o una reforma de tamaño medio de hasta 120 m2 con una calificación de clase energética E.

Los resultados indican que la instalación de un equipo de aerotermia puede suponer un ahorro constante y creciente a lo largo del periodo previsto de 10 años, con un ahorro total estimado de 2.602 euros al final. Este ahorro aumenta a medida que aumenta la diferencia de precios entre la electricidad y el gas natural.

Es importante señalar que estas proyecciones se basan en las tendencias e hipótesis actuales, incluida la aplicación de impuestos sobre el carbono a partir de 2023 y la eliminación gradual de las calderas sin condensación. Aunque el futuro mercado de la energía es impredecible, estas simulaciones ofrecen valiosos datos sobre los beneficios potenciales de los equipos de aerotermia.

Nuestros equipos de aerotermia para producción de agua caliente sanitaria más populares

Equipo de aerotermia Daikin Altherma de alta temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de alta temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de alta temperatura

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

¿Quieres descubrir toda la gama de equipos de aerotermia para producción de agua caliente sanitaria?

Consulta toda nuestra gama y encuentra el modelo que mejor se adapte a tus necesidades y a tu espacio interior

Más información sobre los equipos de aerotermia para producción de agua caliente sanitaria

Encuentra las respuestas a todas las preguntas que puedas tener sobre los equipos de aerotermia para producción de agua caliente sanitaria y cómo pueden funcionar para ti

Sí, los equipos de aerotermia pueden conectarse a radiadores antiguos o nuevos.

Si ya tienes radiadores en casa, los equipos de aerotermia de alta temperatura o los equipos de aerotermia híbridos (si vas a sustituir una caldera de gas) pueden conectarse fácilmente a ellos y utilizar las tuberías actuales sin necesidad de sustituir los radiadores ni realizar obras adicionales.

La vida útil habitual de un equipo de aerotermia suele ser de entre 15 y 20 años, aunque depende de varios factores. Por ejemplo, el mantenimiento. Aunque los equipos de aerotermia son una solución que requiere un bajo mantenimiento, una revisión anual por parte de tu instalador o socio de servicio te ayudará a maximizar su vida útil.

Sí, los equipos de aerotermia pueden utilizarse para enfriar, pero esto depende del tipo de emisores que tengas.

Por ejemplo, el emisor ideal para aire acondicionado con equipos de aerotermia de baja o alta temperatura es un convector de equipo de aerotermia (también conocido como "unidad fan coil"). Su funcionamiento es similar al de un radiador tradicional, con la ventaja añadida de que puede calentar y enfriar una estancia.

Algunos equipos de aerotermia híbridos pueden conectarse a equipos de aerotermia tipo split (también conocidos como "aires acondicionados"), que son otra solución popular de calefacción y aire acondicionado.

La mayoría de los equipos de aerotermia suelen incluir una unidad interior y otra exterior. Cada unidad produce sonido cuando está en funcionamiento; este sonido se mide generalmente en dBA y estos niveles oscilan en una escala de 0 dBA a 140 dBA.

Cuando consultes los niveles sonoros, también verás especificaciones sobre el nivel de potencia sonora y el nivel de presión sonora.

El nivel de potencia sonora es el nivel sonoro medido directamente en la fuente.

El nivel de presión sonora es el nivel de sonido medido a una distancia determinada (normalmente 1,5 - 2 metros) de la fuente.

Las unidades interiores de los equipos de aerotermia Daikin suelen producir un nivel de presión sonora de unos 30dBA, que es comparable al ruido que hace una persona susurrando.

Las unidades exteriores, al estar disponibles en una mayor variedad de tamaños, oscilan en niveles de presión sonora entre 40 dBA y 62 dBA, que son comparables a los sonidos de un piar de pájaros y de personas manteniendo una conversación, respectivamente.

En toda Europa, los distintos países tienen diferentes normativas e incentivos a nivel nacional y regional para fomentar la compra e instalación de equipos de aerotermia.

Como cada uno de ellos tiene sus propios planes y criterios de elegibilidad, te aconsejamos que consultes a tu instalador Daikin o la página web de tu gobierno para obtener más información.

Puedes recibir asesoramiento sobre qué tipo de equipo de aerotermia se adapta mejor a tu hogar de un instalador Daikin, del personal del establecimiento distribuidor del fabricante o consultando nuestro navegador de soluciones para uso residencial.

El precio de la instalación de un equipo de aerotermia varía en función del tipo de equipo de aerotermia que elijas

Otros factores que pueden influir en el precio son las obras de reforma u obras extra (como el aislamiento) que haya que realizar, además del técnico instalador encargado. Los precios de los distintos instaladores variarán en función de sus conocimientos y experiencia.

Los equipos de aerotermia no requieren mucho mantenimiento. Te aconsejamos que conciertes una cita anual de mantenimiento con tu instalador para asegurarte de que tu equipo de aerotermia sigue funcionando de la manera más eficaz posible. Un servicio habitual incluiría una serie de comprobaciones estándar, así como una limpieza a fondo de la unidad y los filtros.

¿Quieres saberlo todo sobre los equipos de aerotermia para producción de agua caliente sanitaria?

Lee toda la información sobre los equipos de aerotermia para producción de agua caliente sanitaria y toma una decisión informada

Descubre más soluciones residenciales

En Daikin, creemos que una casa se convierte en un hogar a través de la comodidad, el cuidado y la alegría de los momentos compartidos. Descubre nuestras soluciones de confort para tu hogar.