Saltar al contenido principal

El aire acondicionado sirve para enfriar, ¿verdad? Bueno, sí, pero eso es sólo una pequeña parte de la historia.

Los sistemas modernos de aire acondicionado son equipos de aerotermia tipo split, que también pueden utilizarse para calefacción. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del aire acondicionado como calefacción? Puedes leerlo en esta entrada del blog.

El aire acondicionado como calefacción: la historia de Julie y David

Julie y David compraron una casa unifamiliar construida en los años sesenta que reformaron a fondo. Tanto las zonas de estar como los dormitorios se calentaban originalmente con un sistema eléctrico. Lo sustituyeron por un equipo de aerotermia tipo split de Daikin, eficiente energéticamente y fácil de usar. David: "La elección de un equipo de aerotermia tipo split fue rápida. Por un lado, por su consumo excepcionalmente bajo. Por otro lado, por su alto nivel de confort, como la rapidez de respuesta y la posibilidad tanto de calentar como de enfriar. Nuestras habitaciones se calientan en diez minutos en invierno. En verano podemos enfriar las habitaciones en unos minutos". Para suministrar electricidad al equipo de aerotermia, la pareja también hizo instalar paneles solares en el tejado. "Gracias a nuestros paneles solares, hemos reducido enormemente nuestros costes energéticos de calefacción y aire acondicionado", dicen contentos.

Calefacción y aire acondicionado basados en aire frío

Los sistemas de aire acondicionado que permiten enfriar y calentar también se llaman equipos de aerotermia. Transportan el calor de un entorno a otro utilizando un refrigerante. Los innovadores equipos de aerotermia tipo split son una forma ecológica de extraer calor del aire. Por ejemplo, en verano puedes utilizar el aire acondicionado para enfriar las habitaciones de tu casa. El calor del interior se expulsa al exterior. En invierno, se invierte el proceso. El equipo de aerotermia extrae el calor del aire exterior, lo que es posible incluso a una temperatura exterior de -15 °C, y lo libera al aire interior para calentar la vivienda.

Las ventajas de la calefacción con aire acondicionado

Si decides comprar un aire acondicionado, es posible que quieras que haga algo más que enfriar o calentar el aire. Un sistema de aire acondicionado moderno crea un clima interior perfecto. Los mejores aparatos de aire acondicionado incluso filtran el aire en busca de partículas insalubres o irritantes, como el polen. Un sistema integrado de este tipo tiene muchas ventajas: Puedes conectar una unidad exterior a varias unidades interiores. A continuación, puedes controlar cada unidad interior por separado, para obtener una temperatura óptima en cada habitación. Los equipos de aerotermia compactos son fáciles de instalar. Incluso si sólo dispones de un espacio limitado en su casa, es posible instalar uno. Las avanzadas tecnologías Inverter y de aerotermia garantizan una eficiencia óptima y el máximo ahorro energético. ¡Lo notarás rápidamente en tu cartera! Los equipos de aire acondicionado están disponibles en varios modelos, como los de pared o los de suelo. Sin duda, hay una unidad que se adapta perfectamente a tu espacio interior.

Las desventajas de la calefacción con aire acondicionado

Si estás reformando, no puedes conectar un equipo de aerotermia tipo split a los sistemas de emisión de calor existentes, como radiadores o calefacción por suelo radiante. Si quieres conservarlos, puedes combinarlos con un equipo de aerotermia con producción de agua caliente sanitaria. También es importante: puedes conectar un máximo de cinco unidades interiores a una unidad exterior de un equipo de aerotermia tipo split. ¿Quiere enfriar y calentar más habitaciones? Entonces considera un sistema de aerotermia diferente, como un equipo de aerotermia con producción de agua caliente sanitaria.

¿Cuánto cuesta el aire acondicionado con calefacción?

El precio de un aire acondicionado que puede enfriar y calentar a la vez depende de muchos factores diferentes, como el número de unidades interiores, el tipo de unidad interior, la capacidad, las opciones, etc. Para obtener un presupuesto detallado, ponte en contacto con un instalador de tu zona. Consejo: si estás reformando y tienes instalado un equipo de aerotermia, puedes optar a una subvención.

Nuestros equipos de aerotermia tipo split más populares

Colores disponibles
Conjunto de aerotermia
Colores disponibles
Conjunto de aerotermia
Conjunto de aerotermia

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

¿Quieres descubrir toda la gama de equipos de aerotermia tipo split?

Consulta toda nuestra gama y encuentra el modelo que mejor se adapte a tus necesidades y a tu espacio interior

Más información sobre los equipos de aerotermia tipo split

Encuentra las respuestas a todas las preguntas que puedas tener sobre los equipos de aerotermia tipo split y cómo pueden funcionar para ti

La unidad interior del equipo de aerotermia es la parte de un equipo de aerotermia que se encuentra en el interior de la casa, y proporciona aire acondicionado y calefacción al espacio.

La elección de una unidad interior con equipo de aerotermia depende de tus necesidades concretas, pero es importante comprender cómo funciona el sistema en su conjunto. Existen diferentes equipos de aerotermia (también conocidos como "aires acondicionados"), cada uno con sus características exclusivas. Uno de los tipos más utilizados en los hogares es el sistema Split, que se divide en dos unidades: una interior y otra exterior. Cuando calienta tu hogar, la unidad exterior extrae el calor del aire exterior y lo transfiere al interior a través de la unidad interior, o al revés cuando enfría tu hogar.


Existen tres tipos de unidades interiores de equipos de aerotermia :

Unidades de pared

Los modelos de pared (Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera, Comfora y Sensira) están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las características de tu interior.

Unidades de suelo

Los modelos de suelo (Perfera ) son equipos de aerotermia compactos que encajan perfectamente bajo el alféizar de una ventana o en una habitación donde la altura es limitada.

Unidades de conductos

Si no quieres una unidad interior visible, puedes instalar un equipo de aerotermia oculto en falsos techos o paredes.

La unidad interior del equipo de aerotermia es la parte de un equipo de aerotermia que se encuentra en el interior de la casa, y proporciona aire acondicionado y calefacción al espacio.

La elección de una unidad interior con equipo de aerotermia depende de tus necesidades concretas, pero es importante comprender cómo funciona el sistema en su conjunto. Existen diferentes equipos de aerotermia (también conocidos como "aires acondicionados"), cada uno con sus características exclusivas. Uno de los tipos más utilizados en los hogares es el sistema Split, que se divide en dos unidades: una interior y otra exterior. Cuando calienta tu hogar, la unidad exterior extrae el calor del aire exterior y lo transfiere al interior a través de la unidad interior, o al revés cuando enfría tu hogar.


Existen tres tipos de unidades interiores de equipos de aerotermia :

Unidades de pared

Los modelos de pared (Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera, Comfora y Sensira) están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las características de tu interior.

Unidades de suelo

Los modelos de suelo (Perfera ) son equipos de aerotermia compactos que encajan perfectamente bajo el alféizar de una ventana o en una habitación donde la altura es limitada.

Unidades de conductos

Si no quieres una unidad interior visible, puedes instalar un equipo de aerotermia oculto en falsos techos o paredes.

Por supuesto, además si estás renovando tu propiedad y estás cambiando a equipos de aerotermia renovables,  no solo aumentaras el valor de tu casi, también ayudarás al medioambien y a tu bolsillo. Los equipos de aerotermia pueden instalarse en casi cualquier vivienda. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos, sobre todo el aislamiento. Para que un equipo de aerotermia funcione con la máxima eficiencia, tu casa debe estar bien aislada para evitar que se escape el calor.

Un técnico de calefacción debidamente cualificado puede aconsejarte sobre el equipo de aerotermia a instalar y cómo debes acondicionar tu casa. Por ejemplo, mejorar el aislamiento de las paredes y del tejado. Hay que tener en cuenta la ubicación. La unidad exterior deberá instalarse en el exterior de tu vivienda y deberás estar en un lugar al que puedas acceder fácilmente cuando necesites limpiar la unidad, ajustar su configuración o realizar el mantenimiento del equipo de aerotermia.

Sí, un equipo de aerotermia tipo split (también conocido como "aire acondicionado") puede suministrar agua caliente sanitaria a tu hogar. Con la solución Multi+ de Daikin, la calefacción, el aire acondicionado y el agua caliente se suministran desde un único sistema. Conecta hasta tres unidades y un depósito de agua caliente sanitaria compatible con un depósito de 90 y 120 litros y una amplia gama de unidades interiores, lo que ofrece una flexibilidad inigualable.

Nuestra solución Multi+ incluye una pantalla intuitiva con texto completo en el depósito de agua caliente sanitaria para controlar y ajustar todas las configuraciones, incluida la programación y la temperatura del agua.

Los equipos de aerotermia tipo split de Daikin (también conocidos como "aires acondicionados") pueden aliviarte los sintomas de la alergia, ya que pueden capturar los alérgenos en el filtro del equipo de aerotermia y mejorar la calidad del aire que respiras. Nuestros equipos de aerotermia no sólo garantizan una temperatura cálida y fresca, sino que también eliminan los contaminantes, el polen y las partículas de tu espacio respiratorio.

Algunas unidades Daikin también están equipadas con un Flash Streamer y diferentes filtros como el filtro desodorizante de apatito de titanio o el filtro de eliminación de alérgenos de plata, que son capaces de reducir los contaminantes del aire de forma rápida y eficaz. Ponte en contacto con nosotros y te recomendaremos el equipo que mejor se adapta a tus necesidades.

¡No! Además, nuestros equipos de aerotermia (también conocidos como "aire acondicionado") pueden ayudar a reducir los síntomas de las alergias. Daikin integra múltiples filtros en todos sus equipos de aire acondicionado: los filtros desodorizantes de titanio, los filtros antialérgenos de plata y los flash streamers eliminan el polvo y capturan las bacterias. Con un mantenimiento adecuado del sistema de aire acondicionado, y siempre que se limpien con regularidad, estos filtros proporcionarán un aire más limpio y saludable para respirar.

Para que tu equipo de aerotermia funcione correctamente, es fundamental que el sistema esté bien instalado. Sólo un técnico autorizado debe realizar la instalación en un lugar adecuado. La superficie debe ser lo suficientemente firme como para soportar el peso y las vibraciones de la unidad, además,  debe haber suficiente espacio para el flujo de aire y para conectar las tuberías y los cables de alimentación. Las plantas o los arbustos que puedan estar cerca del equipo de aerotermia deben estar a una distancia mínima de un metro y deberán podarse con regularidad. El equipo también deberá estar instalado en un lugar de fácil acceso para las revisiones y otras tareas de mantenimiento general.

A menudo nos preguntan por qué no podemos poner el equipo de aerotermia en el interior. ¿No podrían colocarse en el desván o en la galería? La respuesta es no. Porque, al cabo de unas horas, el equipo de aerotermia habría extraído todo el calor del aire atrapado, convirtiendo así el espacio en un auténtico congelador. Por eso, los equipos de aerotermia necesitan tener acceso al aire exterior que fluye libremente.

Aconsejamos que un técnico cualificado realice una revisión una vez al año. El mantenimiento programado, las revisiones periódicas y la limpieza rutinaria del sistema prolongarán su vida útil y mantendrán su eficiencia energética.

Estos son algunos signos de que tu equipo de aerotermia tipo split (también conocido como "aire acondicionado") requiere un mantenimiento inmediato:

Si tu equipo de aire acondicionado hace más ruido de lo habitual, es posible que los filtros estén obstruidos. Limpia la unidad eliminando el polvo con un aspirador. Si el mismo ruido persiste o escuchas un gorgoteo, podría haber un problema mecánico. Deberás llamar a un técnico cualificado para que examine la unidad.

¿Quieres saberlo todo sobre los equipos de aerotermia tipo split?

Lee la historia completa sobre los equipos de aerotermia tipo split y toma una decisión informada

Descubre más soluciones residenciales

En Daikin, creemos que una casa se convierte en un hogar a través de la comodidad, el cuidado y la alegría de los momentos compartidos. Descubre nuestras soluciones de confort para tu hogar.