Saltar al contenido principal

Si estás buscando un aire acondicionado que aporte confort durante los meses de verano, nuestros aires acondicionados, también conocidos como equipos de aerotermia tipo split, son la opción perfecta para ti.

  • La eficiencia energética contribuye a reducir las facturas y el nivel de emisiones
    icono de una hucha con forma de cerdito
  • Disfruta de máximo confort en casa haga el tiempo que haga en el exterior
    Icono de un termómeetro
  • Mejora la calidad del aire interior
    Icono de un filtro purificador de aire
  • Diseño elegante que se adapta a tu interior
    Icono de un diamante

¿Qué ventajas tiene un aire acondicionado o equipo de aerotermia tipo split?

Doble confort

Los equipos de aerotermia tipo split pueden proporcionar tanto aire acondicionado como calefacción. Disfruta de un dormitorio fresco en verano y de un salón cálido en invierno.

Frío y calor para varias estancias

Un sistema de aerotermia "múlti" permite conectar hasta cinco unidades interiores a una unidad exterior. Las unidades interiores pueden ser de innumerables tamaños y estilos según tus necesidades y el diseño del espacio, garantizando así calefacción y aire acondicionado eficaces en toda la casa. Además, puedes variar la temperatura de cada estancia.

Fácil de gestionar

El sistema es fácil de usar estés donde estés, ya que las unidades se controlan con un sencillo mando a distancia o una app.

Rentable y sostenible

Olvídate de preocuparte por las facturas energéticas y el impacto medioambiental, ya que son rentables y sostenibles. Sólo un 20% de la energía necesaria para el funcionamiento del sistema procede de la electricidad. El resto se extrae de la fuente de energía renovable por excelencia: el aire. Así que puedes estar tranquilo, tu comodidad no es cara.

Diseñado para adaptarse a tu estilo

Con una amplia gama de unidades interiores, los modelos Daikin han sido diseñados para adaptarse a tu estilo e integrarse perfectamente al interior de tu casa, proporcionándote un confort óptimo en cualquier época del año.

¿Cómo funciona un equipo de aerotermia split?

Un equipo de aerotermia Split está compuesto por dos unidades.

Aire acondicionado para tu hogar

La unidad interior

La unidad interior del equipo de aerotermia Split es el componente del sistema que se encuentra en el interior de la casa, y proporciona aire acondicionado o calefacción al espacio. Con una amplia gama de unidades interiores, los modelos Daikin han sido diseñados para adaptarse a tu estilo e integrarse perfectamente al interior de tu casa, proporcionándote un confort óptimo en cualquier época del año.

La unidad exterior

La unidad exterior Split es el componente del equipo de aerotermia que contiene el compresor, el ventilador helicoidal, la placa de circuito y el intercambiador de calor. Puede montarse en una pared exterior o colocarse en un tejado o en el jardín. La unidad exterior comprime el refrigerante que toma o libera frío o calor en la estancia hacia o desde su unidad interior asociada.

Existen tres tipos de unidades interiores de equipos de aerotermia

Más información

Por supuesto, además si estás renovando tu propiedad y estás cambiando a equipos de aerotermia renovables,  no solo aumentaras el valor de tu casi, también ayudarás al medioambien y a tu bolsillo. Los equipos de aerotermia pueden instalarse en casi cualquier vivienda. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos, sobre todo el aislamiento. Para que un equipo de aerotermia funcione con la máxima eficiencia, tu casa debe estar bien aislada para evitar que se escape el calor.

Un técnico de calefacción debidamente cualificado puede aconsejarte sobre el equipo de aerotermia a instalar y cómo debes acondicionar tu casa. Por ejemplo, mejorar el aislamiento de las paredes y del tejado. Hay que tener en cuenta la ubicación. La unidad exterior deberá instalarse en el exterior de tu vivienda y deberás estar en un lugar al que puedas acceder fácilmente cuando necesites limpiar la unidad, ajustar su configuración o realizar el mantenimiento del equipo de aerotermia.

Sí, un equipo de aerotermia tipo split (también conocido como "aire acondicionado") puede suministrar agua caliente sanitaria a tu hogar. Con la solución Multi+ de Daikin, la calefacción, el aire acondicionado y el agua caliente se suministran desde un único sistema. Conecta hasta tres unidades y un depósito de agua caliente sanitaria compatible con un depósito de 90 y 120 litros y una amplia gama de unidades interiores, lo que ofrece una flexibilidad inigualable.

Nuestra solución Multi+ incluye una pantalla intuitiva con texto completo en el depósito de agua caliente sanitaria para controlar y ajustar todas las configuraciones, incluida la programación y la temperatura del agua.

Los equipos de aerotermia tipo split de Daikin (también conocidos como "aires acondicionados") pueden aliviarte los sintomas de la alergia, ya que pueden capturar los alérgenos en el filtro del equipo de aerotermia y mejorar la calidad del aire que respiras. Nuestros equipos de aerotermia no sólo garantizan una temperatura cálida y fresca, sino que también eliminan los contaminantes, el polen y las partículas de tu espacio respiratorio.

Algunas unidades Daikin también están equipadas con un Flash Streamer y diferentes filtros como el filtro desodorizante de apatito de titanio o el filtro de eliminación de alérgenos de plata, que son capaces de reducir los contaminantes del aire de forma rápida y eficaz. Ponte en contacto con nosotros y te recomendaremos el equipo que mejor se adapta a tus necesidades.

¡No! Además, nuestros equipos de aerotermia (también conocidos como "aire acondicionado") pueden ayudar a reducir los síntomas de las alergias. Daikin integra múltiples filtros en todos sus equipos de aire acondicionado: los filtros desodorizantes de titanio, los filtros antialérgenos de plata y los flash streamers eliminan el polvo y capturan las bacterias. Con un mantenimiento adecuado del sistema de aire acondicionado, y siempre que se limpien con regularidad, estos filtros proporcionarán un aire más limpio y saludable para respirar.

Para que tu equipo de aerotermia funcione correctamente, es fundamental que el sistema esté bien instalado. Sólo un técnico autorizado debe realizar la instalación en un lugar adecuado. La superficie debe ser lo suficientemente firme como para soportar el peso y las vibraciones de la unidad, además,  debe haber suficiente espacio para el flujo de aire y para conectar las tuberías y los cables de alimentación. Las plantas o los arbustos que puedan estar cerca del equipo de aerotermia deben estar a una distancia mínima de un metro y deberán podarse con regularidad. El equipo también deberá estar instalado en un lugar de fácil acceso para las revisiones y otras tareas de mantenimiento general.

A menudo nos preguntan por qué no podemos poner el equipo de aerotermia en el interior. ¿No podrían colocarse en el desván o en la galería? La respuesta es no. Porque, al cabo de unas horas, el equipo de aerotermia habría extraído todo el calor del aire atrapado, convirtiendo así el espacio en un auténtico congelador. Por eso, los equipos de aerotermia necesitan tener acceso al aire exterior que fluye libremente.

Aconsejamos que un técnico cualificado realice una revisión una vez al año. El mantenimiento programado, las revisiones periódicas y la limpieza rutinaria del sistema prolongarán su vida útil y mantendrán su eficiencia energética.

Estos son algunos signos de que tu equipo de aerotermia tipo split (también conocido como "aire acondicionado") requiere un mantenimiento inmediato:

Si tu equipo de aire acondicionado hace más ruido de lo habitual, es posible que los filtros estén obstruidos. Limpia la unidad eliminando el polvo con un aspirador. Si el mismo ruido persiste o escuchas un gorgoteo, podría haber un problema mecánico. Deberás llamar a un técnico cualificado para que examine la unidad.

Descubre qué modelo se adapta mejor al interior de tu casa